This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiLink-SW:面对恢复崩溃、随后出现内核警告转储、导致系统挂起

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/963454/wilink-sw-facing-recovery-crash-followed-by-kernel-warning-dumps-causing-system-to-hang

器件型号:WiLink-SW
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好!

我们运行 的 AM4378 通过 SDIO 连接 WL1837。 我们正在运行 AP + Mesh 解决方案。  

在 SAE 身份验证模式下连接设备时、我们将面临恢复转储、然后是 WiLink 驱动程序打印的一些警告转储。 这些系统进入挂起状态后、只能在硬重启后恢复。

我正在附加一个包含崩溃日志的文件。 请提供有关解决 these.e2e.ti.com/.../recovery_5F00_dump.txt 问题的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    请向我们提供重现此问题的步骤的详细信息吗? 如果 TI SDK 也重现了此问题、请告知我们。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    当我们以 SAE 身份验证模式连接4-5个 TI 器件和 QCA 器件时、会发生此问题。 这通常在运行3-4小时后观察到。 之后、我们无法连接任何其他网状设备。 我们都无法连接任何热点客户端。 尝试连接任何热点客户端时、我们无法从 TI 器件获取身份验证响应。

    在我们的定制 TI 板和 TI EVM 中都可以观察到这一点。

    Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    恢复是在一个器件还是在所有 TI 器件上同时发生? 请告诉我们。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    这似乎是随机行为。 有时、它发生在几个电路板上、有时发生在所有电路板上、一次只发生在1个电路板上。

    我将添加更多信息、因为我们正在执行更多的测试运行。

    ~Ravi Kant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Kant:  

    此问题是否与 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/963763有关 、请确认。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    这两个问题都是不同的问题。 963763每次都在发生。 这个问题似乎是随机的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    添加电子邮件讨论中的摘要。  

    目前、在 R8.8版本的驱动程序中、测试仍在进行中。 根据测试结果、问题状态将更新  

    此致、  

    Sudharshan K N