This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:在 Simple Peripheral 项目中将特性值2设置为数组

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/668655/rtos-cc2640r2f-making-the-characteristic-value-2-to-be-array-in-simple-peripheral-project

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

你好

如何将特征值从1字节更改为5字节,如特征值5? 我对代码进行了一些更改、查看了特征值5、但我只能读取数组中的第一个值。  

能否有人向我解释一下、为了使 simple Peripheral 项目传输特征值2中的5字节值、我需要做哪些更改?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    我建议使用示例自定义服务生成器(dev.ti.com/.../ble_01_custom_profile.html)、并为您所需的特征插入规格。 我假设这是一个可读的特征、长度为5个字节。
    点击"Generat"并查看下面生成的文件。 您应该能够从中提取正确设置特征所需的内容。

    -苏锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 它现在正在工作。 非常好的工具和文档。 了解了许多功能和结构。