This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125-Q1:建议使用-Q1进行 PHY SMI MDC 传输

Guru**** 2545810 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929547/sn74lvc2g125-q1-phy-smi-mdc-transmission-with--q1-recommendation

器件型号:SN74LVC2G125-Q1

大家好、

我的客户希望选择一个缓冲器、SN74LVC2G125-Q1不适合所有要求。

  • 尽管 SN74LVC2G125-Q1是 Q1、但它在数据表中仅支持-40至85。
  • 客户要求 最大 tpd 为2.5ns、但 SN74LVC2G125-Q1为4.3ns。

客户希望 在-Q1的 PHY SMI MDC 传输中使用该技术、您有更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一快于 LVC 的系列是 AUC、没有 AUC -Q1器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,团队

    SN74LVC2G125-Q1 是 Q1、但为什么它的工作温度仅为-40至85?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AEC-Q100定义了多个温度范围。 −40°C 至+85°C 为3级。