您能否设想没有安装计程表的出租车会是什么样子?如果没有计程表,行驶一整天的费用或穿行两个城市的费用将会相同。同样,如果没有水表,则很难公平地对自来水供应收取费用。由此可见,各种仪表已经成为我们经济和生活方式中不可或缺的一部分,如科学测试、设备报警和维护、资源保护以及服务费用单。

什么是水表?公用事业提供商为何要安装水表?

水表是一种安装在水管上的测量仪器,其作用是持续监测流经水管的水,从而计算水的流量。

为商业和住宅地产供水的公用事业提供商安装水表的目的在于针对这项宝贵资源向客户收费,并有效地管理水资源的使用。一些人认为水表是针对供水服务最公平的收费方式。

还有其它几种使用水表的方式:

Ÿ   确定是否漏水,查看关闭水阀后水表是否继续记录水量数据,某个地方是否漏水。

Ÿ   测量水井的出水量。

Ÿ   区分多租户建筑中不同租户的用水量。

Ÿ   区分建筑内用水和绿化用水。专用灌溉表可以轻松监测灌溉用水,确保公用事业提供商仅对室内(而非室外)用水征收污水排放费。

水表的优势

安装水表对公用事业提供商和消费者来说都有裨益。利用水表的优势,公用事业提供商可以:

Ÿ   测量其客户的用水量。

Ÿ   根据水表收集的数据生成月度账单。

Ÿ   检测配水系统中有无泄漏和水管破裂。

Ÿ   监测供水情况(确保水量充足,可以供给每位客户)。

Ÿ   保护未来的供水服务,并为客户创造最高价值。

对消费者来说,水表的益处包括:

Ÿ   通过降低水费减少运营支出。

Ÿ   可以提高房地产价值。

Ÿ   即便建筑中有多家租户居住,也可以在房东的公寓楼内采用多个单独的水表来分别计量不同单元的用水量,按照各住户具体的用水量收取水费。

Ÿ   通过高效管理用水节约水资源。

如要更好地了解如何实现这些优势,必须首先了解水流测量和读取水表的方法。继续关注本系列下一篇博文了解相关信息。

了解您的水计量设计:

Ÿ   超声水流测量参考设计

Ÿ   使用时间数字转换的超声水表设计

Ÿ   使用扩展扫描接口(ESI)的双LC传感器用水表参考设计

Ÿ   水表系统方框图

欲了解更多关于我们用于全球智能能源网系统解决方案的信息,敬请访问ti.com/smartgrid和ti.com/flow。

Ÿ   相关博文“智能电网技术”:

Ÿ   采用全球功耗最低的MCU进行流量表设计

Ÿ   去年美国家庭的用水量超过一万亿加仑

Ÿ   更高效地测量

Ÿ   采用Sub-1 GHz的欧洲智能电网RF通信——第4部分

Ÿ   为低功率智能仪表应用设计带扩展扫描接口的传感器电路的简单提示

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/smartgrid/archive/2016/05/12/is-water-flow-metering-important-in-today-s-economy