下面给大家分析一下耦合信号链路部分关键器件的选择。

 

一:高压端LC选频电路的选择:

 

如果大家从TI 网站上下载TIPLCV3 EVM,对于高压信号输入端是如下图1的信号。

其中J24和J22是一组跳线,用来选择高压电容和电感的搭配,用于针对不同的频段进行选频。

例如Prime协议是CENELEC A频段,G3 是FCC频段等。

下面就以CENELEC A频段为例,给大家介绍一下选频的电路结构。

Prime选择A频段,根据EN50065-1标准的定义,A频段为3kHz 到 95kHz,通常低于40kHz的频段会有如下问题:

1.     对于发射电路来说,特别是位于在变压器旁边的Base Node来说,负载阻抗系数有时候会小于1欧姆。

2.     色噪声,其经常出现在电力线干扰中的背景噪声之中,电力线上有各种各样具有低能量的噪声,这些噪声以指数方式在低频段累加,就构成了在低频段的经常在电力线的背景噪声中出现的色噪声。

3.     电表端由于用户的消费行为也会在低频段对信道特性有比较大的影响,例如,各种各样的家用电器导致了显著的和不可预知的随时间变化的传递函数特性和噪声情况的变化。

因此,Prime协议选择的频带为47.363kHz以上的CENELEC A频段,即47.363kHz到95kHz。

欲阅读完整文章,请大家下载博文中的附件。

4 TI PLC coupling circuit analysis.pdf