作者: TI 专家 Bruce Trump
翻译: TI信号链工程师 Tom Wang (王中南)
我的同事Soufiane最近发表了一篇名为“Pushing the Precision Envelope”的文章。在这篇文章里,他讨论了各种常见的将运放的失调电压调整或适配到一个极小值的技术,这让我想起了运放的失调电压的调整引脚——他们去哪了?
大多数较新的运放没有失调电压调整引脚,而以前这些引脚出现在几乎所有的运放上。造成这种变化的原因很多:性能更好的、更低失调电压运放的出现,自动校准系统的设计、装配和成本的要求、小型贴片封装的使用等,这些原因综合起来使失调电压调整引脚消失。此外,许多畅销的有失调电压调整引脚的运放也正在消失,同时在实际中使用或不使用这些引脚的知识和经验也在消退。
至少有一点是容易的,如果不使用调整引脚,则直接让它们开路,而不要连接到地。
图1是一个常见的内部调整电路。调整引脚从输入级负载分支引出。通过调整电位器来抵消正负数毫伏的输入失调电压。数据手册上通常会推荐电位器的值,但这并不是绝对的。电位器电阻过高将会引起失调电压在两个极端之间波动。电阻过低会减小调整范围。通常电位器电阻阻值在推荐值的1/2到两倍之间是合适的。
注意到这个例子中调整引脚的参考电压为V+,一些运放则是V-。将电位器的滑壁连接到错误的电源轨或者在正负电源供电的系统中连接到地肯定会产生问题。有些设计者设计出复杂的电路来产生参考电位。虽然可以这样做,但这种调整引脚连接到参考地电位电路会带来电源噪声抑制方面的问题。
最好只在信号链的第一级使用调整引脚来抵消失调电压。因为一般第一级会有一定的增益,其失调电压对整个信号链会产生很大的影响。如果用来调整信号链中其他级那些大的失调电压,可能会引入不必要的温漂。
缺少调整引脚时,也有其他方法调整系统的失调电压。来自电位器的不同电压或者其他控制信号将被注入或混入信号链。图2就是其中的一个例子,这里的调整电压来自于电源电压。电源管理器一般可以提供足够的稳定电压。但是像电池这样的非调整电源有时不能提供足够稳定和持久的电压。
优化了失调电压的现代的运放通常不需要调整引脚。不过,有时某些失调电压的调整又是必须的。这时,你可以通过使用调整引脚或者附加电路来实现。
你使用过调整引脚吗?你是怎么使用它们的?欢迎在文章下面留下你的评论。
原文请参阅: http://e2e.ti.com/blogs_/b/thesignal/archive/2012/08/27/where-are-the-trim-pins.aspx


-
xuan chen1
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
xuan chen1
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级