作者: TI 专家 Bruce Trump
翻译: TI信号链工程师 Tom Wang (王中南)
我们在这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运放中未被使用的部分。
最近论坛中的一个提问促使我来研究这个问题,在处理这个问题时,我无意中看到一篇由我同事Todd Toporski发表的好文章(点击此处,查看原文)。他非常出色地概括了关于这个问题的几个重要方面及其原因。这里,我总结一下并加入了一些自己的想法。
最好将未使用的运放连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲电路是个很好的选择,因为它不需要额外的器件。然后,将输入引脚连接到线性输入输出范围以内的电压上。任何引起潜在的输入、输出过载的连接或开路,以及将运放放置在一个噪声不确定的环境都是不合适的。
一个电路板设计方面的建议是:将未使用的运放放在适合修改的地方。在重新设计或者产品升级的时候你也许会用到它。提前做一些考虑,并将这些空余的运放在顶层和底层连接,这样,轻微的改动就可以测试新的设计。你甚至可以为反馈元件布局,将走线连接到特定节点,这样可以很容易地切断。
另一种可以完全避免以上问题的方法是选择一颗版本合适的运放(单运放,双运放和四运放),OPA322就是一个例子。这样可以设计出充分使用运放的理想布局,同时也确保了被使用的运放有相同的规格和特性。
对于没有采用合适的方法来处理未使用运放的设计者来说,值得安慰的是:这些未使用的运放不太会干扰同一个封装中正在工作的运放。虽然你也许会关心未使用运放消耗的额外电流,但你的系统不太可能因此而烧毁。大多数现代运放有独立的偏置电流,在同一个封装中一个沟道过载也不会影响到其它沟道。如果你的电路工作正常的话,那你大可以放轻松并在下次设计时遵循这些建议。
阅读原文, 请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/thesignal/archive/2012/11/27/the-unused-op-amp-what-to-do.aspx