作者: TI 专家 Bruce Trump
翻译: TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟)
贴心的小工具使工程师工作地更加轻松。这些小工具可能是你偶然发现或者自己创建的一些特殊用途的计算机程序或者电子表格。
以前工程师会用到计算图表,这些图形帮助解决各种常见的多变量问题。计算器和桌面计算降低了它们的使用量,所以今天你很少看到他们。我仍然使用其中一个的变体。60年代,我在第一节电子线路课程上领到一个硬纸板做的的R-L-C电抗计算滑尺。当我定位零极点的时候,它能够帮我在正确的阻抗范围内找到基本正确的值。有它在我手中,我总是可以更好地思考问题。
我相信计算图表的图形特性在可视化和优化方面会有所帮助。当我们将数据插入到计算机中的时候是否有一些东西已经丢失了?
在这篇博文中,我想介绍一个计算阻值数据的Excel表,它用于参考电压偏移到输出电压的三电阻分压器的阻值计算。例如,当你有一个-10伏到10伏的输入,你想对其进行衰减将它转换成0伏到3伏的输出,这个工具可以帮助计算阻值。
0083.Voltage Divider with offset v1.xlsx
这是一个在信号处理中经常会用到的子电路。数学上会有点混乱,因此一旦你成功地推导一次,你将不会想做第二次。这是值得花时间来创建的一个小工具。如果你不想使用工具表的话,方程式如图2所示。我稍稍修改了一下,增加一些限值的校验和参考电压所需的最低值。你可以尝试一下。对照着注解,你会发现它很好使用。
表格(或者方程式)对类似这样的计算式很方便的,但对某些项目来说就很尴尬了。我有一些小的程序可以对文件进行解析从而操纵数据。在这几年,我已经使用了不同种类的基本表格,然而现在我开始使用excel中的宏功能,将数据加载到相关的工作表从而使用它的图形功能。我不会发布这些小工具。Excel宏很容易被写入或修改从而造成严重的损害,他们是可怕的。我仅把它们交给亲近的同伴,我甚至不清楚它们是否会信任我。
你已经制作了哪些设计辅助小工具呢?你希望拥有哪些小工具呢?你在使用老式的计算图表还是在使用像我所使用的类似的滑尺工具呢?
欢迎分享!阅读原文, 请参见http://e2e.ti.com/blogs_/b/thesignal/archive/2013/05/13/handy-gadgets.aspx