作者:Soufiane Bendaoud  德州仪器

将光转化为电压并不是微不足道的工作。光电二极管可用于各种领域,从自动水龙头、干手机和点钞机等普通应用到编码器与光接收器等工业控制与光通信应用,无处不在。选择“正确”的放大器取决于应用,但也要充分考虑到二极管本身。

这是因为二极管的结电容会与放大器的反馈电阻器形成一个极点,引起相位滞后。补偿一个极为简单的配置(如图 1 所示)应该是小菜一碟,对吧?恩,……但可能并不是这么简单。

图 1

记住,与运算放大器反馈电阻器一起形成极点的电容并不只来自二极管,还必须考虑寄生现象、杂散电容以及运算放大器本身的输入电容。

这就会涉及工艺差异问题。您应该选择双极性获得低噪声(这是电压噪声),选择 CMOS 实现低输入偏置电流,还是选择 JFET 实现这两种应用并获得低电流噪声?该选择取决于灵敏度以及电路组件(例如电阻器值)。尽管 FET 输入器件的输入偏置会有较大的漂移,但在 25ºC 下可能会更好,能够达到 70ºC A 10pA Ib。运算放大器在 85ºC 下将达到 200pA,仍强于任何双极性输入。记住,暗电流也会出现相同的影响(反相偏置二极管或光敏模式)。

获得极低的电流需要相当大的电阻器,这时 JFET 可能是一个不错的起点,因为它支持两种低噪声 — 电压与电流。我最喜欢的产品之一是 OPA827。

在失调电压与漂移都很重要的应用中,LMP2021 与 OPA333 等零漂移放大器可能是极好的选择。很多人断言限幅自稳放大器无法实现良好的互阻抗放大器,一定程度上是因为其较高的偏置电流,但在较高温度下其实也与 JFET 相差无几。

在生命科学与分析仪器(光谱测定和 OTDR)等应用中,通常需要更高的速度。在这些情况下,OPA857 等可选增益器件可为您提供更高的灵活性。

最后需要记住的是,去补偿运算放大器对 I-V 转换非常有用,只要记住控制好噪声增益以确保其稳定性即可。如欲了解有关去补偿运算放大器的更多详情,敬请阅读我的博客文章《支持抢救的去补偿运算放大器》”。

 

原文请见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2014/01/24/let-there-be-light.aspx

父级 评论 子级
无数据