作者:Michael Peffers

 

欢迎阅读《获得连接》系列博客!在上篇《获得连接》博客《解密串行解串器》一文中,我们探讨了如何通过串行解串器器件实现并行数据的串行解串。本文我们将探讨串行解串器如何构成另一种称为物理层器件 (PHY) 的较小器件。

什么是 PHY?

数据链路层与物理介质之间的电气连接通常由 PHY 构成,数据将通过它传输。下图 1 是开放式系统互联 (OSI) 模型的一部分。OSI 模型是通信系统内部功能的概念模型。在该模型中,介质接入控制 (MAC) 通过介质独立接口 (MII) 连接 PHY。PHY 将包含一个物理编码子层 (PCS)、一个物理介质附加 (PMA) 层和一个物理介质相关 (PMD) 层。在较新版本的 IEEE802.3 标准中,新增了自动协商机制、链路训练以及正向纠错 (FEC) 等更多特性,但这些在每种 PHY 器件中都不需要。

图 1:开放式系统互联 (OSI) 模型

子层介绍

物理编码子层 (PCS) 允许信息流入流出 MAC 或其它 PCS 客户端(例如中继器)。PCS 执行帧描述、编码/解码(例如 8b/10b 或 64b/66b)、故障信息传输、所接收数据的去偏移以及数据恢复。

物理介质附加 (PMA) 子层负责本地及远程回送测试、PMA 数据组帧以及测试模式生成(即 PRBS7/CRPAT)。此外,PMA 层也是设置每信道速率及信道数量的地方。例如,有些器件不仅支持多种工作模式,而且经过设置还可在 1x10Gbps、2x5Gbps 或 4x2.5Gbps 的速率下运行。

物理介质相关 (PMD) 子层是 PHY 与实际介质属性进行互动的地方。介质可以是单模或多模光纤、CAT5 STP/UTP、背板或者铜线缆/导线。PMD 不仅可定义介质上数据流的具体内容,而且还可标准化数据流的发送与接收。

如果这些字母缩写让您感到头晕,可以看看下图中的备忘单:

串行解串器、收发器以及 PHY 之间的区别

我们现在来回答这个问题:串行解串器、收发器以及 PHY 之间的区别是什么?串行解串器是一个器件(如 SN65LV1023A – SN65LV1224B 等),能够通过一个新增的起动停止位为帧描述简单串行化 10 位数据。收发器和 PHY 属于相同的器件系列,因为它们由相同层构成。我那些早期帮助开发 PHY 的导师告诉我,收发器这个词的出现要早于 PHY。这就是为什么 TLK2501 等 PHY 被称为收发器的原因所在。下图 2 是 TLK2501 产品说明书的方框图,其中可清楚地看到 PCS、PMA 以及 PMD 子层:

图 2:TLK2501 1.5 至 2.5GBPS 收发器

 

欢迎查看完整的《获得连接》系列文章!

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2014/06/16/get-connected-serdes-interfaces.aspx