以太网的演变极富吸引力。40余年前,Robert Metcalfe应邀为历史上有名的帕罗奥多研究中心(Palo Alto Research Center)创建一种局域网(LAN)。Metcalfe的创新工作结果将被规范化为以太网 —— 一种将永远彻底改变通信领域的自适应技术。现代社会科技飞速发展,以太网目前已无处不在。

 

什么是以太网?

 

而今,许多人都认为以太网即是指因特网。实际上,虽然这两个概念的确有关联,但以太网只是一种接口规范(IEEE 802.3),包含定义了开放式系统互联(OSI)模型物理和数据链路层的许多分项规定和规范。由IEEE 802.3规定的一个最重要的部分就是以太网物理层晶体管(PHY)。

 

图1展示了数据如何传输到标准RJ45以太网线缆以及如何从该线缆传输到处理器的范例性方框图。

图1:以太网PHY系统方框图

 

关于以太网PHY,有三件事情您应了然于心:

 

  1. 它是一种收发器,是数字世界(包括处理器、现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC))与模拟世界之间的桥梁。以太网PHY的设计目的是通过多种介质提供无差错传输,并使可及距离超过100m。

 

  1. 以太网PHY被连接到介质访问控制器(MAC)。MAC通常集成到处理器、FPGA或ASIC中并能控制OSI模型的数据链路层部分。介质独立接口(MII)定义了MAC和PHY之间的接口。可对MII进行变更,以便根据系统要求提供最少的引脚数和不同的数据速率。

 

  1. 速度问题。以太网标准存在许多不同的变种,均具有相应的PHY(范围:从1Mbps至100Gbps)。大多数以太网应用都使用10/100Mbps(见TI的DP83848)或10/100/1000Mbps的PHY。可将数据携带到以太网PHY的物理介质包括双绞线、CAT5、同轴线缆、背板和光纤。

 

如果没有以太网,您将无法快速地把数据从一个点发送到另一个点。自诞生至今,以太网风雨兼程四十余载,现已变得真正不可或缺。关于以太网PHY,您还想了解什么?欢迎在下边发表意见。另请关注下个月的一篇博客文章 —— 它主要介绍以太网技术在如何改变新型的现代市场。

 

其它资源