由于目前有大量的新设备和服务能够提供最高品质的音频和声音内容,高清音频离我们越来越近了。你可能已经听到过正在不断发展中的无线高保真音频发烧级设备 (hi-fi,WiFi);通过使用这些设备,用户可以在住所的任何一个房间内,通过Wi-Fi,以流媒体的方式传输高质量音频。你也许还看到过全新的流媒体服务,实现之前根本就不能提供的CD音质或更好的音频内容。很明显,CD的普及很快会成为昨日黄花,现在正是为追求休闲娱乐的听众和音响发烧友们提供更高质量音频的好时候。

这是四部分博客系列中的第一篇博文。在这篇文章中,我将讨论在相关外形尺寸内对于高质量音频的要求,我还将仔细查看一下高质量音频到底是什么,以及如何满足这一要求。

高质量或高保真音频可不仅仅是金耳朵 (Golden-Ear) 音响发烧友们享受的音乐;它是一种能够为每个人都提供更加层次浸入式体验的方法。借助高质量音频,你有一种身临其境的感觉,好像与音乐家们在一起,或者获得全新的观影体验。

以下是设计高质量音频系统时会产生最大影响的参数。

  • 输出功率—更高输出功率意味着更响亮的音频;然而,为了保持音频线性,针对快速音频瞬态的峰值输出功率也很重要。
  • 带宽、采样速率、比特率—要在最高频率下展现声音中的全部细节,具有更高的带宽很重要。例如,在一个40kHz采样率下,一个20kHz音频信号每周期将具有两个样本。在192kHz采样速率下,20kHz音频信号在每周期内将具有9到10个样本。不论它是处于模拟域还是数字域,更大的带宽能够实现更多的音频细节。
  • 总谐波失真 (THD)—这是一个失真的测量值,它表示了一个放大器的线性,而重要的是,它表示了准确再现一个音频录音的能力。THD越低,音频性能越佳。
  • 噪声与信噪 (SNR) 比—这是噪声的数量,以及放大器能够传送的信号与噪声的比率。噪声量越低,扬声器上的“嘶嘶声”越少。

除了音频性能,还需要考虑几个功率和外形尺寸要求:

  • 效率或功耗—片上功率耗散越低,解决方案尺寸越小。D类放大器提供最高效率,相应的尺寸也最小。
  • 闲置功耗—放大器应该不仅仅是在最大输出功率时具有高效率,在低輸出功率时也应如此。通常情况下,在对峰值功率有较高要求时,音频具有较低的输出功率。
  • 音频源—由于它决定了输入音频质量,所以音频源很重要。音频源的产生媒介是什么呢?是蓝光盘片、Wi-Fi、Bluetooth® 或其它什么输入吗?

我已经发现,TPA325xD2系列高性能D类音频放大器提升了hi-fi器件的音频性能。TPA3251D2 D类放大器具有一个闭环架构,可以比其它高功率D类放大器实现更高带宽和更低失真音频。在我亲自进行收听测试时,它的音质可以与市面上的最高端音频放大器的音质相媲美。下面表格中显示的是我在进行收听测试时,我听过的几个系统。

表1:性能和特性比较

TPA3251D2用与D类放大器一样的大小和效率实现了A类或AB类放大器的性能,这使得AVR、条形音响和一体式家庭影院等终端设备从中受益。

就像我在进行收听测试时一样,CES2016与会者将能够在今年1月有完全不同的音质体验。TPA3251D2将成为TI村内 (TI Village) 的一大特色;TI村位于拉斯维加斯会议中心北厅内的N15-N20房间。你如果有机会参加CES的话,请一定来这里看一看。对于不能来参会的朋友,请一定在我深入研究D类放大器近期发展趋势所带来好处后回来看一看,很明显,hi-fi音频正在改变我们的收听方式。

其它资源