当您走进一个房间,灯光自动打开时,您不感觉很棒吗?很可能,支付电费的人也会有这种感觉:占用传感器与节能相关,这通常意味着可节约成本。这通常是房主和企业的首要考虑因素。

 

 

那么占用传感器如何工作呢?使用的又是什么技术呢?当今市场上的一个常见选择是超声波——特别是在诸如厕所之类的地方。这类地方的墙壁可能阻挡传感器的视线。超声波感测与雷达类似,但使用超声波而不是无线电波。参见下图1。

 

 

图1:超声波反射

 

通用的超声波传感应用包括油罐液位传感、无人机着陆辅助和高级驾驶员辅助系统(ADAS)。随着占用传感器市场不断增长,额外使用的潜力似乎是无限的。可以下面的场景为例。

在大学学习,需要每天走200-300英里——或情况至少如此。大多数在校园徒步的学生会看到常用的电器,如自动取款机或自动贩卖机。但在达拉斯有一台自动售货机每次都能吸引我,可能是因为它的触摸屏很大。您还没有看到吗?他们通常看起来像图2的样子。

 

 

图2:触摸屏自动售货机

 

我开始在TI工作之前,这台自动售货机在我脑海中的印象是:“哇,真是太酷了!”。现在,作为一名开发PGA450-Q1超声波感应信号调节器的实习生,我偶然会回忆起这个交互式自动售货机,并思考:“我们可以让这台机器变得更好。”我意识到,这虽然看起来很有趣,但因为自动售货机的触摸屏总是打开,因此会消耗大量能量。我们如何解决这个问题呢?

可以使用超声波感测来“唤醒”诸如自动售货机和ATM的设备;若有人超出某个距离阈值,设备将被唤醒。否则,它呈睡眠状态,享受一个极需的“电源打盹”。您可以说,这可能不如预期的有效,因为只要有人从旁边走过,设备将会被唤醒。但想想没有人在附近的情况会如何。这一时间转化为节约的能源,意味着为设备所有者节约了成本。

为将这个想法变成现实,想想我之前提到的PGA450-Q1。可创建使用该集成电路的感测模块以匹配自动售货机、ATM或任何类似设备的需求。有关这些系统如何工作的说明,请参见图3。

 

 

图3:简化框图

 

其他信息

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2016/08/16/power-naps-saving-energy-using-ultrasonic-sensing