作者:Vinay Tucson Agarwal   德州仪器

上周,我把家里的地毯换成了木制地板。在移除客厅楼梯的地毯后,我注意到原本“一致”的楼梯台阶的进深宽度其实很不均匀。对此,我感到非常惊奇,因为这么多年来我上上下下却从未注意到台阶是不均匀的。这是因为地毯绝妙地掩盖了这个问题。

以我书呆子式的思维方式,这件让我不禁想到了高分辨率 SAR 模数转换器 (ADC) 的问题。我原本以为我家的楼梯是均匀的,就像具有完美对称的量化步进的无噪声 ADC 的理想转换函数一样。图 1 显示了 3 位 ADC 的实例情况。

图 1.ADC 转换函数——“均匀一致的楼梯”

这再次让我这个书呆子开动脑筋思考,我家里不太完美的楼梯在尺寸上是非线性的(图 2),这与 ADC 代码转换永远不会完全均匀的情况非常类似。ADC  的这种不均匀特性主要取决于两个方面,即微分非线性 (DNL) 误差和积分非线性 (INL) 误差。这两种误差都是由 ADC 内部电容与电阻的内在不匹配性造成的。

  

图 2. ADC 非线性——“真实的楼梯”

此外,楼梯地毯的作用就像一层被添加到(和重叠到)ADC 转换函数上的 DC“转换噪声”(图 3)。这种噪声来自包括参考源等在内的 ADC 内部电路系统。该噪声底限能够隐藏 ADC 台阶响应的真实非线性形状。 

图 3. ADC 非线性噪声 ——“铺上地毯的楼梯”

就像家里的楼梯一样,这个信息在 ADC 产品说明书中也不明显。不过,ADC 规范表列出了噪声功率的典型值,即“转换噪声”的均方根值。

另外还可在产品说明书“典型曲线”部分中的 DC 直方图中查找到该值。输出代码的分布情况代表了转换噪声的峰至峰值,该值通常情况下均等于很小的 LSB。图 4 以 ADS8881(18 位 SAR ADC)为例对此进行了阐述。

图 4.ADS8881 产品说明书给出了转换噪声和 DC 直方图曲线

如果使用 DNL/INL 对楼梯的“不均匀性”进行定量,情况会怎样?有时很难理解,如何测量 DNL/INL 才能达到比峰至峰转换噪声更高的精度水平,而且还要确保实现。

以 ADS8881(图 5)为例。当因转换噪声问题导致 ADC 输出信号出现高达 +5LSB 的误差时,我们怎样才能显示 1.5LSB 的 DNLMAX 规范值?换言之,在楼梯铺上地毯时,我们怎样才能看到它的不均匀性?

图 5.ADS8881 产品说明书的 DNL 和 INL 规范值

其实,我已经给出了答案,那就是移除地毯!与此类似,要想测量高分辨率 ADC 的真实线性 (INL/DNL) 度,您需要首先消除 dc 转换噪声,然后观察下面的噪声底限。

在 ADC 域,平均值法是消除 ADC 中噪声“地毯”的主要工具,用以测量正确的 INL/DNL,这是因为转换噪声具有白噪声特性。

为了求得平均值,大家首先需要应用来自非常稳定的参考源或数模转换器 (DAC) 输出端的已知电压,然后再执行多次采样和转换稳定输入电压,并对数字输出代码求平均值,从而确定出特定点的线性度。

如果您在阅读 ADC 产品说明书时感到一团糟,那么请花点时间理清思路,想想我所介绍的楼梯比喻。这样对 ADC 的非线性问题就会豁然开朗!

 

阅读原文, 请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/precisiondesignshub/archive/2013/09/03/trying-to-find-adc-non-linearity-look-under-the-carpet.aspx 

  • 对于所说的ADC的非线性度,仅仅是采样的时间间隔和分辨率的大小么?如果因为硬件条件限制了的,不如采用软件的方法来解决,各种滤波算法的出现也就是为这个的线性拟合做了准备的。

  • ADC线性度指标有两个:

           INL:翻译过来叫“积分非线性”,指的是ADC整体的非线性程度。

           DNL:翻译过来叫“微分非线性”,指的是ADC局部(细节)的非线性程度。

           我们通常讲的“线性度”都是指“积分非线性”,积分非线性一般以百分比给出,或者以位数给出。  “微分非线性”指的是,每一小格长度和理想的一小格长度之间的误差。 “积分非线性”是微分非线性误差的积累,是某一长段区间和真实长度的误差。“积分”就是对一段区间内的“微分”求代数和(离散域)。

       好的微分非线性并不能保证有一个好的积分非线性,因为假如微分非线性的误差很小,但都是正的,那积分非线性就会很大。但是好的积分非线性可以保证有一个好的微分非线性。

  •      讲的很好,比我们的书上讲的形象生动,让人想看,不过还是要花点时间来理清楚思路的,并结合下课本的基础知识,这样才能对 ADC 的非线性问题有更深入的了解!

        现在社区翻译的越来越好啦,比之前更加生动形象!

  • 在高速ADC板卡设计过程中,对模数转换后线性化设计提高了模数转换器的处理效果。线性化技术用于处理高性能ADC的低阶非线性问题和前ADC模拟组件(如放大器、滤波器和缓冲器)引起的非线性问题(如放大器、滤波器和缓冲器)。

    线性化技术提高了A/D处理方案的有用动态范围。一个ADC可以被看作是一个从模拟域到数字域的传递函数。一个理想的ADC可看作完全线性传递函数。然而,所有的ADC在传输时都存在非线性化的问题。这些非线性化问题限制了ADC的动态范围和常常限制了许多应用程序的实用性