技术在人类生活中发挥的重要作用与年俱增。由于我们对能执行简单流程并调控我们环境的电子产品变得越来越依赖,所以用户需要更简单易用的方法来和这些电子产品进行交互。该需求可通过人机界面(HMI)得到满足。

 

在自动取款机(ATM)、汽车信息娱乐系统以及家庭或工业控制系统等设备中,供用户输入之用的触摸屏是HMI的典型形式。而今,更多的工程师在他们的设计里集成触觉功能,以便借助来自触摸屏的更逼真反馈来提升用户体验。

 

为帮您在自己的设计中更快速地实施触觉功能,全新且具有触觉反馈功能的触摸屏TI Designs参考设计(TIDA-00408)(见下边的图1)包含了从机械设计和装配到操作系统和软件驱动器的一切东西。

 

  

图1:具有触觉反馈功能的全新触摸屏TI Designs参考设计

 

该设计的主要特性是触觉功能的集成,可实现更易用的界面,用DRV2667压电式驱动器产生振动作为给用户的触摸反馈。按一下按键后,该设计可为用户提供物理性确认;如果有错误或警告,会提醒用户;还能使数字旋钮、滑块和按键感觉更像它们的机械对应物。在ATM中,这意味着:当您输入自己的个人识别码(PIN)时,您不必怀疑该取款机是否记录了您按动按键的操作。对于汽车应用,您无需为找到并改变自己汽车触摸屏信息娱乐系统上的温控器而将目光从路面上移开。对其它白色家电和工业应用来说,这则意味着:如果您作了不良改动,那么系统会告知您。

 

为了对触觉效果起补充作用,该参考设计具有专门设计的机械结构(如图2所示),旨在通过使用橡胶垫圈将触摸面板与该结构的其余部分进行机械隔离,从而有助于将更多的振动传送到触摸屏。所以,现在当触觉致动器振动时,触摸面板会产生物理运动。

图2:隔离不同的面板可增强触觉效果

 

在将来,您会看到我们推出新兴的电磁致动器 —— 这种产品是全新的电磁致动器,可用紧密缠绕在铁质材料周围的线圈将直流(DC)电压转换成动量。电磁致动器凭触觉功能引人瞩目,因为它们可用极短的冲击时间输出强劲的振动力。换句话说,这种致动器不仅可提供明显的反馈,而且能在不到一秒钟的时间内为短信等应用跟踪记录多次按动按键的操作。此外,电磁致动器还具有精确位置控制功能,可产生更复杂的波形和触觉效果。

 

要在数字世界中生成物理响应,将触觉功能集成到您的下一个设计是第一步。您在自己的下一个设计中会如何使用触觉功能?欢迎通过在下边发表评论来告知我们。

 

其它资源

 

父级
  • 1、人机接口技术或相关应用:

    随着工业化的快速发展,机器的智能型越来越高,但是无论怎么发展,对应不同的功能需要,人机接口技术都显得很重要,如常用的手机、电视、充值机、计算机以及自动取款机(ATM)、汽车信息娱乐系统、家庭或工业控制系统等设备,都存在人机接口,供用户或者使用者与机器“互动”,当然从操作简易的角度来说,当然是人机界面做的越简洁越简单越利于操作。

    TI Designs参考设计中的触摸屏具有触觉反馈功能,包含了从机械设计和装配到操作系统和软件驱动器的一切东西,用DRV2667压电式驱动器产生振动作为给用户的触摸反馈,不必担心误操作问题,即使作了不良改动,那么系统会告知您;此外,TI还会继续推出新兴的电磁致动器,用紧密缠绕在铁质材料周围的线圈将直流(DC)电压转换成动量,不仅可提供明显的反馈,而且能在不到一秒钟的时间内为短信等应用跟踪记录多次按动按键的操作,可以精确控制位置,以及产生更复杂的波形和触觉效果。

    2、自己对人机接口的看法:

    可以看到技术发展的趋势是机械-触屏,五年前的我们可能还对触屏按键存在怀疑,而现如今已经成为一种习惯,甚至一个手机一个功能键足矣,而TI当前的发展还是紧跟技术趋势,通过扎实的机械、电子技术提供更方便的人机界面,个人以为目前触屏技术会继续在人机界面(hmi)领域占更大比例,但是随着语音识别技术的发展,在不久的将来,人们可能通过语音就可以实现人机对话,比如取钱,直接按操作说出相应的按键即可。(ps:其实手机大部分功能已经实现语音化,但是在其他领域应用的还不是很多,毕竟工业场合等领域对设备的稳定性、安全性要求更高)

评论
  • 1、人机接口技术或相关应用:

    随着工业化的快速发展,机器的智能型越来越高,但是无论怎么发展,对应不同的功能需要,人机接口技术都显得很重要,如常用的手机、电视、充值机、计算机以及自动取款机(ATM)、汽车信息娱乐系统、家庭或工业控制系统等设备,都存在人机接口,供用户或者使用者与机器“互动”,当然从操作简易的角度来说,当然是人机界面做的越简洁越简单越利于操作。

    TI Designs参考设计中的触摸屏具有触觉反馈功能,包含了从机械设计和装配到操作系统和软件驱动器的一切东西,用DRV2667压电式驱动器产生振动作为给用户的触摸反馈,不必担心误操作问题,即使作了不良改动,那么系统会告知您;此外,TI还会继续推出新兴的电磁致动器,用紧密缠绕在铁质材料周围的线圈将直流(DC)电压转换成动量,不仅可提供明显的反馈,而且能在不到一秒钟的时间内为短信等应用跟踪记录多次按动按键的操作,可以精确控制位置,以及产生更复杂的波形和触觉效果。

    2、自己对人机接口的看法:

    可以看到技术发展的趋势是机械-触屏,五年前的我们可能还对触屏按键存在怀疑,而现如今已经成为一种习惯,甚至一个手机一个功能键足矣,而TI当前的发展还是紧跟技术趋势,通过扎实的机械、电子技术提供更方便的人机界面,个人以为目前触屏技术会继续在人机界面(hmi)领域占更大比例,但是随着语音识别技术的发展,在不久的将来,人们可能通过语音就可以实现人机对话,比如取钱,直接按操作说出相应的按键即可。(ps:其实手机大部分功能已经实现语音化,但是在其他领域应用的还不是很多,毕竟工业场合等领域对设备的稳定性、安全性要求更高)

子级
无数据