技术在人类生活中发挥的重要作用与年俱增。由于我们对能执行简单流程并调控我们环境的电子产品变得越来越依赖,所以用户需要更简单易用的方法来和这些电子产品进行交互。该需求可通过人机界面(HMI)得到满足。

 

在自动取款机(ATM)、汽车信息娱乐系统以及家庭或工业控制系统等设备中,供用户输入之用的触摸屏是HMI的典型形式。而今,更多的工程师在他们的设计里集成触觉功能,以便借助来自触摸屏的更逼真反馈来提升用户体验。

 

为帮您在自己的设计中更快速地实施触觉功能,全新且具有触觉反馈功能的触摸屏TI Designs参考设计(TIDA-00408)(见下边的图1)包含了从机械设计和装配到操作系统和软件驱动器的一切东西。

 

  

图1:具有触觉反馈功能的全新触摸屏TI Designs参考设计

 

该设计的主要特性是触觉功能的集成,可实现更易用的界面,用DRV2667压电式驱动器产生振动作为给用户的触摸反馈。按一下按键后,该设计可为用户提供物理性确认;如果有错误或警告,会提醒用户;还能使数字旋钮、滑块和按键感觉更像它们的机械对应物。在ATM中,这意味着:当您输入自己的个人识别码(PIN)时,您不必怀疑该取款机是否记录了您按动按键的操作。对于汽车应用,您无需为找到并改变自己汽车触摸屏信息娱乐系统上的温控器而将目光从路面上移开。对其它白色家电和工业应用来说,这则意味着:如果您作了不良改动,那么系统会告知您。

 

为了对触觉效果起补充作用,该参考设计具有专门设计的机械结构(如图2所示),旨在通过使用橡胶垫圈将触摸面板与该结构的其余部分进行机械隔离,从而有助于将更多的振动传送到触摸屏。所以,现在当触觉致动器振动时,触摸面板会产生物理运动。

图2:隔离不同的面板可增强触觉效果

 

在将来,您会看到我们推出新兴的电磁致动器 —— 这种产品是全新的电磁致动器,可用紧密缠绕在铁质材料周围的线圈将直流(DC)电压转换成动量。电磁致动器凭触觉功能引人瞩目,因为它们可用极短的冲击时间输出强劲的振动力。换句话说,这种致动器不仅可提供明显的反馈,而且能在不到一秒钟的时间内为短信等应用跟踪记录多次按动按键的操作。此外,电磁致动器还具有精确位置控制功能,可产生更复杂的波形和触觉效果。

 

要在数字世界中生成物理响应,将触觉功能集成到您的下一个设计是第一步。您在自己的下一个设计中会如何使用触觉功能?欢迎通过在下边发表评论来告知我们。

 

其它资源

 

父级
  • 智能化时代的触摸屏技术越来越高超了,体现的越是完美越是能打消用户对于安全和性能上的担心,如果在触摸的感知上达到完美,又在价格上得到中和,相信在其他领域也会得到普及。快速的触碰和灵敏度的提高,也是技术革新的发展方向,虽然未来会有人脸技术或者声控技术,但是触摸感的结合力也不容小觑,另外再辅助语音提示。远程遥控,相信在使用上会更加得心应手。虽然想法多,但是设计起来可能也比较容易,改善现有技术,增加信息安全和触碰灵敏度的绝对舒适感知,在人机交互的领域,如果要有比较强的竞争力,无疑在设计中要考虑更多的方面,识别码,安全码,密码,都是辅助的能力,几套交互手段的结合,增加触摸距离,不必触摸实际屏幕,增加触摸感知能力,将来的实际操作环境中将会达到完美。

评论
  • 智能化时代的触摸屏技术越来越高超了,体现的越是完美越是能打消用户对于安全和性能上的担心,如果在触摸的感知上达到完美,又在价格上得到中和,相信在其他领域也会得到普及。快速的触碰和灵敏度的提高,也是技术革新的发展方向,虽然未来会有人脸技术或者声控技术,但是触摸感的结合力也不容小觑,另外再辅助语音提示。远程遥控,相信在使用上会更加得心应手。虽然想法多,但是设计起来可能也比较容易,改善现有技术,增加信息安全和触碰灵敏度的绝对舒适感知,在人机交互的领域,如果要有比较强的竞争力,无疑在设计中要考虑更多的方面,识别码,安全码,密码,都是辅助的能力,几套交互手段的结合,增加触摸距离,不必触摸实际屏幕,增加触摸感知能力,将来的实际操作环境中将会达到完美。

子级
无数据