作者:Soufiane Bendaoud  德州仪器

在开始前,首先我要承认没有什么可以取代良好的传统工作方式,即在实验室工作台上采用示波器、分析仪以及高精度音频测量设备开展工作!

话虽如此,但 TINA-TI™ 等仿真工具现在在设计过程中确实能够实现巨大的增值,为您节省大量时间,这是实验室工作台无法做到的。TINA-TI 是一款免费模拟电路仿真工具,可为全球用户带来数百种行为及宏模型。

其中一种我认为非常有用的特性是参数分级,其可帮助您使用所选组件通过尽可能多的值仿真电路。这特别有助于避免反复试验与错误。

使用 TINA-TI,需要先后点击主屏幕上的“分析 (analysis)”和“模式 (mode)”。 然后转到“分析 (analysis)”条目下的“选择目标控制 (select object control)”,点击屏幕中的“Riso”并选择“列表 (list)”以便为您所选组件输入不同的值。

下图 1 中的实例为 LM7341 驱动 1uF 负载时的频率响应。图中显示了与三个Riso 值相对应的三条开环增益相位曲线。请注意,您还可以改变这三个值的负载电容器,增大或减小。

下图 2 显示的是我此前使用的相同实例的相位图,但这次共有五条曲线,其中三条对应于 Riso 值,两条对应于电容器值。尽管您可以使用更高数值查看哪些值能提供带宽及相位裕度方面的最佳响应,但我觉得一次性使用三个值的效果更好。

没有噪声,没有问题!

如果您使用的是较老的运算放大器(例如之前的 2000),那么就很有可能无法顺利完成噪声分析,更不会去在意与产品说明书中的图进行匹配。随后您可能会给应用支持打电话或者打开网络列表添加“自己的”宽带及 1/f 噪声网络,确保其转降值为每十倍频程 10Db,并可能会为具有 1/f 转角频率的电流噪声添加另一个噪声网络。

有关 TINA-TI 的好处在于您不必打开网络列表。噪声源随时可用,这样您可以在几秒钟内便捷改变您的宽带及 1/f 值。

TINA-TI 中让我特别关注的另外一个非常有用的特性是仿真得到的噪声图在一个页面中同时包含信噪比 (SNR)、均方根值 (RMS) 以及输入参考噪声等。

要获得所有这些信息,只需在运行噪声分析时在主屏幕上逐个点击其中的每一项即可。

不妨尝试一下,告诉我它在设计过程中的效果如何!

如欲了解有关 TINA-TI 的更多详情,敬请查阅我同事 Gina Hann 写的博文,文中介绍了她对仿真工具的具体喜恶。

阅读原文, 请参见 http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2013/09/11/add-a-little-tina-to-spice-up-your-circuit.aspx

父级
  • TINA 是一款易于使用但功能强大的电路仿真工具,基于 SPICE 引擎。对各种基本电路和高级电路(包括复杂架构)进行设计、测试和故障排除的理想选择,无任何节点或器件数量限制。TINA-TI 提供了 SPICE 的所有传统直流、瞬态和频率域分析以及更多。具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕捉非常直观 - 真正的“快速入门”。TINA-TI 中包括了许多应用原理图,这是电路仿真最快捷、最容易的方式,您可以修改它们并用“另存为”保存更改。这些应用原理图将可在 TINA 的全部版本上运行,可配置为运行示例中所示的分析类型。这真是使用一下 TINA,电路设计更轻松。

评论
  • TINA 是一款易于使用但功能强大的电路仿真工具,基于 SPICE 引擎。对各种基本电路和高级电路(包括复杂架构)进行设计、测试和故障排除的理想选择,无任何节点或器件数量限制。TINA-TI 提供了 SPICE 的所有传统直流、瞬态和频率域分析以及更多。具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕捉非常直观 - 真正的“快速入门”。TINA-TI 中包括了许多应用原理图,这是电路仿真最快捷、最容易的方式,您可以修改它们并用“另存为”保存更改。这些应用原理图将可在 TINA 的全部版本上运行,可配置为运行示例中所示的分析类型。这真是使用一下 TINA,电路设计更轻松。

子级
无数据