• AMC7932单芯片解决方案实现GaN功放的检测与控制

    Other Parts Discussed in Post: AMC7932

    作者:Liu Seasat; Yu, Yuntao

    我国于2019年进入5G部署预商用阶段,国务院要求力争在2020年启动5G的全面商用。5G时代,移动通信基础设施将迎来全面的更新,5G基站建设迫在眉睫。由于5G普遍采用Massive MIMO架构,基站内的天线通道数量急剧提升。4G时代,天线形态基本是4T4R或者8T8R,按照三个扇区,对应的射频PA需求量为12个或者24个;5G基站以64T64R大规模天线阵列为主,对应的PA需求量高达192个,PA数量将大幅增长。 5G 传输的宽带调制需要PA提供更高增益,更高效率和更严格线性度,而且5G的工作频点为2.5GHz和3.5GHz,未来会扩展到4.9GHz,甚至28GHz,所以5G系统中的关键技术部分——射频功率器件也迎来了重大变化。目前基站功率放大器主要为LDMOS技术和GaAs技术。GaN PA由于具有带宽更宽…

  • 选择德州仪器新一代升压变换器及音频放大器,让你的拉杆音箱续航时间更久

    Other Parts Discussed in Post: LM5155, TAS5825P

    By Eileen Zhang

    拉杆音箱通常为一种带有拉杆和轮子的无线音箱,如图1所示。由于拖拉方便,易于移动,并且在室外可以提供足够的响度,拉杆音箱广泛应用于各种户外活动中,如广场舞、演唱会、婚礼、会议、瑜伽练习等。拉杆音箱的主要消费市场在中国,也出口到东南亚,欧美等地区。

    拉杆音箱有多种功率等级,从数十瓦到数百瓦不等。影响拉杆音箱功率等级的因素有音量的大小,低音炮的功率等。举例来说,一款20W的拉杆音箱,通常带有一个5英寸的低音喇叭;而一款100W的拉杆音箱,通常带有一个18英寸的低音喇叭。图2所示为一款带有屏幕的中高端拉杆音箱。


    图1. 拉杆音箱(基本款)                                         图2. 拉杆音箱(带屏幕)

                                                                  

    为同时满足便携性需求并提供足够的功率,拉杆音箱通常配备了12V铅酸电池…

  • 如何在电力系统前端选择运算放大器

    Other Parts Discussed in Post: TLV9062

    在电力系统前端采样的设计中,运放是必不可少的。本文主要讨论电力系统上对运放的要求,以及如何选择合适的运放。

    一般电力系统的采样是由PT,CT(电压电流互感器)或者直接使用电阻(这种情况信号需要隔离)。信号的频率为50Hz,传递至运放时的信号幅值一般为V,属于大信号。

    运放的直流电压误差是非常重要的一个参数,它决定了信号的精度,这对于继电保护,电能质量分析仪等应用十分重要。此时运放的直流参数造成误差如下所示。

    这看起来十分的复杂,不过不用担心,部分参数的影响可基本忽略不计。接下来将通过使用TLV9062搭建的同相放大器(如下图所示)做为列子来分析哪些参数的影响较大,并提出一些减小误差的措施。

    图1 使用TLV9062的同相放大器

    1. 失调电压Vos

    输入失调电压是使运算放大器输出为零时的输入差分电压。可以视为一个接在运放输入端的直流电源。

    图2 T…

  • 采用“系列优先”的方法进行运算放大器设计

    Other Parts Discussed in Post: TINA-TI

    作者:Hayden Hast – 系统工程师

    当我第一次光顾德克萨斯的一家烧烤店时,菜单上各式各样的肉类选择让我感到非常惊讶,以至于我不知道要选哪一种。但幸运的是,烧烤店提供了三种肉类的拼盘,因而我就可以试尝一下不同肉类的风味。

    其实,类似于烤肉店的经历,工程师们在选择运算放大器(op amp)时也会面临很多选择。此外,随着如今生产周期的不断缩短,工程师们往往需要快速做出决定。而不小心选择了不合适的运算放大器,会耽误研发周期,并消耗不必要的研发资金。

    本文将介绍TI全系列运放产品TLV90xx系列,它提供多达48种的不同产品组合(包括最新产品TLV9001、TLV9052和TLV9064)。我们将提供多达16种不同的封装选择,其中包括业内最小的单通道和四通道封装。在此技术文章中,您将了解到此新的运算放大器系列如何满足各种项目需要,从而节省印刷电路板…

  • 为AB类放大器改用D类放大器而担忧?其实不必如此

    你是否曾想过做一件很有意义的大事却又担心它很难做到?然后,当你最终鼓起勇气去做了之后,再回过头来看,你会惊讶地发现这件事其实很容易。

    我最近在与汽车音频设计工程师讨论汽车收音机解决方案不采用传统的AB类放大器而改用D类放大器时,他们也是有这样的担忧。现在我们来谈谈我最常听到的两个主要问题:对印刷电路板(PCB)尺寸的影响和潜在的电磁干扰(EMI)问题。

    问题1:D类放大器会占用更多的PCB空间

    常规的D类音频放大器采用约400 kHz的开关频率,需要使用8.2-µH或10-µH的电感器才能获得理想的音频效果。

    而TI的TPA6304-Q1D类放大器采用2.1-MHz开关频率。纹波电流的减少意味着可以使用更小更轻的3.3-µH电感器,如图1所示。


    图1:电感器尺寸与开关频率比较

    TPA6304-Q1采用TI最新的混合信号制造技术,当与3.3-μH电感器一起使用时,整个4通道放大器解决方案(包括所有必需的无源元件…

  • 微型数据转换器如何通过更小尺寸为您带来更多价值

    Other Parts Discussed in Post: ADS7042, DAC53401, ADS7138, DAC53608, DAC43401

    (注:Kaustubh Gadgil和Robert Schreiber合撰此技术文章。)

    随着系统尺寸越来越小,每平方毫米的印刷电路板(PCB)面积都至关重要。与此同时,随着对数据需求的增加,则需要监视更多的传感器。

    本文将讨论如何显著减少PCB占用空间,增加通道密度以及最大限度地发挥其他组件和功能与TI微型数据转换器高度集成的优势,从而以更小的尺寸创造更多的价值。


    第一个优点:PCB占用空间更小

    设计和封装技术的进步使得电子元件变得越来越小。 如图1所示,TI最新的单通道ADC(ADS7042)占用空间为2.25mm2,几乎是十年前同类ADC的一半。同样,TI最新的单通道DAC(DAC53401)是十年前同类DAC的四分之一。同样,对于多通道应用,TI最新的8通道ADC(

    …
  • 为什么电流和磁传感器对真无线耳机的设计至关重要?

    近年来,TWS(True Wireless Stereo,真无线耳机)正在耳机市场中快速崛起。现在,用户在使用流媒体设备时不必再为耳机线的缠绕问题而困扰了。真无线耳机是基于Bluetooth®的无线耳机,其左右通道被分离成独立又相互配对的两个个体。尽管这种创新设计使用户不再需要用线连接手机或其它设备,但这给耳机制造商带来了一系列新的设计挑战。

    为了最大限度地延长电池寿命和电池运行时间,耳机必须确保在充电盒中的正确位置,并且可以在充电时高效充电。一种高性价比的做法是将电流检测放大器用于监测耳塞充电,以及将霍尔效应开关用于无线充电盒的开合和耳塞摆放位置能够最大限度地提高这一应用场景的电池充电效率和电池寿命,提高用户体验。

    用电流检测放大器进行设计

    TWS的电池容量通常低于100-mAh。因此,为了保护并准确地给这些小容量电池充电,我们需要更精确的电流测量。传统电池充电器和电量计在监测更大的电池(如充电箱中的电池)电流方面表现出色…

  • ESD204对HDMI接口的浪涌保护

    Other Parts Discussed in Post: ESD204, TPD4E02B04, ESD224

    作者: TI 技术销售工程师 Eason Fang

    为什么我们需要针对HDMI设计高浪涌保护?

    绝大部分工程师在设计时,都会为HDMI接口加上ESD保护,这是因为HDMI接口经常裸露在外,并且对静电十分敏感。但与此同时,浪涌保护设计往往容易被忽略,而成为破坏系统的重要原因。

    那么究竟什么是浪涌,以及为什么我们需要针对浪涌设计保护措施呢?广义上讲,浪涌就是电压或者电流在瞬间出现的超过峰值的现象。浪涌发生的时间往往很短,但剧烈的脉冲产生的能量往往会对系统产生极大的冲击。

    针对HDMI接口,高浪涌形成的原因有很多,但最主要的因素来自于较长的HDMI线缆,以及闪电。这些因素产生的能量一般会比静电产生的要大,所以相对而言也更需要良好的保护。

    那么有些同学会有疑惑,针对哪些应用场景的HDMI接口更可能面对如上所说的长线缆、闪电等造成的高浪涌的情况呢…

  • 如何保障汽车信息娱乐和机群系统的热安全性?

    目前,下一代汽车配备了越来越复杂的信息娱乐和机群系统。但是现代汽车中电子器件的数量增加会消耗更多能量,从而产生更多热量。由于驾驶座热量增加,汽车仪表盘已经暴露在阳光和高温下。

    整个信息娱乐和机群系统的热量会不断增加,所以汽车制造商现在必须克服新的热管理难题。为吸引客户,他们需要在有限的预算的前提下,提供功能丰富且舒适的驾驶体验,同时确保这些系统提供的关键功能能够安全可靠地运行。

    图1显示了各类信息娱乐和机群应用程序,每种应用程序都有各自的散热问题。


    图1:信息娱乐和机群系统的关键问题是热问题

    保护汽车头部单元中过载的微处理器

    汽车的头部单元已成为信息娱乐系统的主控制面板,汇集了许多先前分散在整个汽车中的不同功能,并配有各种按钮。这种集中化使得此头部单元成为信息娱乐系统的“大脑”,具有应用处理器的重要处理能力,且随着处理负载的增加,处理器往往会快速升温。


    大部分的热量和风险来自这些微处理器的核心。为获得最可靠的温度测量…

  • 电容隔离如何解决交流电机驱动中的关键挑战

     


    信号和电源隔离有助于确保交流电机驱动系统的稳定运行,并保护操作人员免受高压危险。

    但并非所有隔离技术都能满足所有需求,尤其是在器件寿命和温度性能方面。

    为解决交流(AC)电机设计挑战,本白皮书对比了德州仪器(TI)的基于电容的隔离技术和传统的隔离技术,包括隔离栅极驱动器在功率级、隔离电压、电流反馈或控制模块中隔离式数字输入。

    什么是交流电机驱动系统?

    交流电机驱动是一种使用交流电输入的感应电动机,如图1所示,它可以驱动大型工业负载,例如加热、通风、商业楼宇的空调、泵和压缩机的运行。交流电机也能驱动需要调节速度的工厂自动化和工业器件负载,例如传送带或隧道掘进、采矿和造纸设备。

    图1.工厂中带有交流电机驱动的感应电机

    交流电机驱动采用交流能量,将其整流为直流母线电压,实现复杂的控制算法,然后基于负载需求通过复杂的控制算法将直流电转换回交流电。

     

    图2所示为交流电机驱动系统的框图,其中功率级和电源供给标记为绿色…

  • 低功耗以太网PHY对于楼宇自动化的深远影响

    Other Parts Discussed in Post: DP83825I

    以太网(电气和电子工程师协会[IEEE] 802.3)在楼宇自动化中的使用量正在增长,使得使用增强型传感器和控制网络的智能楼宇能够管理环境系统(如照明和暖通)、访问控制、安保系统、安全系统,甚至预防性维护监控。新型楼宇通常使用带专用5类增强型(Cat5e)布线、以太网交换机和路由器的楼宇自动化网络。即使是现有的楼宇空间也在进行改装,以适应联网的传感器和控制装置。

    改装具有挑战性基于两个原因:

    • 需为最初未配置电源的部位提供电源。
    • 安装空间有限,因为多数改装的楼宇起初并未设计用于容纳墙壁、天花板和地板中的传感器和控制器。

    尽管许多商业和工业楼宇最初设计用于适应轻松重新配置内部空间,但支持易于配电并提供小尺寸的传感器和控制器技术使得使用以太网基自动化改装这些楼宇更为可行。

     

    在楼宇自动化中部署以太网

    以太网在楼宇自动化中的使用量正在增长归于以下几个原因。

    …
  • TWS真无线耳机充电仓专用开关充电芯片BQ25618/9详解

    Other Parts Discussed in Post: BQ25618, BQ25619

    BQ25618/9是TI为TWS耳机充电仓专门开发的一款三合一(保护,充电及升压)的IIC控制开关充电芯片。

    其中BQ25618跟BQ25619在规格上一致,区别在于BQ25618采用的是小型化的DSBGA封装,0.4mm的管脚间距,对生产工艺有较高的要求,而BQ25619采用的稍大一点的WQFN封装 方便方便线路布板,器件的封装尺寸见下图一。

                                                

       我们从下面四个角度角度来了解这颗芯片:

                                          

                                                                                                    图二                                                  

    1: 降压充电功能:

    a)      输入工作电压范围支持4-13.5V,瞬间浪涌电压可以支持到22V,可以很方便的支持5V,9V,12V工作系统。

    b)     输入过压通过VAC脚检测,默认值OVP值为14.2V,通过IIC可以有四挡OVP值调节5.7 V/6.4 V/11 V/14.2,可以根据实际需求灵活调整。

    c)      IIC编程设置输入过流保护点,范围可以从100mA到3…

  • Audio debug tips

    1. 外部元件放置

    2. 接地问题

    3. 电源和去耦

    4. PWM滤波器

    5. 散热问题

    6. I2C/ I2S 通信

    1.组件放置

     

    D类放大器产生PWM脉冲,扬声器端子桥接负载配置,扬声器驱动器大约是电源的两倍。 工作频率一般为384Khz至768Khz,快速切换对具有快速上升时间(nS)和短脉冲宽度,因此这可能会出现严重的RF发射干扰,使芯片到扬声器之间的走线成为天线,所以 处理组件放置很重要。

     

    Output Filter




    2.接地问题

     

    - 与组件放置密切相关的是接地问题。 理想情况下,所有组件都放置在理想的位置,坚固的接地平面具有零阻抗,因此不会干扰任何其他因素,并且不会产生任何影响,并且会对接地返回电流造成EMI威胁。

     

    -理想情况下,可能需要将敏感元件放置在远离噪声元件的地方,地平面具有有限的阻抗。 这是可能需要将接地隔离到一定程度的地方,但是由于隔离产生不需要的天线而存在引起EMI危险的风险。

     

    在芯片内部…

  • 集成电流感测的优点

    Other Parts Discussed in Post: DRV8871, DRV8870, DRV8873, DRV8886AT

    作者:Ryan Kehr

    许多刷式和步进电机应用必须对电流进行监控和调节。对于刷式电机,电流信息可用来确定负载条件的变化或用来限制启动和失速电流。对于歩进电机,高级别的微歩进需要调节每一步的电流。

    图1是电流与时间的关系图,显示了刷式直流电机的启动曲线。在此例中,在电机达到小于1安培的稳态条件前,电流被限定为约2安培。如果没有电流调节,同样的电机峰值可以达到14安培以上。因此不仅需要过度设计的电源来支持这一瞬态,还需要对电机驱动器进行额定以可靠地处理峰值电流。

    图1.直流电机电流与时间


    传统上讲,可以在接地路径中使用外接分流电阻器来实现这种电流限制。监控这些分流器上的电压降,并将其与内部或外部(具体取决于器件)提供的参考电压进行比较。由于满载电流通过这些分流器,所以电阻器必须是功率电阻器,且在尺寸几乎与集成电路本身一样大…

  • 开关霍尔传感器DRV5032在TWS耳机设计的应用

    Other Parts Discussed in Post: DRV5032

    作者:Haiwen Huang

    TWS(True Wireless Stereo, 真无线蓝牙耳机)需要检测充电仓盖的开合,以及耳机是否在位,在这一检测功能中,霍尔器件因为反应灵敏,体积小,功耗低,受到越来越多的客户的青睐。在本文中,我们将会介绍市场常见的开关监测方案,以及TI 霍尔传感器技术在TWS 耳机中的应用。

    一、常规开关检测方案

    1、机械弹针检测

    机械弹针结构简单,对精度要求高,但是使用寿命短,易受粉尘、水汽、振动等因素影响,触点容易锈化,极易产生金属疲劳损坏。

    2、磁簧开关检测

    磁簧检测是通过磁铁感应密封在玻璃管内含有贵金属材料的触点。因此,该开关不受湿气或其他环境因素的影响,触点不会氧化,缺点是体积大、安装难、易损坏。

    3、红外光电开关检测

    红外光电开关把光发射器和接收器面对面地装在一个槽的两侧。发光器发出红外光,在开盖时接收器能收到光,合盖时槽中光线被遮挡…

  • 智慧家庭系列文章 | 控制权大作战:谁才是智能家居系统的控制中心?

    作者:Mike Gilbert,德州仪器个人电子产品系统终端设备负责人

    随着智能家居的普及,现在我们有越来越多的房间都安装了配备有人工智能功能的智能音箱,它们的功能也基本上大同小异。但什么才能算是智能家居真正的控制中心?

    最近出现的数字助手产品使得消费者要求Alexa或Google执行各种任务并提供家中每间房间的相关信息。2014年底推出的首款产品,即智能音箱(也称为人工智能音箱),至今仍然在新生市场占据主导地位。智能音箱将无线扬声器系统与AI平台相结合;起初,它们的主要功能是流媒体播放云音乐。但过去两年中,智能音箱增添了显示屏、摄像头、流媒体视频和家居自动控制灯光、气候和防盗系统。

    该智能家居生态系统(图1)的出现使得家中大量智能设备成为多余摆设。而显示屏和家居自动控制等最近附加的功能导致智能设备外形也发生了改变,尽管尚未针对各个房间的需求进行优化,但它们似乎正在变得更适用于家中特定的房间。智能家居的市场正在逼近临界点,而其中智能音箱需要能够适应特定的房间…

  • 了解电机驱动的扫地机器人的世界

    Other Parts Discussed in Post: DRV8870, DRV8876, DRV8874

    随着世界变得越来越自动化,使用常规立式吸尘器清洁房屋感觉苦不堪言。自 2002 年首台扫地机器人上市以来,清洁机器人的功能和可用选项大幅增加。事实上,许多优质机器人真空吸尘器目前已进入第六代。

    推动这一变化的因素- 无论是比喻含义还是字面含义 - 是使您的现代扫地机器人流畅运行的一个器件 - 电机驱动。如同今天的家用机器人助手一样,电驱动的尺寸持续缩小,同时性能也在提高。

    在本文中,我将回顾真空机器人的主要特点和当前趋势,以及电机驱动如何帮助满足这些要求。

    展望未来,预计真空机器人将变得不那么笨拙(换言之,不那么容易迷失方向)且运行更快。设计尺寸也将继续缩小,使他们能够清洁诸如厨柜或低间隙家具之类的狭窄部位。

    扫地机器人设计挑战 

    电池寿命和可靠性是真空机器人面临的两大设计挑战。大多数扫地机器人都是电池供电的,并从电源座充电…

  • 使用快速、精确的过流检测器,对汽车安全系统进行诊断

    Other Parts Discussed in Post: INA185, TLV4021, INA301

    从汽车动力传动系统(牵引逆变器、电池管理和电动助力转向等),到汽车安全系统(防抱死制动系统或自动驾驶等),汽车各系统的电气化比例正在日益提升。为确保车辆安全,我们必须了解这些系统是否按照正确的操作指南运行。而准确电流测量和快速故障响应对于在这些系统中进行调试和诊断至关重要。

    图1所示为一个典型的过流电路,包括一个分立运算放大器和一个分立比较器。

     图1:利用分立运算放大器和比较器实现过流检测

    决定该系统的准确性和响应时间的来源包括:

    • 分流电阻(RS)容差和漂移。
    • 放大器电路增益误差(RI和RF)。
    • 放大器和比较器之间的分压器(R1和R2)误差。
    • 比较器参考(R3和R4)输入误差。
    • 放大器电路的响应时间。
    • 比较器的响应时间。

    在最坏的情形下,由放大器和比较器之间的分流、增益和分压器引起的误差都会导致电流测量误差。根据此错误水平…

  • AFE77xx EVM Evaluation with TSW14J57 Guide

    作者:任强

    摘   要

    在AFE77xx的EVM与TSW14J57配合,工作在数据速率为737.28MSPS的条件下,具体的软件配置与TI官网提供的491.52MSPS的user-guide有较大不同。本use-GUIDE总结了在以下芯片配置条件下,如何进行AFE77xx的EVM的测试,以及在出现问题时的定位分析方法。

    芯片工作模式:

     关键词:AFE77xx EVM, TSW14J57, 737.28MSPS

    目录:

    一、软硬件环境前期准备

           1. AFE77xx EVM software setup

           2. TSW14J57 EVM software setup

           3. AFE77xx EVM和TSW14J57的硬件环境配置

           4. AFE77xx EVM的外部RF cable连接

    二、初始化DEMO流程

           1. 通过HSDCPRO配置数字板

           2. 通过Latte配置模拟板

    三、Device配置说明

    四、…

  • TI多通道PA控制器AMC7932在MIMO系统中的优势

    Other Parts Discussed in Post: AMC7932

    PA控制器用在基站系统中为PA提供所需的精确栅压。当前MIMO系统的通道数较多,同时,每一通道的PA级数也较多,意味着如果不考虑栅压复用情况,设计者需要更多的PA控制器来进行栅压控制,以达到更好的PA性能。TI的AMC7932集成了32路12bitDAC,为客户提供更好的PA控制器解决方案。

    在某些系统中,会出现不同PA共用一路栅压的情况。在理想状态下,这种应用没有问题,因为相同型号的PA要求的栅压点会是一致的。但是在实际系统中,由于不同PA的温度不同,各个器件自身的差异性,会导致所要求的栅压有一定的差异。

    1、功放栅压复用为PA系统带来了什么

    使用ADS软件,基于Part Number为MW6S004N的PA进行了仿真。对功放的栅压进行扫参,对功放的增益以及IP3性能仿真。

    首先确定管子的静态工作点,原理图如图一,仿真结果如图二。最终在扫参原理图中确定静态工作点为VGS…

  • Class-D 功放TAS5731M 上电时序分析

    Other Parts Discussed in Post: TAS5731M, PCM1808, TAS5715

    作者:TI Analog FAE Betty Guo

    在典型的音频功放应用中,通常使用音频DAC输出I2S信号送到数字音频功放进行音频放大。音频DAC会根据外围不同的配置来确定其作为master还是slave 模式,音频功放通常作为slave接受来自master 的I2S数据。CS5343是一款音频DAC,其通过I2S信号中的SDOUT的电平状态来确定主从模式。在CS5343和TAS5731M结合使用时,两颗芯片精确的上电时序控制是至关重要的,否则会出现偶尔没有声音的问题。具体分析如下。

    TAS5731M介绍:

    TAS5731M 是一款集成DSP 和支持2.1模式的2*30W高效数字音频D类功放,可以用于驱动立体声桥式扬声器,可接受宽范围额输入数据和传输速率。TAS5731M 只可作为从设备工作,接收外部的所有时钟和数据信号。根据采样率不同…

  • 利用高精密模拟数字转换器评估放大器的噪声性能

    Other Parts Discussed in Post: ADS127L01, TINA-TI

    作者:SZ OEM, Shen Jun

    典型的信号采集链路会包含放大器,ADC 这些核心部件,根据实际的需求可能会有模拟开关一类的实现多路信号采样。通常放大器的噪声会有针对不同放大拓扑结构的计算方法,由噪声密度在等效带宽内积分而成,然后使用TINA-TI这种仿真工具实现噪声的仿真与验证。通常在高精密系统里面,噪声是微弱的,比如下面的一个典型的放大电路,TINA-TI的仿真结果是噪声为300uVrms,  示波器对于这样的噪声测量是无能为力的。本文使用TI高性能的ADC的评估板, 像ADS127L01,结合Matlab的计算,来对放大器的噪声进行一个评估。

    图(1)测试电路与仿真噪声

    通过高精密的ADC去采集运放的输出噪声,可以利用几个表征ADC噪声性能的方法,STDEV,直方图和快速傅立叶变换。STDEV就是离散数据的噪声有效值,FFT通过累加各频率的分量…

  • 从ERM到X-axis LRA,TI为你提供全面的Haptics Solution

    Other Parts Discussed in Post: DRV2603, DRV2604, DRV2605, TAS2562

    作者:王云静 HUAWEI Team AFAA, 封磊 HUAWEI Team FAE

    Haptics系统通过触觉反馈来实现人机交互,用户通过点触屏幕即可完成短信、打字、游戏等各种应用,得益于其简单方便的交互体验,Haptics已经成为了智能手机、平板电脑中广泛应用的人机交互方式。

    Introduction

    图1为Haptics系统的工作示意图,针对不同的应用场景,手机厂家会设计不同的效果波形,当屏幕控制器感应到用户的某种Touch操作后,触发Processor生成一个对应的振动指令和驱动波形给Haptics Driver IC,Driver IC对驱动波形进行放大和修正后,驱动Actuator执行对应的振动效果。

    Figure 1, Haptics System

    Haptics系统主要由以下几部分组成…

  • 简化HEV 48-V系统的隔离CAN、电源接口

    48V汽车应用中对隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48 V系统。

    为今天的汽车设计是一种平衡行为。在满足日益严格的排放标准和为越来越多的车载系统和小工具提供动力之间,需为当今的车辆提供高功率,以获得高效率。

    为实现效率和功率的融合,工程师更加依赖于将48V电力运行与传统燃气发动机相结合的系统,如混合动力电动汽车(HEV)。这种方法可确保车辆满足严格的二氧化碳(CO2)排放标准,同时还可改进性能和驱动质量。

    虽然关于双电池汽车系统本身已有很多说法,但我关注的是这些组合式12和48V系统中的一个关键且有时被忽视的组件:电流隔离。电流隔离用于抵抗接地噪声,并在与其连接的48 V系统中接地断开或故障时保护12 V系统。

    在本文中,我将讨论48-V汽车应用中隔离的需求,并描述一种紧凑、高效、稳健和低噪声的方法,通过控制区域网络(CAN)接口隔离48-V系统。

     

    使用48V电池的车辆…

  • 什么是隔离数字输入?

    虽然隔离数字输入和数字隔离器听起来很相似,但实际上它们之间存在一些显著差异。阅读本博文后,希望您能够轻松分辨出两个隔离功能之间的区别。

     

    内部结构

     

    数字隔离器充当提供电流隔离数字信号路径的基本(或通常是加强型)功能。来自德州仪器(TI)的隔离结构是电容性的,其绝缘屏障由我们互补的金属氧化物半导体(CMOS)工艺技术构建的两个高压电容器组成。高频载波通过隔离栅从初级侧到次级侧通信,而我们的数字隔离器能够承受高达12.8 kV的施加浪涌电压和1.5 kV的工作电压,而不会破坏双电容屏障。数字隔离器的一个关键组件是基本或加强型隔离电压。

    图1:数字隔离器

    隔离数字输入充当提供从传感器输入或其他输入类型到主机控制器接口的逻辑输出的电流隔离的基本功能。与数字隔离器不同,隔离数字输入的输入级(如图2所示)包括用户设置输入阈值和集成电流限制,允许9V至60V范围内的输入电压转换为逻辑输出。在最简单的形式中,隔离数字输入用作隔离比较器,具有一些易于设计的附加功能…