根据世界卫生组织 (WHO) 的报道,全世界每年因交通事故死亡的人数超过120万人,还有5千万人在交通事故中受伤。而这些惨剧中的大多数是由人为错误造成的。从超速、酒驾以及开车走神儿,这些事故中的很多是可以避免的。
这些统计数据为我们敲响了警钟,并使我们因在TI供职而感到骄傲,这是因为TI始终以帮助车辆更安全、更环保并具有更多的驾驶乐趣为己任。
TI最近发布其视觉软件开发套件 (SDK),以及嵌入式视觉引擎 (EVE) 和数字信号处理 (DSP) 库来简化用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的TDA2x SoC的开发。为了使用TDA2x异构架构,TI的视觉SDK在其SysBIOS 实时操作系统 (RTOS) 的顶部提供无缝框架。EVE和DSP库提供超过250个运行在EVE和DSP上的经优化视觉函数,以帮助立即开始与TDAx器件相关的算法的开发。
每个人都知道,ADAS系统中的算法和数据流非常复杂。TI的创新视觉SDK框架使得用户能够生成与视频捕捉、视频预处理、视频分析算法和视频显示等相关的不同ADAS应用数据流。SDK具有采样ADAS数据流,这些数据流运用ADAS SoC中的不同CPU和HW加速器,并且为用户显示如何高效使用不同的SoC子系统。SDK安装程序包包括构建此类应用所需的所有工具和组件,其中包括代码生成工具,BIOS,IPC,Starterware,BSP驱动程序,网络互联堆栈,codec和算法内核。
TI的视觉SDK由针对EVE和DSP的经优化库函数提供补充,这些库函数为用户和第三方提供构建块来实现开发快速入门并减少上市时间。此外,这两个库都可用于低端到中端,以及高端视觉处理。
在今年早些时候举办的国际消费电子展 (CES) 上,TI曾经非常荣幸地展示了一款全周影像演示,以及业内第一款基于EVE和DSP库的1080p60稠密光流实时演示。
TI相信这些软件将帮助客户在减少开发时间和工作量的同时,有效地使用TDAx SoC的性能。
请别忘了随时查看车轮上的TI技术来了解最新汽车动态!