Other Parts Discussed in Post: DLP3030PGUQ1EVM, DLP3030-Q1, DLP3030Q1EVM, DLPC120-Q1, DLP2010NIR

讲师:TI 工程师Terry Yuan, Jeremy Wu, Tim Xu

 

1、0.3 inch DLP后一代产品什么?

A:0.55" 1152X1152

2、105是工作温度么?

A:DMD能够工作的.

3、10x4说视角吗

A:FOV范围

4、10万左右车型有应用吗

A:yes

5、3DLP有设计样例么?

A:可以的, TI提供完整设计.

6、AR HUD的环境温度范围是多少?

A:DMD -40 to 105;

7、AR HUD现在在7.5米虚像要做到多大才满足要求?

A:通常10X4

8、ar的抬头显示需要和厂家配合吧?

A:yes, many suppliers, sunny optical, iView, JOC

9、diffuser为什么温升低?

A:special design materials

10、Diffuser需要特殊设计定制吗?主光线与法线有夹角,有没有比较好的方案?

A:TI可以提供的.

11、dlp 的FOV和投影面的表面材质关系比较大吧?

A:windshield需要特别处理.

12、DLP 的技术确实很先进,但在功耗,整机体积上有突破吗? 现在应用在 AR/VR 的 眼镜上有demo样机吗? 还有成本能下来吗?

A:有的.

13、DLP 技术与 LCP 技术有啥区别?或有哪些优点吗

A:FOV大, contrast high

14、DLP3030CHUDQ1EVM 评估模块可实现多长距离的虚拟视像?

A:for now, it is 2.5meters

15、DLP3030PGUQ1EVM 评估模块可实现多大的图片分辨率?

A:854x480

16、DLP3030-Q1 汽车 DMD的大FOV可以做到多少?

A:10x4

17、DLP3030-Q1 汽车 DMD实现高亮度的值是多少

A:above 70lumens

18、DLP3030Q1EVM 评估模块的功能有哪些?可以完成哪些任务?

A:it is the basic funciton

19、DLP3030Q1EVM 评估模块是如何实现对LED驱动电路的控制的?使用该评估模块的优势是什么?

A:PWM

20、DLP3030-Q1的封装结构有几种

A:only onwe

21、DLP3030-Q1套件功耗有多少 ?

A:10W

22、DLPC120-Q1 DMD 显示控制器的像素时钟是多少?

A:WVGA@60HZ

23、DLPC120-Q1 DMD 显示控制器在视频处理方面,有哪些功能和特点?

A:automatic balance control

24、DLP除了汽车,还有哪些领域适用?

A:laser TV

25、DLP的发光强度多大?是否根据环境自动调整亮度?

A:yes.

26、DLP的聚焦是怎么实现的?还是通过透镜吗?后续是否可以实现电子聚焦(这个应该是DLP的优势吧)?

A:projector

27、DLP的开发板和SDK哪里可以获取?

A:www. ti.com/dlp

28、DLP的开发板可以申请试用吗?SDK中有模拟的环境实例吗?

A:yes, please contact us.

29、DLP的可视化角度最大可以做到多少?

A:12x6

30、DLP的抬头显示目前有评估板可以直接demo么

A:yes, we have

31、DLP都有多大的尺寸

A:0.3

32、DLP对前挡没有要求?

A:special coating

33、dlp会在后装市场上出现么

A:已经出现了

34、DLP技术除了用在汽车电子类的产品中,可以用在3D打印技术方面的产品吗?

A:yes

35、DLP技术除了在增强型抬头优势外,其他的优势体现在什么方面

A:对比度高, 分辨率高.

36、DLP技术的HUD和其他技术的HUD设备相比,有哪些优势呢?

A:AR HUD, FOV大

37、DLP技术可以应用到大屏显示应用吗?

A:very popular now

38、dlp技术其他公司有应用吗?

A:no

39、DLP技术是否可以在任意光源下使用?开发人员可以在传统白炽灯下面进行开发吗?

A:LED lifetime is better

40、DLP技术所需要的光源是否有特定要求?激光可以不?谢谢。

A:LED brightness is enough

41、DLP投影受光线干扰吗?

A:no for DLP

42、DLP显示可以实现对比度调整吗?

A:yes

43、DLP增强型抬头显示的工作温度范围是多少,主要是夏天高温情况下

A:-40 to 105

44、DLP增强型抬头显示的开发平台支持几种?

A:Gen1.5 Gen 2.0

45、DLP增强型抬头显示的最大分辨率是多少?

A:1152x1152

46、DLP增强型抬头显示与以前的抬头显示有什么不同吗?是不是还得换成专用挡风玻璃?

A:FOV更大,

47、DLP增强型抬头显示在EMC中,抗干扰如何?

A:automotive qualified

48、DLP增强型抬头显示在恶劣环境下的使用寿命是多久?

A:15 years

49、DLP增强型抬头显在高功耗上如何处理散热的问题?

A:the common thermal solution

50、DLP中每个小镜子只有0、1两种状态吗?感觉只是把光线放射到两个方向,并不是关闭(不反射光线)。这个和显示逻辑不符啊!

A:0,1对应 2个反射方向

51、DLP最大投射距离与宽度目前能做到多大?

A:20 meters, 10x4

52、DLP最高的解析度是到達多少?

A:4K

53、feng-lq@crystal-optech.com

A:okay

54、fov大小受哪些因素影响?

A:brightness and size

55、HUB的大概安装在一个什么位置比较合适

A:dashboard 下面

56、HUD 评估板可以直接用在轿车上吗?

A:a little big

57、HUD“抬头显示”技术是智能投影吗?

A:of course

58、HUD的光学国内主要有哪些厂家在做

A:many

59、HUD方便在车辆上加装吗?

A:easy

60、HUD是不是要在前挡对应位置上贴个类似半透的膜?过隧道时候hud区域会不会突然感觉变亮?

A:我们有自动调光实现 5000:1的动态范围

61、HUD性价比最高的是增强现实的吗?

A:yes

62、hud只是提供显示器的功能么,显示内容是谁做的,直接显示DVD的内容么?

A:ADAS

63、LED产品适合做背光源?光衰会不会严重,汽车产品的散热不好解决的

A:automotive LED, lifetime is big

64、PGU如何对焦保证清晰?

A:thermal and mechanical design

65、TI DLP 技术采用的是什么芯片?

A:DLPC120Q1

66、TI DLP开发环境是什么?可否使用keil?

A:formatterOnly

67、TI DLP芯片组,支持低功耗吗

A:yes

68、ti 本次dlp在光强度较弱情况下,处理的效果如何,如何增强处理效果

A:high dimming

69、TI 德州仪器 的 DLP® 技术除了应用在汽车领域上,还可以使用在哪些领域上?

A:projector

70、TI的DLP在汽车前挡投影设备成本方面不知道怎么样,整体能控制在500RMB不?

A:we are trying to do so.

71、TI的DLP增强型抬头显示对于光照强度有影响吗?

A:DLP技术独特, 对光强特别处理.

72、TI提供光学仿真软件吗?

A:the third party

73、TI在光学方面会有demo和支持么

A:yes, of course

74、vid距离达到7.5m米在车外的是否存在可视信息存在被车外人员看到?

A:no

75、玻璃镜头老化非常慢吧?

A:very slow

76、不知道可靠性怎么样

A:automotive qualified

77、车载镜头多数是塑料的?

A:special optics

78、从GPU解决方案来看, DLP散热要解决,对吧 ?

A:passive thermal is okay

79、从技术物理结构角度说,DLP跟LED发光原理完全不一样对吧

A:DLP使用LED作为光源

80、大陆的nevigetor型HUD是AR的嘛

A:yes

81、当从光强的环境,变到黑暗的环境,亮度会相应的变化吗?

A:yes

82、电子 板+PGU看着都 不小,那产品个头最小尺寸在什么范围?

A:demo

83、动态调光范围能到多少?

A:208.334027777778

84、对于校准过程中,滤光片的选择有哪些要求

A:我可以发给你的.

85、发热程度如何

A:higher efficiency, low thermal

86、反光吗?

A:not big

87、感觉显示好像是光点分时有无来实现的,那么基于此,一帧图像的显示会有最大帧频是多少呢?

A:DMD fast, 300HZ, signal is 60HZ

88、刚刚讲到还有失焦问题,还要补偿措施啊?

A:projection lens特别设计

89、高效低热很笼统啊,数值指标或者比较比例?

A:contac me directly

90、各种车型适配性怎么样?

A:smaller PGU size can meet all of the models

91、功耗会有多大呢?

A:below 7W

92、光打到挡风玻璃上后,透明的玻璃没有把光全部透出去,却形成了影像,怎么回事呢?感觉要打到不透光的幕上才会显示图像啊?

A:special coating

93、光线有没有影响?

A:no

94、光源部分的寿命多长?

A:30000

95、后面会不会有更大尺寸的芯片

A:yes, 0.55"

96、后面会有HUD系统的整体介绍吗,我很好奇体积怎么可以做到这么小。

A:yes, please contact me directly

97、环境光对显示效果的影响大吗?

A:不大

98、会出现重影吗?

A:NO

99、亮度有多少流明

A:at least 70 lumens

100、亮度衰减时间有相关考量么

A:考虑,有光藕,实现自动百平衡

101、目前AR HUD因为体积的限制无法上车,TI的AR HUD体积可以做到多少呢?

A:10L以下

102、目前DLP解决方案整版功耗大概在一个什么范围

A:7W

103、目前基于DLP的arhud 大概尺寸是多少L

A:10L

104、目前有在SITARA平台上使用DLP的案例吗

A:DLP2010NIR

105、目前在AR上有哪些具体应用案例啊?

A:Benz, ford, etc.

106、平视显示器可支持视角范围有多少?

A:10x4 or above

107、汽车风档贴膜后对DLP的显示有影响吗?

A:not the best choice

108、汽车行驶过程中的震动会导致影像的震动吗

A:DMD足够可靠.

109、强太阳光下,HUD亮度需要最低多大?

A:80Lumens

110、请问,返光这块处理的怎么样?

A:吸收

111、请问: DLP的镜子矩阵是否有机械寿命问题?它的机械寿命多长?谢谢 !

A:automotive certified

112、请问:光斑聚焦是由谁来调节的?光路组件调节由谁控制?

A:PGU

113、请问:夜间使用HUD时对向来车大灯射入 是否会影响驾驶员的观看效果?

A:DLP headlight to do glarefree

114、请问可以使用在灰尘比较大的场合或者湿度比较大的场合吗?

A:yes, of course

115、如果不太要求色彩,mems是不是也可以使用?

A:DLP最好成绩选择

116、如果需要超过1000流明以上的照度,该如何设计光源?

A:有不同light source, LED, laser

117、如何避免炫光和对面夜间远光效果呢

A:special optics design

118、如何过去DLP的开发板和SDK?

A:contac me: jeremy-wu@ti.com

119、色彩度怎么样?会用灰度模式还是真彩模式

A:RGB 3 LED, good color performance

120、使用DLP作为抬头显示的设计非常吸引人,不过在使用的开发套件仍然比较大,尤其是光学套件部分,是否能独立设计。

A:yes, we have the professional PGU suppliers

121、使用增强型抬头显示的温度范围是不是相应的比一般hud要大呢,毕竟这个安装位置距离发动机很近的

A:-40 到105

122、是否提供二次开发的接口?

A:yes, of course, API.

123、是用的光波导还是镜头式的?

A:lens

124、所有尺寸和像素点数不同时,以上指标是通适的值?

A:yes

125、抬头显示的数据可以自定义吗?

A:yes

126、抬头显示的最大光强是多少,在中午光线直射的情况下能否清晰显示呢?

A:above 70 lumens; we have high dimming range

127、抬头显示是不是把汽车的一些参数投影到汽车前面的空气中?

A:yes

128、梯形校正角度是多少?

A:HUD本身没有,需要前端来实现.

129、提供什么样的技术支持,SDK DEMO板?

A:sdk

130、听说大陆已经放弃DLP方案的AR HUD,不知是否是真的?

A:在开发navigator型.

131、同时配合DLP的控制器是专用的,是否可以使用TI的tiva等高性能MCU+DSP来替代,降低学习曲线,提高上市速度。

A:yes, it can be

132、投影图像的缩放比Throw ratio与偏置Offset之间是否会互相影响?比如引起图像扭曲?谢谢。

A:yes, need special projection lens design

133、透过DLP打在前挡风玻璃上的光学设计是否在任何位置都可以?

A:需要特定位置

134、图像处理是在哪里?开发板上的单片机,还是主机端处理完之后发送给开发板?

A:ADAS

135、外界光线强弱会有影响吗?

A:影响不大, DLP有独特处理

136、温度补偿主要是镜头材料的选择?

A:yes

137、显示距离是否可以任意设置?

A:in theory, it can

138、现在哪些车型应用了DLP?

A:many models under developments

139、相对于其他车机HUD有设么优势?

A:AR, FOV

140、小米的激光电视用的TI DLP什么方案?

A:projector

141、虚像的亮度可以做到多少呢,散热上是否会有风险?

A:15000nits

142、应用于hud的光源可以用激光光源?

A:可以的

143、用DLP技术实现的最宽FOW能让OEM向上的投射角达到多少度?业内同比有优势吗?

A:yes, depend on optics design

144、有头戴式的显示方案吗?

A:yes

145、在光照强度很大的时候抬头显示显示的东西可见度怎么样?

A:contrast高. dimming 5000:1

146、在很强的太阳光照射下会不会影响DLP技术的驾驶

A:NO

147、在那些车型上啊?

A:ford(conti, naviga

148、在下雪的天气,这种技术有抗环境干扰设置吗?

A:contrast design

149、增强显示的那一类型在什么价位?

A:below 200USD

150、增强型抬头显示有评估板吗?

A:yes

151、这个头只能应用于车厂OEM?

A:yes

152、这种DLP专项技术未来会投入到无人驾驶上吗?

A:yes

153、这种技术 可以做成虚拟键盘吗?或者手势控制?

A:可以的.

154、这种技术只能是汽车厂安装,可以用在汽车后装上吗

A:yes

155、这种增强型抬头显示是不是用于前装市场?

A:对的.

156、整套系统是否需要密封

A:不需要.

157、自动亮度调整的响应速度是多少?比如刚从隧道驶出来,由暗到亮的变化很快,会影响DLP的显示效果吗?

A:1 frame, 1/60HZ

158、芯片组是否过了AEC-Q100认证,芯片工作温度范围是多少?

A: -40℃到105℃

159、dlp,最远的虚像距离能有多远呢,谢谢

A:20米

160、如何与ADAS做整合?

A:ADAS相关信号显示在HUD上

161、DLP技术的耐温怎么样?

A:AEC-Q100车规级工作温度

162、抬头显示用的是什么技术?

A:DLP®技术

163、林肯的Continental是不是将会将hud转换为增强型hud了?

A:DLP®技术HUD很容易实现AR显示

164、DLP的开发在自动驾驶方面有哪些实质性帮助

A:DLP的HUD主要是用在信息显示上

165、DLP与TFT做HUD应用的功耗差别如何?

A:DLP的效率会高

166、这个DLP技术与 奔驰的 Digital Light大灯有多大区别,是不是同样都是基本TI DLP?

A:DLP技术的大灯应用还在研发阶段

167、DLP技术和MEMS技术的差异是什么?为什么TI最终会选择DLP技术?

A:DLP是MEMS技术的一种

168、DLP和AR有啥区别?

A:DLP是显示方式,AR是应用场景

169、TI DLP 技术实时性如何?精度如何?

A:DLP是一项实用的显示技术

170、DLP内部的控制器内核是哪一种?

A:DMD

171、fov 是什么

A:field of view, 视场角度

172、如果自动驾驶越来越强,HUD的作用还会那么重要吗?

A:HUD可以换到车内副驾驶位置

173、DLP技术是必须与汽车厂家结合,集成在车辆上,还是可以开发为一个独立的模块设备,灵活的加载到驾驶环境中?

A:HUD是DLP应用的一种,其他有大量非汽车电子的应用

174、HUD中,DLP投射的时候,灯泡的寿命有多少?

A:HUD应用一般使用LED,寿命在2万到3万小时以上

175、映射显示智能在玻璃上吗?可以在金属上实现吗?

A:HUD应用一般是在挡风玻璃上

176、AR的照明方案,建议用全玻璃方案吗?

A:HUD应用中使用玻璃

177、TI DLP芯片有多少种封装?引脚数多少?

A:HUD用的是S450封装,149pin

178、TI DLP工作的温度是多少?有工业级芯片?是否被禁止出口?

A:HUD用的是车规级芯片

179、识别率有多高?什么情况下可能会出现误识别?

A:HUD只做显示,没有识别

180、目前AR HUD用的是LED照明还是激光的?

A:LED光源居多

181、dlp和led的区别

A:LED是光源,DLP是成像系统

182、这个硬件上用的什么处理器啊?

A:Piccolo处理器

183、功耗怎么控制,车机供电控制要比较好

A:Piccolo处理器根据外部环境控制

184、怎么获取DLP开发板和软件SDK包?

A:TI官网

185、请问申请开发板需要什么条件?

A:TI官网下单购买

186、江苏区域有公司,或办事处吗?

A:TI南京分公司

187、目前分辨率能达到多少?

A:WVGA

188、3030分辨率多大?

A:WVGA

189、The current resolution of DLP is 864x480, will TI expand to higher resolution in the future?

A:Yes

190、dlp 的FOV和投影面的表面材质关系比较大吧?

A:不大,主要光学设计

191、影响开车吗?

A:不会

192、DLP投影在车前窗上,会不会影响司机视线?

A:不会

193、透過DLP投影會因為車輛行駛震動會產生投影的晃動的現象出現?

A:不会

194、会不会出现误成像?

A:不会

195、将采集的频率调低,会出现马赛克的画面吗?

A:不会

196、DLP投出的虚像距离会受前车距离影响吧?这个可以软件调整吗?

A:不会,光学结构设计

197、投影内容会对驾驶员造成视线遮挡么,比如强光下,hud显示很强,弱光时,HUD显示会不会造成驾驶员的视线遮挡?

A:不会,已经考虑到了这些因素

198、DLP显示 技术是否可以实现与前车的车距测量和显示?

A:不能

199、DLP增强型抬头显示在以后有语音播报功能吗?

A:不能

200、后期的开发的产品会不会把这个行车的记录功能在添加进去,实现另外的功能

A:不同的产品

201、DLP方案外置的DDR2和SPI FLASH容量大小在一个什么范围

A:不同的方案有不同的要求

202、投影机3LCD和DLP的区别,从效果上来看有什么不同

A:不同的显示技术,DLP在画质、功耗等方面有优势

203、DLP技术与LCD技术有什么区别

A:不同的显示原理

204、TI 德州仪器 的 DLP® 技术在色彩、亮度、对比度上分别可以做到多少?

A:不同的芯片有不同的规格

205、HUD一定要有ADAS系统才能使用了?

A:不一定,可以和ADAS系统结合

206、前挡贴了防晒膜影响DLP效果吗?

A:不影响

207、DLP技术能投射出很多颜色还是单一颜色?

A:彩色图像

208、DLP3030-Q1 汽车 DMD的工作温度范围是多少?改芯片的可靠性测试条件是什么样的?

A:车规级认证

209、可以作為設備為現有車輛加裝嗎

A:车规级芯片一般用于前装

210、DLP的成本主要是光学镜片贵吗?

A:成本和很多因素相关,具体要看设计参数

211、TI德州仪器作为DLP的发明者,会在3D打印潮流中扮演什么角色

A:创新应用

212、DLP技术的应用范围

A:大屏显示、汽车电子、工业应用等

213、DLP投影机用在汽车电子领域,那么它要求的DMD机至少需要几片?

A:单片DMD即可

214、汽车抬头显示系统,投影在前玻璃上合适还是增加一块屏幕合适?

A:都可以,取决于PGU设计

215、可以用一颗MSP430来操控DLP芯片?速度够不?需要多大的运行内存?

A:对HUD应用来说,还不行

216、这种DLP显示技术需要专用Hud屏幕?最好亮度是多少?

A:对前挡风玻璃有一定要求

217、增强型抬头显示对环境有什么要求?

A:符合车规级产品的要求

218、未来dlp技术的发展趋势是怎么样的

A:高亮、高效、高分辨率

219、我们公司现在在研发轨道交通高铁地铁的抬头显示,你们有么有做过 70℃的 高温可靠性测试,而且成本相比液晶屏来说有么有优势?

A:高温环境下可靠性有优势

220、相比其他厂家,TI在技术方面有什么优势

A:更大的FOV、VID;更好的画质;更高的效率

221、这种技术可以转嫁到哪些行业中去?

A:工控应用,例如机器视觉、光谱分析等

222、DLP的功率有多高?对散热要求会很高吧?

A:功耗和亮度相关,散热会影响光源亮度

223、头戴式显示的功耗大吗?供电是个问题吧?

A:功耗很小。因为光线直接进入眼镜,所以电流很小

224、DLP抬头显示系统图像生成单元(PGU)的工作功耗有多大?发热量有多高?

A:功耗取决于PGU的光源亮度

225、微镜的翻转是只有一个固定角度还是连续可调的呢?

A:固定的

226、一般多长时间会发生老化到模糊?

A:光学系统一般不会存在这样的问题,长时间使用后光源部分有一定的衰减

227、用于生产hud的合作伙伴有哪些?

A:国内有一些,具体请联系TI

228、DLP3030-Q1 汽车 DMD芯片最低功耗是什么?

A:毫瓦级

229、挡风玻璃不能加一个涂层或贴膜来消除重影吗?

A:和PGU的光学设计有关

230、和HUD有设么区别?

A:和其他HUD技术比有优势

231、这样的产品在汽车中使用,需要通过相关的什么部门进行审批?、

A:和其它的HUD一样

232、后装已经有了,淘宝上可以找到么

A:后装可以

233、当从光强的环境,变到黑暗的环境,亮度会相应的变化吗?

A:会

234、提供强光的情况下,如果突然驶入隧道如何保证不会令人觉得很闪眼睛?

A:会自动调整亮度

235、激光雷达里的激光应该有不小的光功率了,微镜能够承受那样大的激光功率损伤吗?

A:激光光源一般经过转换成RGB后才到DMD。高亮度光源下需要特别关注DMD散热

236、今天会讲 DLP大灯吗?据说奔驰好像开始应用DLP相关技术的大灯了

A:敬请期待下一场直播分享

237、DLP技术能不能做到触控?

A:可以

238、可以外界光线亮度调节显示亮度吗?

A:可以

239、能不能以绝对安全的功率直接投射到人眼

A:可以

240、请问,如果不使用diffuser screen,使用光学透镜/反射镜组,直接将图像打到挡风玻璃或者反光板上,可行吗?

A:可以

241、该方案是否可以应用于激光投影?

A:可以

242、能够投射手机等终端的数据吗

A:可以

243、车载的DLP技术能不能自动调光呢?要不会在不同的光线环境下没法使用啊

A:可以,这个是自动调节的

244、DLP可以自动进行亮度的调整吗?如果向着样光时

A:可以的

245、使用TI车载显示器能戴偏振光太阳镜吗?

A:可以的,不影响亮度

246、周围环境不同会不会影响DLP投影的质量?

A:可以忽略,因为HUD系统会自动调整

247、做成HUD 大雾天的情况下 能看得清楚吗? 成像的清晰度有多高?

A:可以看清。清晰度和光学设计有关

248、夏天太阳好的时候清晰度怎样?

A:可以看清的

249、DLP投影是采用激光显示?

A:可以用激光做光源

250、TI DLP开发板是否可以申请使用?审核标准是什么?

A:可以直接在TI官网下单购买

251、DLP体积都很大啊,不能加装吧?

A:可以做后装市场,只是消费类级电子产品

252、这种数码投影机用在汽车行业,其支持的是哪些通讯接口,开发起来难度大吗?

A:控制接口以I2C和SPI为主

253、pgu模块的指标怎么样?

A:亮度、对比度、FOV、VID、尺寸等

254、自动调整的吗?

A:亮度等参数可以

255、DLP产品在汽车行业的创新应用成功案例有哪些?

A:林肯大陆牌轿车HUD应用等

256、请问一下,这种显示在强光环境下的显示效果怎么样?

A:没问题的,已经考虑到这样的应用场景

257、增强型抬头显示对强光环境下是否有影响?

A:没有影响,会自动调整

258、如果采用DLP技术来做智能大灯,智能成本评估是多少

A:目前最新的Gen2芯片还没有量产,所以暂时还没有价格信息

259、在车窗上显示,要在玻璃上做什么媒介吗?或者改变?

A:前挡玻璃有设计要求

260、在车内是使用前档还是单独的屏幕进行投影

A:前装HUD使用的是车的前挡风玻璃

261、低成本的投影设备方案有推荐吗

A:请访问TI官网,DLP产品

262、DLP3030-Q1做的产品的,推荐产家的产品有?我想体验

A:请联系TI或指定代理商

263、如果做AR HUD,TI支持的人应该找谁?

A:请联系TI或指定代理商

264、一般什么级别车型应用较多?

A:全系车型都可以应用

265、需要提供什么样的接口?

A:视频输入接口和控制总线

266、直接投影在玻璃上吗

A:是的

267、这个可以跟汽车的主机连接吗?CAN

A:是的

268、TI 的DLP®技术是否已经进入客厅影院?

A:是的

269、强太阳光下和 晚上在亮度上是自动调整的吗?

A:是的

270、十多年前去的个公司,搞背投大屏幕拼接,当时用的光头就是TI的,微机械和光学电子结合的非常完美。现在的DLP在汽车应用应该是小型化的,集成度和技术也提高不少。

A:是的

271、抬头显示是直接投影在前挡上吗?会不会影响正常的驾驶视线?

A:是的,投在前挡上。不会影响驾驶

272、既然亮度可以调节,我想夏天太阳直射应该也考虑到了吧?

A:是的,已经考虑到了

273、请问流明度与晶片的多少应该成正比吧?

A:是正相关的,一般DMD的封装越大,流明数就越高

274、TI DLP技术会给传统汽车,带来什么样的优势,和实用性。

A:抬头显示、智能头灯等

275、现在DLP技术在汽车上有哪些应用,能不能把导航做到抬头显示?

A:抬头显示和智能头灯;可以的

276、前玻璃面板角度不一样,如何适配

A:调整PGU的安装位置

277、投在前挡风成像的重影问题有没有好的解决方案?

A:通过优化前挡玻璃设计,解决此问题

278、DLP的显示屏主要是什么类型的材料?

A:投影显示主要的有抗光幕布、白板等

279、显示符号是直接投射在道路上,还是车窗上,投影距离如何?

A:投在挡风玻璃上形成虚像,一般在2m到20m之间

280、挡风玻璃和图像偏移有多少联系

A:图像偏移位主要靠调整PGU的位置

281、每个小镜子之间的间距缝隙有量化的数据吗

A:微米级

282、DLP抬头显示系统图像生成单元(PGU)的工作原理是什么?

A:微型投影显示系统

283、行车记录功能主要体现在哪些优势,可以有哪些新技术

A:无此功能

284、DLP技术是不是把一些图像参数先压缩在投入到汽车前面

A:显示的图像信息来源于车载主机

285、目前具体到市场上,有哪些产品已经应用了呢

A:显示行业、车载、工控等

286、增强型抬头显示技术相比普通的显示技术有何优势?

A:显示内容更丰富

287、请问屏幕刷新速度多快?

A:显示应用一般就是60Hz或120Hz

288、fan反光原理的显示结果打到屏幕上存在像素点大小问题吗?距离远近也会影响光点像素的扩大或缩小吧,比如光点散射问题?

A:像素点在HUD上是看不出来的,没有影响

289、DLP在恶劣环境下有测试报告吗,对于高辐射,噪音大粉尘大的电厂有应用吗??

A:芯片规格书上规定了具体的参数范围

290、@TI_Jeremy 投影在前挡的前后表面导致重影的问题TI这边有没有什么比较好的解决方法

A:修改挡风玻璃设计

291、实际应用过程中是被动散热,还是需要增加风扇等散热措施?

A:需要风扇等散热

292、我们是安费诺的代理商,请问一下DLP3030需要加DMD 座子吗

A:需要一个DMD专用的Socket

293、DLP HUD的光学系统复杂吗?

A:需要专门的光学设计

294、普通汽车要使用这个系统,挡风玻璃需要更换的吧?

A:需要做一些优化设计

295、这个会不会在特定的情况下给驾驶员造成看不清的情况?

A:一般不会

296、隔热贴材质是否也会同步影响挡风玻璃的成像?

A:一般的前挡贴膜不会影响HUD显示,因为法规对膜的参数有要求的

297、TI的DLP 技术在4K UHD显示上是否已经成熟,是否已经量产化了?

A:已经量产

298、DLP技术的工作原理

A:以DMD为核心的显示系统

299、温度变化的快慢有影响吗?

A:影响较小

300、DLP技术和3DLP技术有什么区别?

A:应用场景不同

301、有梯形校正吗?

A:有

302、有和哪些品牌车合作吗?

A:有

303、不同的汽车挡风玻璃对抬头显示会有影响吗

A:有

304、太阳光对虚像有影响吗?

A:有,PGU设计要考虑这个因素

305、TI 有针对光谱分析的方案吗?有人用过吗?怎么样

A:有,TI官网有参考设计

306、目前有经过光学校正之后的DLP套件提供吗

A:有EVM

307、基于DLP技术已经有开发的光固化3D打印机产品了

A:有的

308、有低功耗设计么

A:有的

309、有三维扫描方案吗

A:有的

310、目前车抬头显示,TI 的方案有成熟的案例吗?

A:有的

311、有没有可能做成3D 左右眼看到不通的显示

A:有的,DLP 3D显示就是这个原理

312、微镜有没有模组?贵不贵?

A:有的,请访问TI官网

313、HOD有Demo吗?能直观的看一下效果吗?

A:有的,请联系TI代理商

314、TI DLP 技术是否有商用案例?

A:有很多

315、在视觉分析上,dlp有什么帮助

A:有机器视觉的应用

316、DLP技术在智能大灯方面有应用吗?

A:有了

317、DLP方案对于温度的要求大吗?温度对于其正常工作有多大的影响?

A:有要求

318、两个小镜子设计摆放时,有什么注意的,,比如高度,间距……

A:有要求,需要做校准调整

319、功耗怎么控制,车机供电不限制

A:有专门的处理器来控制

320、DLP抬头显示系统及设计需要注意哪些问题?有哪些设计经验可以分享?

A:有专门的设计应用指南提供参考

321、车载dlp技术去光线有什么要求么?怎么   应对复杂环境下光线变化

A:有专门的算法解决此问题

322、TI设计的DLP是如何消除彩虹效应的呢

A:有专门的算法优化

323、DLP的亮度和小型化是一对矛盾的指标,设计中怎么折中考虑?

A:在亮度满足要求情况下尺寸尽量做小

324、DLP的寿命大概是多少

A:在一定条件下,寿命是无限长的

325、请问: DLP的镜子矩阵是否有机械寿命问题?它的机械寿命多长?谢谢 !

A:在一定条件下寿命无限长

326、请问什么是增强型抬头显示技术?

A:增强现实和抬头显示相结合

327、DLP3030-Q1 汽车 DMD快速开关功能是什么?为什么要引入这个功能?它的优势是什么?

A:这个是DMD的工作原理,主要优势是高对比度和更好画质

328、DLP技术逐渐会取代LCD技术吗?

A:这是两个不同的技术

329、美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术是什么意思

A:这是一种显示技术DLP的全称

330、有些信息需要凸显,还有那些树影斑驳的路段,都麻烦

A:这些都能显示,没问题的

331、ar-hud用到了几个显示界面

A:整个显示画面

332、环境亮度要同时感知车内,车外的吗?

A:主要车外

333、开发DLP应用需哪些基础?

A:主要看做哪一部分工作,整个系统需要光学、结构、电子、软件等知识

334、车载高温环境下,方案对LED的寿命有针对性的优化处理吗?

A:主要考虑LED散热

335、基于DLP技术的显示不用象液晶原理投影仪那样处理大量发热问题吧?

A:主要是考虑光源和DMD的散热情况

336、TI的DLP技术是如何精准控制图像颜色的?

A:专用处理器和相关算法

337、环境光的强度对DLP所成虚像的影响是怎样的?

A:自动调整HUD的相关参数,降低环境对显示的影响

338、DLP3030CHUDQ1EVM 评估模块可实现多大的FOV显示?

A:最大14x5

339、DLP技术多大区域投屏,可以投多长的间距

A:最大的FOV可以做到14x5度,VID可以做到20米

340、做成的 hud 一般距离汽车前面多少米 比较合适 。ti 的DLP技术 成像的距离是多少?

A:最大可以做到20m;一般在2~5m之间

341、DLP技术图像刷新速率是多少?图像质量能达到1080P吗?

A:最新的芯片有4K分辨率

342、对使用者的车挡风要做特别coating处理吗?不能原样直接使用?

A:做优化处理能得到更好的图像质量

343、输入电压和电流是多少?

A:12V和2A(或更低): www.ti.com/dlp

344、用作汽车上的分辨率是多大呢?

A:80 pixels/度.

345、会不会带来死角问题。

A:AR HUD有一定FOV和虚像大小.

346、DLP .LCD .LCOS .3LCD 通俗点说 优缺点是吗啊

A:DLP具有更高对比度,高亮度和高可靠性.

347、相对于传统的LCD的显示技术,成本会增加多少?

A:DLP可以支持AR HUD到20米以上(更大FOV),高对比度和高可靠性.

348、激光雷达方面的设计有效距离是多少,,功率设计费是多少?

A:DLP应用于激光雷达正在优化中.

349、在有强烈光反射情况下,能过滤或者降低强光

A:PGU特殊光学设计确保

350、对HUD,舜宇是Tier1还是Tier2的供应商?

A:Tier2

351、TI 的DLP®技术是否与AR、VR技术相结合?如果有,那么其技术结合的产品有哪些?各自有什么特点?

A:www.ti.com/dlp

352、光耦安装在屏幕里?

A:安装在PGU中

353、抬头显示的作用是什么

A:不用低头看. www.ti.com/dlp

354、DLP的显示与全息成像相比,有哪些优点呢

A:参考: www.ti.com/dlp

355、DLP一直都有模块可用时间的问题,TI的有什么更好的解决吗?

A:参考参考设计: www.ti.com/dlp

356、请问目前基于DLP的arhud 大概尺寸是多少

A:参考规格书: www.ti.com/dlp

357、DP的方案是不是对玻璃有要求?

A:车规可靠性要求.

358、该产品的使用寿命如何?维护成本怎么样?作为用户来说我们更关心的是使用成本。

A:车规要求保证使用寿命, 车规要求保证成本可控,

359、沃尔沃有PGU吗

A:都在开发.

360、塑料有塑料的好处,这个很复杂的

A:对的,需要考虑可靠性.

361、DLP技术的难度比TFT高吗?

A:对的.

362、性价比怎么样

A:非常好.

363、增强型抬头显示发展的主要挑战?

A:更大的FOV和系统融合处理.

364、0.3寸dmd芯片怎么会有这么高分辨率

A:具体是通过光学清晰度和对比度来实现人眼感觉分辨率很的.

365、电源处用多大的电压?

A:可以12V.

366、现有的车辆可以做改变吗,或者副驾位Class

A:可以的.

367、在不同的光环境下,是否可以实现自动的光线强度适应?

A:可以的.

368、对驾驶员的视线、视力有没有影响?

A:可以控制到合理范围内.

369、DLP增强型抬头显示的demo板可以申请演示吗?

A:可以联系我们安排.

370、DLP芯片有国内卫星视图位置都有偏差,不好用于休眠模式吗?功耗多大?

A:可以实现超低功耗待机

371、和TFT.LED的成本比较呢

A:联系我们可以介绍详细解决方案和成本管理

372、HUD系统与ADAS系统融合方面的厂商,现在有哪些呢?

A:联系我们详细介绍

373、对于校准过程中,滤光片的选择有哪些要求

A:联系我们有专业的推荐

374、芯片的使用寿命多久?

A:满足车规寿命要求.

375、前窗玻璃上的显示,在国家交通法规上有没有限制?

A:满足国标要求的.

376、平视显示器能和触控技术结合在一起吗?

A:能的.

377、如何利用TI DLP Pico技术开发头戴式显示应用

A:请访问TI官网参考近眼显示应用指南

378、如果分辨率再高点,可以把这个DLP应用到桌面的显示上,估计很酷,很科幻!

A:确实这样的,已经实现了.

379、是用到光耦隔离?

A:是的.

380、这些小微镜的材质是铝的?它下面的推动它翻转的spring是什么材质?

A:是特殊设计的.www.ti.com/dlp

381、DLP的设计中有涉及到数据防泄漏控制与加密技术吗?

A:是通过专业的软件和硬件设计来确保的.

382、自动驾驶是怎么处理突发状况的

A:是专业处理机处理的.

383、针对采集到的颜色是怎么反应成数据信息的

A:通过DLP HUD专业成像. www.ti.com/dlp

384、安全性能怎么样

A:通过车轨AEC-Q100认证

385、针对环境光不好的恶劣环境融合,图像精确度是否无法辨别

A:通过光学设计优化和软件算法处理,可以确保图像精度.

386、投影匹配识别道路,怎么校准?

A:通过光学设计优化和软件算法处理来矫正

387、比如外部环境照射是红色,显示的红色的数字或图标能看的清楚吗

A:通过特别算法处理和高对比度可以实现.

388、雨雪天气和大雾天气成像干扰有多大?

A:通过特殊光学设计和蔼软件算法处理把干扰降低到可控范围内

389、该产品在晚上光线不好的环境下行车时,对驾驶员的视线影响情况如何?

A:通过特殊光学设计和软件算法处理把干扰降低到可控范围内

390、显示效果会不会受到外界影响,如路面积水、强光干扰等?

A:通过特殊光学设计和软件算法处理把干扰降低到可控范围内

391、用在车上会不会干扰驾驶员视线?

A:通过特殊光学设计和软件算法处理把干扰降低到可控范围内

392、分辨率和显示对于环境的变化,有哪些无法做到正确的地方吗

A:通过特殊设计和算法处理可以适应环境变化

393、怎么读取车辆信息?

A:通过中控系统读取.

394、图像的出光速度和折射影响,对于精度有多少影响,投影成像面尺寸会有变化吗

A:通过专业的光学设计和质量控制来确保精度.

395、TI DLP算法是开源的吗?

A:为降低开发难度,提供API.

396、TI光路设计这块的支持如果不错的话,那我们还是有信心做的

A:我们有专业的光学工程师提供优质服务

397、除了和舜宇光学合作外?有和欧菲光合作过吗?

A:我们愿意和所有专业客户合作推广DLP HUD应用.

398、hud抬头数显接到bod头上有隐患吗

A:需要进一步评估验证.

399、DLP HUD需要再挡风玻璃上做什么处理吗?

A:需要特别镀膜.

400、我在淘宝上的平台搜索 车载投影 已经有这样的产品在卖 2566 ,这个价格什么时候才能够500搞定呢?

A:要考虑系统的可靠性和使用场合.

401、现阶段的技术成本是很贵的,就像LED照明刚应用的阶段,是这样?

A:一切客户都可以评估和控制优化.

402、要到何时会推出正式使用的车型啊?

A:已经推出的.

403、抬头显示对安全驾驶的影响有哪些?

A:影响在可控范围内.

404、这方面是否有高校合作呢

A:有的.

405、投影技术对于未来是不是会有更多新发明的帮助

A:有的. Www.ti.com/dlp

406、现在APP兼容性怎么样,有哪些适配的应用

A:有各种ADAS系统和定做的应用.

407、为什么要用塑料镜片?和玻璃镜片价格差很多吗?

A:有许多因素决定的, 可以联系详谈.

408、现在有大规模装配在哪些汽车上了吗?

A:有许多在开发和有些已经量产

409、挡风玻璃也要配合定制修改?会不会削足适履啊

A:有专业厂商提供的.

410、塑料的材质在未来会不会有新材质的改变

A:有专业技术来处理这个问题来保证可靠性.

411、大陆的导航型是AR HUD的应用?

A:在开发DLP AR HUD

412、舜禹车载在大众,本田,丰田等都都有合作吗

A:正在加强进一步市场推广应用

413、这种抬头的显示技术,好像还需要适应,过渡期

A:正在进行.

414、TI DLP 技术算法可否提供?

A:主要是TI Jacinto 系统.

415、DLPJ技术对投影玻璃有哪些特殊要求?

A:主要是车载系统的高可靠性要求.

416、开发套件的防护等级可以多少?

A:主要用于客户前期开发和评估.

 

父级 评论 子级
无数据