很多原始设备制造商 (OEM) 已经习惯于依赖现场可编程门阵列 (FPGA) 或ASIC技术来完善现成可用的产品所不支持的功能。

这些功能中的其中一个就是与工业用伺服器和AC逆变器驱动中的位置传感器相对接。使用FPGA和ASIC来支持位置传感器反馈,增加了系统成本,并且增加了不必要的开发复杂度。由于这个最新功能,开发人员必须花费额外的时间和精力来编写复杂代码,而不是专注于产品的差别化,以及内核在电机控制和运动控制方面的能力。此外,FPGA和ASIC均提供相对固定的实现方式,在无需重新设计的同时,在多个应用中也缺乏可扩展性。

如果有一款解决方案能够简化系统、节省电路板空间和开发工作量,使开发人员无需在业内非差别化特性开发方面做出不必要的投入,那么结果又会怎么样呢?

通过使用C2000™ Delfino™ TMS320F28379D/S MCU和DesignDRIVE位置管理器技术,设计人员能够避免这一难题,并且与位置传感器直接对接。

当把DesignDRIVE位置管理器技术与全新的Delfino F28379 MCU组合在一起时,可创建一个工业驱动片上系统 (SoC) 解决方案,以实现工业驱动与EnDat2.2和BiSS-C绝对位置传感器的直接、轻松连接。通过使用同样位于芯片上的一部分精密模拟电路,这些同样的器件能够进一步解码解算器信号,以及模拟SIN/COS传感器传来的角度信息。

F28379 MCU是首款提供广泛位置传感器支持、灵活性、可扩展性和耐用性的商用微控制器,使得对于定制FPGA支持的需要成为过眼云烟。针对这4个传感器以及增量传感器的解决方案作为controlSUITE™ 软件套件的一部分免费提供。

C2000 MCU团队正在2015年的SPS IPC Drives Show(工业自动化展会)上首次推出全新的C2000 Delfino TMS320F28379S和TMS320F28379D MCU,以及DesignDRIVE位置管理器。如需了解更多信息,敬请访问TI展位(6号厅,441号展位)。

如需获得与电机位置编码器接口设计相关的帮助,请查看这一博客系列。

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2015/11/20/enabling-simple-interfacing-with-position-sensors