当谈到楼宇自动化时,无论是在造的新楼还是针对旧楼的改造,无线传感器网络(WSN)和物联网(IoT)都正变得越来越普遍。WSN使我们能够将“智能性”添加到现有的楼宇基础设施中,同时可以避免在部分难以触及的区域内进行布线和安装。

在无线系统蓬勃发展和运用的同时,这也为人们带来了一些新的疑问,例如在HVAC中添加更多传感器的原因和目的是什么?究竟是为了照明还是楼宇安防系统?

楼宇自动化目前的4个主要趋势解答了这一问题:

  • 能源效率
  • 安全与安保
  • 用户舒适度
  • 预防性养护

下面,我们将着重介绍能源效率这一话题,这也是在楼宇自动化系统中添加更多传感器的一个重要趋势。

无论是楼宇业主、房主或是租户,每个人都会关心节能和节省开支。目前,建筑物中所使用的电能大部分由电网提供,其中被浪费的电能达到了30%。而通过使用传感器节点,只在必要时才运行高能耗设备,能够显著降低能源的使用率。利用这种方法创建的智能楼宇将会对节能、减少浪费以及降低开销产生巨大的影响。

Figure 1. Energy-consumption statistics for commercial buildings

在HVAC系统中,通过添加独立的环境传感器,可以实现智能监控和控制。这些传感器可以从楼宇内的每个区域或房间获得准确的温度和湿度信息。通常而言,如果在只有一个房间被使用的情况下,我们仍然需要支付整栋楼或者整个房屋的供暖或制冷费用。所以,与其安装一个中央温度监控设备,不如在建筑内添加多个传感器,如此一来,用户便可以根据房间的使用情况或使用时间来灵活地控制供暖和制冷区域。

大型商用楼宇可以通过人员计数系统来实现需求控制通风(DCV)。DCV可以根据房间内的人员数量来输送新鲜空气,而不是直接根据预先设定的操控来打开HVAC系统。

单单HVAC和照明系统就占了商用建筑用电量的59%。这些应用的电能使用量会受到智能监控和控制解决方案的巨大影响。通过例如低功率占用检测器和能量采集日光传感器等针对高级光控制的互连传感器,以及添加用于低功率环境传感器和人员计数系统等高级HVAC控制的互连传感器,我们能够真正地开始降低总能耗。如需进一步了解互连感测,敬请查看楼宇自动化TI Designs。

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2016/02/17/trends-in-building-automation-energy-efficiency