随着环境保护的呼声日益高涨,全世界很多国家和地区都提出了关于未来碳中和的目标,中国也在联合国大会上承诺:2030年碳排放达到峰值,2060年达到碳中和。此目标对能源结构的调整提出了更高的要求,而储能则是其中至关重要的一环。展望“十四五”规划,储能不仅是新能源建设的重要方向,也是新基建不可或缺的重要保障。储能技术可将间歇性和波动性的能源形式,转换成更加稳定可靠的形式,广泛应用于融合新能源、城市应急供电、5G 基站后备电源等诸多方面。
一直以来,德州仪器(TI)都非常重视中国市场。从1986年在国内建立第一间办公室起,TI已在中国市场耕耘了35年,聚焦模拟和嵌入式处理系列产品创新,对储能领域发力已久。随着我国储能发展进入了快车道,TI深度参与到这一进程中,与广大合作伙伴精诚合作,助力中国储能领域发展。
近日,为期三天的储能国际峰会暨展览会(ESIE)在北京国家会议中心盛大开幕。TI全球技术专家组成员徐继红携其储能系统解决方案出席现场,与中国60余家储能龙头企业共同探讨储能行业发展的热点话题,分享行业动态,致力于促进储能产业健康发展,共同助力实现中国的双碳目标。
德州仪器(TI)全球技术专家组成员徐继红在ESIE发表有关储能系统解决方案的演讲
【厚积薄发 应对挑战】
储能与新基建息息相关。新型基础设施建设中的5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网七大领域创造了巨大的电力需求,如何更低碳地为其提供源源不断的绿色动力是当下亟待解决的问题。
面对新基建带来的储能新需求,TI早有布局。在“十三五”期间,储能被纳入能源局、科技部及地方政府的发展规划中时,TI已将目光聚焦到这个市场,致力于帮助客户在储能领域提升产品的易用性和性价比,以及提升系统的安全性、稳定性和可靠性。TI提供的储能和电池管理系统设计、产品和软件,可以有效帮助中国客户缩短上市时间,并提升系统整体性能。
在产品端,TI拥有品类齐全的模拟和嵌入式处理系列产品。TI解决方案的优势主要体现在以下四个方面:第一,电池管理器件本身的性能,主要体现在电压、电流以及温度的测量精度上。一方面可以使得整个电池保护过程更加安全可靠和稳定;另一方面也可以更加充分的利用电池能量。比如,TI提供的用于储能的电池采集芯片可实现1.5mV的电芯电压采样精度和亚毫秒的采样时间,可以让客户实现更高精度的电池包SOC计算,同时该芯片兼顾高可靠性及功能安全性,并且经历了大量的市场验证,在满足储能应用需求的同时,也符合汽车行业标准。另外TI提供了高效的AC/DC电源转换结合6.6kW三相双向ANPC三级逆变器、PFC功率级参考设计等小尺寸设计,有助于将电源转换与电池技术集成,实现电池平衡、监控和保护。第二,高系统集成度和可靠性。TI的电池管理芯片集成了全面的输入通道保护器件,可以使外围电路设计和器件数量极大程度得到简化,并提高可靠性。第三,芯片菊花链的可靠性。TI在业界领先的创新技术可以有效提升通信的稳健性,并降低对线缆和变压器的要求和系统成本。第四,一站式解决方案。TI的10万多种器件涵盖了“数字+模拟”整个系统设计各个方面的功能,还配备了强大的支持团队,可以针对客户的要求定制解决方案。
在系统端,根据市场的需求及客户的反馈,TI还专门成立了电网应用系统团队,专门帮助客户使用模拟和嵌入式产品解决在储能以及充电桩系统设计中遇到的挑战。
在供应端,早在2010年,TI就在成都设立了第一家晶圆厂,该厂是TI在中国大陆的第一个制造基地,可支持年收入超过10亿美元的生产规模。 2014年,TI成都封装测试厂CDAT正式投产,随后,其12英寸凸点加工厂CBUMP等项目于2017年正式投产。目前,TI成都制造基地已成为TI全球唯一集晶圆制造、凸点加工、封装测试和晶圆测试为一体的世界级生产制造基地,2021年,TI在成都新建的封装测试厂房也即将竣工,以便更好地支持市场增长。
【技术赋能,共同成长】
近年来,TI已经陆续与国内诸多储能领域相关企业建立了深入而持续的合作,这之中便有北京海博思创科技股份有限公司(以下简称为“海博思创”)。 海博思创是一家专注于新能源汽车动力电池系统、锂电池储能系统相关产品的研发、生产和销售的高新技术企业。在合作过程中,TI为海博思创提供电源管理方向的产品和全新的智能电源系统解决方案,产品主要应用于用户侧储能系统、新能源发电侧储能系统和电网侧调峰调频系统等,帮助其大大提高产品性能。此外,TI提供的菊花链通信技术集成了很多保护功能,有效简化了系统设计,进一步降低了系统成本。
TI团队与海博思创团队在ESIE合影留念
一直以来,TI相信只有和客户一起成长,才能互相成就。芯向中国,科创世界,TI致力于携手本土合作伙伴,共同发展创新科技,打造创新生态系统,持续助力中国储能行业的发展。
【创新求变,共赴征程】
作为战略性新兴产业,储能已成为增强能源系统供应安全性、灵活性、综合效率的重要环节,是支撑能源转型的关键技术之一。无论是碳达峰的目标,还是碳中和的长远愿景,都将为储能领域带来前所未有的机遇与挑战。“3060目标”要求实现可持续发展,进一步驱动并加快数字化和清洁电气化的进程。
在未来中国继续深化电力市场改革的大背景下,TI在储能领域将会继续聚焦到两个方面,以应对新基建带来的储能需求。一是通过半导体技术创新实现更加安全可靠、更高性价比的电化学储能解决方案,如可支持更高电压及符合功能安全设计理念或认证的系统设计。二是利用TI广泛的产品系列支持其他新兴储能技术,如飞轮储能和氢能源储能等潜在的解决方案。最终通过持续的技术创新和服务,让储能设备更具经济性,进一步拓宽储能设备的应用场景。
TI芯科技,赋能新基建。TI力求凭借品类齐全的模拟和嵌入式处理系列产品、强大的本地制造研发能力、遍布全国的产品分销及销售网络帮助客户解决设计难题,共享储能新机遇,同赴碳中和新征程!