• 2019-9-17

    如何在电梯应急救助装置中使用双向DC/DC转换器来提高效率和降低成本

    电梯每天都承担着运送百万人口的重任,因此确保其运行安全至关重要。你有没有想过当电梯的主电源断电时会发生什么?是从井道坠落,还是卡在两层之间?为了避免电梯坠落,故障安全制动机制可确保电梯轿厢在主电源断电时马上停止。在电梯轿厢停止之后,为了在电源恢复之前防止乘客被困于电梯内,自动救助装置(ARD)(也称为电梯应急电源)就可以发挥其作用。 ARD是一种备用电源装置,可以持续监控电梯电源。出现电网故障或线路故障导致电梯驱动的输入相位中断时,电梯就可能会意外停止。而ARD可以检测到此类故障情况,然后...
    • 2019-9-5

    实时控制技术满足实时工业通信发展的需求——第3部分

    本系列技术文章的 第1部分 介绍了用于C2000™微控制器(MCU)的EtherCAT从站堆栈解决方案的市场机遇,并介绍了从站堆栈开发快速入门的三个阶段指南。 第2部分 详细说明了TI C2000 MCU EtherCAT实现的特点和优势。在第3部分中,我们将详细介绍自行开发从站节点应用程序的三个阶段,并介绍TI C2000 controlSUITE ™软件中的EtherCAT包如何为每个阶段提供支持。 鉴于EtherCAT技术和C2000 MCU运动控制应用在软件方面有待支持,客...
    • 2019-9-5

    实时控制技术满足实时工业通信发展的需求 —— 第2部分

    本系列博文的 第1部分 介绍了用于C2000™微控制器(MCU)的EtherCAT从站堆栈解决方案的市场机遇,并介绍了从站堆栈开发快速入门的三个阶段指南。 除了这三方面的开发流程之外,TI还采取了哪些举措,使我们的解决方案比传统的堆栈移植方案更具吸引力?首先,我们应用了C28 CPU架构方面的知识,调整了相关软件,从而更好地发挥CPU的功能。例如,我们优化了中断处理、直接存储器访问(DMA)和控制(脉冲宽度调制[PWM])同步例程,以充分利用片上硬件。此外,我们与Beckhoff合作更新...
    • 2019-9-5

    实时控制技术满足实时工业通信发展的需求 —— 第1部分

    在我之前的博文“ EtherCAT和C2000™MCU —— 实时通信满足实时控制 ”中,我在TI Designs参考设计库中讨论了一种设计,以帮助简化符合国际电工委员会(IEC)61158兼容且基于TI C2000实时控制微控制器(MCU)的EtherCAT从站节点的硬件开发。该博文概述了EtherCAT技术非常适合工业自动化应用中C2000 MCU的原因,以及为何TI DesignDRIVE 团队选择Beckhoff的ET11...
    • 2019-9-5

    从推车式到便携式:超声智能探针可以改变医疗服务

    医学成像,特别是超声成像技术,正处于变革之中。过去,医疗人员使用推车式的高性能超声波系统为病人诊断,而现在他们可以使用手持设备来实现超声波成像。得益于半导体技术的进步,超声智能探针的尺寸越来越小且变得便携,人们在办公室和医院之外就能够获得医疗保健。 超声智能探针实质上是一种便携式超声波,整个前端和几乎所有后端硬件都集成其中。智能探针的功耗较低,尺寸也小,能够在保持信号质量的同时处理数据,并且可以使用高速USB或无线连接在移动设备上显示图像。 在不远的将来,绝大多数医生就能将智能探针装进口袋里。未...
    • 2019-8-30

    设计高效、强大、快速的电动汽车充电站

    随着电动汽车(EV)数量的增加,全球范围内对于创建更加节能的充电基础设施系统的需求也越来越多,而且这些系统和以往相比,可以更快地为车辆充电。与先前的电动汽车相比,新型电动汽车具有更高的行驶里程和更大的电池容量,因此需要开发快速直流充电解决方案以满足快速充电要求。根据联合充电标准系统(CCS)和CHArge de MOve(CHAdeMO)标准,直流充电站是一种3级充电器,可提供120千瓦至240千瓦的功率。如今,150千瓦的充电站需要约30分钟才能为电动汽车充入足够的电量,并使其行驶约250公里...
    • 2019-8-29

    使用24位delta-sigma ADC来覆盖宽模拟输入测量,以实现电网保护和控制

    作者:Kallikuppa Sreenivasa 在我之前撰写的关于提高数据采集(DAQ)以实现电网保护和控制的两篇博文中,我阐述了 将多个模数转换器(ADC)连接到单处理器 以及使用 可编程实时单元子系统和工业通信子系统(PRU-ICSS)来提升传感器DAQ性能 的必要性。此篇博文中,我将讨论电网应用中电压、电流和有功电能的DAQ精度要求,以及基于 ADS131A04 24位delta-sigma ADC的 采用24位 Delta-Sigma ADC的高精度±0.5%电流和隔离电压测量的参考...
    • 2019-8-29

    使用PRU-ICSS来提升传感器DAQ性能以实现电网保护和控制

    随着许多公用事业公司将关注焦点转向提升电力系统的质量和效率,他们也正从传统电网向更智能的电网转型。这种转型需要在现有的一次设备基础上添加更多传感器和通信功能,并安装二次设备,如保护继电器、间隔控制器和终端单元,从而保护、控制和监控变电站开关站的一次设备。如下图1所示,二次设备安装在变电站控制室中的面板内。 图1:带保护、控制和监控设备的控制面板 随着更多传感器的连接,数据采集(DAQ)功能对于提高电力系统性能至关重要。DAQ系统需要采集多个模拟输入(电流、电压、温度)的数据,精确处理采集的样本...
    • 2019-8-29

    将多个ADC连接到单处理器以实现电网保护和控制

    随着全球能源需求和能耗的增加以及对绿色能源的推动加强,许多公用事业公司正在改变他们的战略。这些公司并没有增加发电量,而是通过提高交付给客户的电能质量来提高输配电效率,从而使电力系统具有容错性。同时通过增强保护、监控、控制和自动化,延长设备的使用寿命,最大限度地减少停机时间并降低运营费用。 从传统变电站转向智能变电站 通过阅读我们的最新版白皮书,“ 从传统变电站转向智能变电站 ”,了解有关智能变电站的更多信息。 例如,具有容错性的电力系统减少了可用的故障电流,并通过...
    • 2019-8-29

    使用DC/DC电源模块增强电网保护,控制和监控设备的DAQ性能

    作者: Kallikuppa Sreenivasa , Akshay Mehta 在之前关于提高数据采集(DAQ)性能以实现电网保护、控制和监测设备的博文中,我阐述了 连接多个模数转换器(ADCs) 的必要性,以及如何 使用单个Sitara™处理器中的可编程实时单元和工业通信子系统(PRU-ICSS) 和 使用多个高性能、可同步的sigma-delta ADCs 来提高DAQ性能和测量精度。 从传统变电站转向智能变电站 通过阅读我们的最新版白皮书, “从传统变电站转向智能变电站...