• 智能工厂大起底

    过去,工厂专注于生产大批量产品来从规模生产中受益:实现更低的单位成本并提高质量水平。现在,消费者手中的产品的使用周期变得越来越短,他们也希望有更多的产品类别以供选择,这就反过来要求厂家在生产线运行方面能够快速适应这一需求,并且实现小批量生产,而又不会由于机器重新组装和改造而造成较长的停产时间。

    为了提供这种灵活的生产模型,智能工厂正在迅速地改变着如今的行业,采用更多的电子智能,而这一变化已经影响到最小的子系统。

    以汽车制造车间内的简单自动螺丝刀工具为例。为了将不同材料制成的部件组装在一起,其中包括有钢质、碳质和塑料材质的部件,拧紧螺丝钉所需的转矩会有所不同。这个工具需要自动调节适应,而不是等更高级的控制系统来决定操作步骤和采用的参数。部件本身就携带有材质和需要的转矩等信息。就在部件接触到螺丝刀之前,它就将相关参数传送给螺丝刀,这样的话,螺丝刀就能够施加正确的力量。数据存储在与部件连接在一起的嵌入式智能电子系统中,并最终由这个系统发送出去…

  • 智能城市,为下一代创造更美好的世界

    摘要:营养不良、洁净饮用水匮乏、能源短缺、交通和居住环境以及教育资源供应不足等挑战促进了智能城市的发展。智能科技的应用将帮助人们实现智能交通、智能住宅与楼宇、可代替能源以及互联生活,从而为我们的生活提供最大的便利,并为下一代创造一个更美好的世界。想了解TI为智能城市提供哪些解决方案?点击此处了解更多。

    智能城市是过去几年间多项举措相互融合、不断发展所演变出来的概念。如果我们看一看不断增长的城市人口和与之相关的可用资源,那么我们当前以及下一代的生活质量确实让人为之担忧。在全球范围内,有很多生活必需品都存在短缺现象,例如营养不良、洁净饮用水匮乏、能源短缺、交通和居住环境以及教育资源供应不足等。针对所有这些问题的解决方案都集中在了智能城市的发展方面。建设智能城市是一项全新举措,需要对现有的大都市进行全面的改革,或者在重要的城市周围建设新城镇,为生活提供最大的便利。几乎所有的发达国家和大多数发展中国家都在其拥有巨大人口数量的城市中研发智能科技…

  • 德州仪器为可再生能源的未来注入全新活力

    摘要:

    试想在未来的某一天,每个人都有机会使用到智能、廉价且绿色的能源。TI在创新方面做出的努力正在帮助这一愿景成为现实。目前,可再生能源在全世界能源消耗的总量中所占比例接近10%,其中包括水能、太阳能、风能、地热能和生物质能。

    在发展中国家,与可再生能源相关的市场、制造业和投资得到了进一步的扩大,而更加显而易见的是推动可再生能源的增长已不再是仅仅依靠少数几个国家。在国家政策的支持下,技术的持续进步、价格的下调以及融资的创新让可再生能源的价格越来越亲民,已经能够被全球范围内广大的消费者所接受。而可再生能源在越来越多的国家中也被认为是满足当前和未来能源需求的决定性因素。

    太阳能

    由于其零排放的特性以及不同于化石燃料所具有的价格波动或供货风险,太阳能是生产电能的最佳资源。太阳能光伏 (PV) 市场在2013年的装机容量已经接近39GW,在2014年达到40GW,预计2015年有望增长到大约54GW。目前,越来越多的地区已经能够看到市电同价的现场…

  • 物联网(IoT) 网关:智能城市的幕后推手

    摘要:在过去的10年中,智能城市取得了许多突破性的进展。虽然诸如以太网或Wi-Fi® 网络等典型基础设施实现了大部分系统与子系统之间的通信,然而随着物联网(IoT)的高速发展,各类系统的节点也随之持续增殖。为了支持那些具有更多不同子系统节点的系统,IoT网关逐渐成为智能城市的幕后推手。德州仪器 (TI) 可提供从低级节点到高级云服务器等涵盖整个 IoT 领域的半导体解决方案,以帮助客户通过不同的方式解决设计中所遇到的挑战。

    无论是灵活的交通、高效的能源还是有效的水资源和废物管理,如今,智能城市所提供的各类系统改善了市民的福祉和工作生活效率。对于智能城市而言,虽然许多技术都是不可或缺的,然而实现智能城市最重要的一点是拥有高度互连的基础设施,以用于支持所安装系统中整体信息的共享和交换。

    目前,大部分系统和子系统之间的通信都是采用诸如以太网或 Wi-Fi® 网络等典型基础设施来实现的,但是为了支持那些具有更多不同子系统节点的系统…

  • 智能家居或楼宇的“智商”到底有多高?

    摘要:在过去,许多人对于家居或楼宇自动化的认识也许仅仅是安防系统的应用,然而随着技术的进步和发展,短短几年间,智能家居已经成为了电子行业中最火热的话题之一,市面上针对不同应用的电子产品也纷呈迭出。TI Designs 参考设计可提供大量针对楼宇自动化的参考设计,帮助开发者可以轻松打造属于自己的定制化解决方案。

    很难相信,就在短短的几年之前,安防系统是仅有的常见家居自动化应用,而此类系统往往是通过一根简易老式的电话服务 (POTS) 线路向警报公司传送信息。在过去,智能家居的现实几乎是不存在的,虽然部分家居自动化已经不止是局限于简单的安保系统,但是其安装的场所通常仅限于非常高端的住房,因而导致这项技术难以走进大多数家庭。

    如今,随着技术的飞速发展,智能家居的总体应用情形已经看起来大为不同了。技术的进步使得那些就在几年前还负担不起或是需要专业安装的家居自动化应用变得可以承受,同时随着产品的简化,用户已经可以自行完成组装。如果我们去中意的家居装饰店里逛一逛…

  • 2015 TI 工业应用研讨会重磅来袭!

      

       2015 TI 工业应用研讨会 重磅来袭!  2015年第二季度,新一轮德州仪器 (TI)工业应用研讨会重磅来袭!七大城市,总有一座适合您!

    最新的工业应用科技、最前沿的工业应用解决方案,结合丰富全面的应用实例与技术介绍,德州仪器技术大牛们将为您带来年度工业盛宴!

    点击报名参与,赢取精美奖品!前二十名报名观众更可现场兑换幻响 M3s 移动电源哦!  此次研讨会仅开放给 myTI 会员,欲参加研讨会者,请先加入/
    登入 myTI 新会员注册完成后,再回到"点击报名"注册本次活动  立即注册报名! reg_button_cn  …
  • 将想法付诸实施:TI的3D打印机技术!

    Other Parts Discussed in Post: DRV10983, DRV5033

    近年来,3D打印技术全面开花!好像隔两天你就会听到3D打印引领发展潮流的相关报道。最近,我读到一篇有关第一台太空3D打印机的报道。NASA希望3D打印将在某一天随时随地为打印备用零件提供资源,并且在我们打算在另外的星球上定居时能够创造出很多所需的材料。3D打印将会使得一个与世隔绝的工作站或前沿哨所能够合理地使用有限资源,而不是针对可能出现的最差情况预先做好准备。这个灵活性是推动3D打印的一个关键思路。

    今天,我想给大家介绍下,TI是如何很好地融入这场3D打印技术革命的。我们将采用什么更合适的方法来适应3D打印技术革命,而不是生产我们自己的3D打印机呢?最终的答案就是一款3D打印机控制器参考设计,此设计基于采用大范围TI器件阵列的LaunchPad + BoosterPack配置。这些器件中的很多器件曾用于简化用户自己的3D打印机

    …
  • 如何设计你的冰箱电机驱动

    电机在我们的日常生活中无处不在。如果你看看普通家用电器的内部,诸如冰箱,你将会找到某些步进和无刷直流 (BLDC) 电机,节气阀和BLDC风扇等高级应用。这些应用在使冰箱有效运行方面发挥了重要作用。

    节气阀

    节气阀是一个控制制冷器到冰箱空气流量的小节气门。它通常位于冰箱顶部,或者是后面板靠近顶部的位置上。节气阀由一个恒温器进行控制,根据冰箱内空气的温度来触发其打开或关闭。节气阀的内部有一个永磁体 (PM) 步进电机和齿轮箱。让我们拆开一个节气阀仔细地看一看(作为一名工程师,这是我最喜欢的部分!)。

      

    如你所见,小型PM步进电机驱动齿轮箱,并使节气门打开或关闭。这个步进电机的驱动电压为12V,并且通常无需电流调节。那么,你怎么样来区分步进电机是由电压驱动还是由电流驱动呢?只要测量一下电机相位的DC电阻值就可以了。如果电阻值大约为30欧姆到几百欧姆的话,应该是电压驱动的。如果电阻值低于20欧姆,大多数情况下在10欧姆以下…