全方位详解——玩转德州仪器(TI)全新MSP432 MCU

摘要:德州仪器(TI)的MSP430产品系列可谓是低功耗MCU的经典之作,然而TI近期推出的MSP432 MCU更是引起了业界的诸多关注。这款全新的产品将TI MSP430所具有的卓越特性引入到了ARM领域中,通过与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能,现在就让我们一起来看看这款产品的全方位详解吧!

不久前,德州仪器(TI)宣布推出全新的超低功耗MSP432 MCU,也为我们揭开了这款微控制器平台的神秘面纱。

相较于经典的MSP430,MSP432的命名方式到底代表什么含义呢?有人认为这是一款32位的MCU,也有人猜测这款产品集成了ARM® Cortex®内核。的确如此, TI正在将其低功耗MSP430所具有的卓越特性引入到ARM领域中。试想一下,能够同时拥有ARM Cortex-M4F内核的性能以及MSP430 MCU所具有的低功耗优势将是怎样一种前所未有的体验?凭借FPU引擎、DSP指令和48MHz,那些正在寻找拥有更高性能或行业标准内核的MSP用户以及那些正在寻求更低功耗的ARM用户将能够找到两者结合的最佳选择。TI的16位MSP430 MCU也将继续作为TI产品组合的基础,并且在16位MCU领域带来更多像MSP430 FRAM系列一样的全新创新。

也许当人们听到能够利用与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能时会感到有些惊讶。但是从现在起,工业用或消费类应用领域的用户再也无需在低功耗与高性能之间做出任何的取舍或权衡。TI的MSP432 MCU平台为业界提供了具有最低功耗的ARM Cortex-M4F器件。虽然目前业界存在着很多“低功耗MCU”产品,但是EEMBC的ULPBench评分证明了TI的绝对优势,该项评分主要针对同类MCU在功耗方面进行统一比较。MSP432 MCU在所有同类竞争的Cortex-M3和-M4F器件中获得了最高分数 (167.4) ,而得分越高则证明功耗越低。

TI的 MSP432 MCU平台旨在为业界提供最低功耗的ARM Cortex-M4F器件,该产品在工作状态下的流耗只有95uA/MHz,而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅为850nA,同时还集成了针对超低功耗进行优化的外设,包括:

  • 相较于低压降稳压器 LDO,集成的DC/DC(除LDO外)能够节省40%的能耗
  • 8个独立段上配备了具有可选择保留的64KB RAM,每个RAM段可省电30nA
  • 在采样传感器为1MSPS时,低功耗高速模数转换器 (ADC)的流耗仅有375uA
  • 相较于闪存,存储在ROM中的Driver Library可将耗电量减少35%

除此之外,TI还将全新的高性能外设集成在内核周围,从而能够实现3.41/MHz的最高CoreMark得分,其特性包括:

  • 具有独立段的256KB闪存可实现同步的内存读取和擦除
  • 存储在ROM中的Driver Library可实现超过闪存200%的执行速度
  • 采用目前最快的MSP ADC——具有13.2 ENOB的1MSPS 14位SAR ADC,可加快从传感器中的采样速度

除了发布MSP432 MCU平台,TI还推出了MSP430 LaunchPad,而这款器也采用了与以往不同的纯黑色。

为了纪念LaunchPad开发生态系统诞生的第5个年头,TI发布了这款集成在黑色PCB上的限量版MSP432 LaunchPad。在限定的时间内,用户可以从TI Store或授权的分销商处购买黑色的MSP432 LaunchPad。(当黑色的限量版器件售罄,TI将继续发售传统的红色版本器件)。

通过观看开箱即用演示,可以立即使用MSPWare开始设计属于自己的应用。MSPWare包含了超过150个代码示例以及培训、应用说明、用户指南以和 DriverLib等。

MSP432 LaunchPad能够来减少功耗的同时为应用提供更高的性能,如需了解该平台的更多相关内容,敬请查看TI的全新白皮书

原文链接:http://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2015/03/24/our-biggest-launch-yet-introducing-the-new-msp43

  • 按照规律来说,越高性能的处理器意味着越高的功耗和越高的价格。所以说如何在性能、功耗、价格之间寻找平衡是各个半导体公司目前的一大问题。MSP432 MCU 则是在拥有高级内核 ARM M4F的前提下,通过降低主频(一般M4F的主频都在120MHz左右而这个MSP432只有48MHz)来获取低功耗。M4F内核的性能还是不错的,就是48MHz的主频在处理大量计算的时候还是显得有点不足,然而在工业应用中,MCU作为前端模块是不需要进行大量计算的,大多数计算由上位机来完成,因此这样做对于工业方面有很大意义。况且MSP432拥有全新的高性能外设(比如高速模数转换器 (ADC)),ti也有丰富外设库,还有就是MSP432 MCU提供数个TI RTOS解决方案(其中包括TI-RTOS和ENergia MT),这样通过其余的方面弥补了主频的相对不足,同样能够加速开发。

  • TI的 MSP432 MCU平台旨在为业界提供最低功耗的ARM Cortex-M4F器件,该产品在工作状态下的流耗只有95uA/MHz,而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅为850nA,同时还集成了针对超低功耗进行优化的外设。

    TI是以低功耗著称,能够提供高性能的处理器,特别用于手持式仪器,电池供电的设备,msp432外设丰富,有adc等等很多的外设。

  •       MCU MSP432为Cortex-M4内核的MCU,其具有低功耗和高性能的优点,同时MSP432 MCU在工作状态下的流耗只有95uA/MHz,而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅为850nA,同时还集成了针对超低功耗进行优化的外设,这是一大优势。

         同时也需注意ST公司也推出了基于Cortex-M4内核的低功耗STM32L4系列微控制器,STM32L4微控制器充分利用意法半导体丰富的低功耗技术,包括根据不同处理需求调整功耗的动态电压调整、内置FlexPowerControl的智能架构和有7个子模式选项的电源管理模式,其中包括停机、待机和最低功耗30nA的关机模式。

          这2种产品都是基于Cortex-M4内核,同时也主打低功耗,但是在EEMBC的ULPBench评分证明了TI的绝对优势,该项评分主要针对同类MCU在功耗方面进行统一比较。MSP432 MCU在所有同类竞争的Cortex-M3和-M4F器件中获得了最高分数 (167.4) ,而得分越高则证明功耗越低,所以在功耗方面MCU MSP432也是有很大优势。

  • 以前用MSP430做了一个项目,手持式非接触测温仪,集成了段码液晶等功能,当时选用MSP430的原因就是因为它的超低功耗是别的厂家不能比的,而且自带硬件乘法器,外设丰富。简单看了一下MSP432,在MSP430的基础上采用了32位的处理器,主频也更高了,性能强了功耗也更低了。TI还有比其他MCU厂商更加丰富详细的例程及技术文档,以后有低功耗的项目要用MSP432 MCU。

  • TI推出的全新系列MCU MPS432,具有ARM Cortex-M4F内核,同时将低功耗MSP430所具有的卓越特性引入到ARM领域,使得这款产品具有高性能,低功耗的优点。MSP432 MCU平台旨在为业界提供最低功耗的ARM Cortex-M4F器件,该产品在工作状态下的流耗只有95uA/MHz,而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅为850nA,同时还集成了针对超低功耗进行优化的外设,这款产品的最大卖点就是其ULPBench得分是市面上所有产品中得分最高的,不光功耗低,而且由于采用了Cortex-M4F内核,因此处理性能也十分强悍。

  • 相较于经典的MSP430,MSP432的命名方式到底代表什么含义呢?有人认为这是一款32位的MCU,也有人猜测这款产品集成了ARM® Cortex®内核。的确如此, TI正在将其低功耗MSP430所具有的卓越特性引入到ARM领域中。试想一下,能够同时拥有ARM Cortex-M4F内核的性能以及MSP430 MCU所具有的低功耗优势将是怎样一种前所未有的体验?凭借FPU引擎、DSP指令和48MHz,那些正在寻找拥有更高性能或行业标准内核的MSP用户以及那些正在寻求更低功耗的ARM用户将能够找到两者结合的最佳选择。TI的16位MSP430 MCU也将继续作为TI产品组合的基础,并且在16位MCU领域带来更多像MSP430 FRAM系列一样的全新创新。

    TI能够在性格,功耗,体积都做的很好,这才是TI的优势,还有价格优势。通过与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能,适合一般要求 的应用。

  • 一直对TI的低功耗技术情有独钟,TI MSP432的功耗在工作状态下的流耗只有95uA/MHz,而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅为850nA,这功耗非常低,很适合嵌入式移动应用或者便携式设备,用Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能,实在是难得。但是片上flash有点小,只有独立段的256KB闪存,对于实现多功能和复杂应用的程序来说空间有点不够,比如ST的同级别flash最大都在1MB了。不过看数据,TI MSP432这个芯片的整体性能很出色,支持TI!

  • 充分的有效资源整合,ARM内核的高性能和430的超低功耗相完美结合,打造的一款高效而又低功耗的产品,这就是MSP432

  • TIMSP432相较于低压降稳压器 LDO,集成的DC/DC(除LDO外)能够节省40%的能耗

    8个独立段上配备了具有可选择保留的64KB RAM,每个RAM段可省电30nA

    在采样传感器为1MSPS时,低功耗高速模数转换器 (ADC)的流耗仅有375uA

    相较于闪存,存储在ROM中的Driver Library可将耗电量减少35%

    这些优势能够省成本,省功耗,提高效率,高可靠性,性价比高。

  • TI推出的MPS432具有ARM Cortex-M4F内核,内核的提高是性能提高最重要的部分,M4内核相比同为32位的Cortex-M0+内核相比,性能提升10倍,同时支持浮点运算功能。Flash支持并行读写操作,对于数据交互量大的IOT应用来说可以显著提升性能。同时将低功耗MSP430所具有的卓越特性引入到ARM领域,使得这款产品具有低功耗的优点。该MCU将驱动部分放到ROM里,执行速度相比在Flash中快200%,同时内置了14位ADC,性能高达13.2ENOB,支持查分输入及两个窗口的参考比较器。MSP432工作时功耗达95μA,睡眠时为850nA。“尽管MSP432的内核与MSP430完全无关,但432继承了很多430的低功耗DNA。”

      ST公司也推出了基于Cortex-M4内核的低功耗STM32L4系列微控制器,但是在EEMBC的ULPBench评分中,MSP432 MCU在所有同类竞争的Cortex-M3和-M4F器件中获得了最高分数 (167.4),得分越高则证明功耗越低,这表明MPS432功耗确实表现不错。

  • TI的产品稳定性是出了名的,TI的MSP430产品系列可谓是低功耗MCU的经典之作,而TI的 MSP432 MCU平台旨在为业界提供最低功耗的ARM Cortex-M4F器件,它在工作状态下的流耗只有95uA/MHz,这是一个令人惊讶的数据!在稳定可靠的同时,还能拥有超低的功耗,对于现在日益突出的能耗问题,MSP432是一个不错的解决方案!

  • TI的 MSP432 MCU集成了针对超低功耗进行优化的外设,包括:相较于低压降稳压器 LDO,集成的DC/DC(除LDO外)能够节省40%的能耗。TI在硬件上也更新的很快啊,因为其硬件实力本身就很强,电源设计技术一般都是走在前沿的;硬件、软件相互结合,降低功耗,能得到最好的效果!

  •       由于项目需求,在MCU的选型时接触过MSP432的片子,MSP432是在实现与MSP430同等技术的基础上研发的针对32bit系统所应用的MCU,其主要功能还是基于MSP430,主打低功耗。其主要竞争对手包括ST的STM32L0/1系列,NXP的LPC812M系列,都称之为低功耗的32bitmcu。到底谁能更胜一筹呢,还需要在实际项目中加以使用,从而得出用户自己的结论。

          当然,或许是因为MSP432设计理念的差异,加上使用环境的差异,在工作温度范围上有需要改进的地方,针对工业应用的场合,有的时候是需要器件可以耐到高至+105°的工作环境,尤其是小型设备,根本不具有散热系统的。但是MSP432最高只能到+85°。这一点需要改进。当然,如果只是追求事先定义的使用环境的话,这个就可以不作为缺点或者说是短板。

         总之,MSP432应大环境而生,势必要在低功耗的嵌入式系统(带操作系统)的环境中取得一席之地。

  •    MSP432是将高性能和低功耗有效的结合起来了,MSP432不仅继承了MSP430系列低功耗的特性,还将M4内核加进来,在保持低功耗的同时增加了运算能力。作为32位ARM cortex M4内核的控制器,功耗和M0差不多,非常有竞争力。之前项目中,采用MSP432做智能家居控制器,其强大的性能保证了控制效果,低功耗的特性也非常有价值。

  • TI 的MSP432能够把MSP430低功耗与ARM结合在一起确实很有创新,而且现在在高级系统里边ARM是个主流的产品,TI能把低功耗整合到ARM中很大胆但是也能够让我们这些用软件的人更加多元化的选择TI的产品。希望TI能够多一些最小系统开发板的免费申请,加大对产品市场投入。