生活在科技完善的今日,我们很容易忘记我们几年前那种“原始”的生活状态。那时候我们还会使用电话薄、纸质车票和DVD播放器等过气的产品。如果说电子产品的出现改变了我们的生活方式,那么电池技术的发展则改变了我们所钟爱的电子产品。

电池技术的演变与利用电池供电的设备和系统息息相关。由于人们已经习惯了移动计算和通信设备所带来的便利性,业界对于便携式电源也提出了更高的要求。然而,电池技术的进步反之又催生了各类全新的移动应用,有些应用甚至超出了我们的想象。

虽然电池技术在过去几年中发展相对较快,但其基本概念却没有太大的变化。1936年,考古学家发现了一个2000多年前的手工艺品,外表看起来像是一块电池。那么这个设备是否真的是一块电池呢?当今的大多数专家对这种看法表示质疑,不过也有部分人表示赞同。 如果回顾历史,我们会发现电池技术的发展在17至18世纪得到了飞速提升,最终在19至 20世纪成为了电灯和收音机等新兴电子设备的电源。而大约在100年前,“干电池”开始逐渐被人们使用,这种电池与我们现在使用的普通一次性电池非常相似。

随着时间的推移,锂离子电池在20世纪90年代初期实现了商业化,同时人们也开始追求更加精密的电子监视电路。由于全新的锂离子电池在能源和总体性能方面都有着很多优势,系统设计人员愿意投入大量的时间、精力和资金来开发专门的电池管理电路,以优化这些电池的寿命周期。

另一方面,随着人们对电池的依赖程度越来越高,电池技术及于其相关的技术也在不断发展。电池曾是早期移动设备中最另人头疼的组件之一,因为终端用户无法准确预计系统电量耗尽的时间。在那时候,几乎所有电子产品的电池都可以轻易的被移除或替换。而如今,由于技术的持续进步,电池已经可以无缝的嵌入到便携式设备中了。同时,得益于精确可靠的内置电池监视技术,用户现在可以随时准确地了解电池的状态。此外,用户还能够轻松、快速地给电池充电,而借助于无线电源技术,用户甚至不需要任何物理连接就能实现充电。

试想一下,几年之后,当我们轻轻点一下智能手表就能够登机旅行时,您会不会怀念现在的这些美好时光呢?

了解更多TI电池管理的相关信息:

父级
  •    通常BMS系统通常包括检测模块与运算控制模块。

       检测是指测量电芯的电压、电流和温度以及电池组的电压,然后将这些信号传给运算模块进行处理发出指令。所以运算控制模块是BMS的大脑。控制模块一般包括硬件、基础软件、运行时环境(RTE)和应用软件。其中最核心的部分——应用软件。对于用Simulink 开发的环境的一般分为两部分:电池状态的估算算法和故障诊断以及保护。状态估算包括SOC(State Of Charge)、SOP(State Of Power)、SOH(Stateof Health)以及均衡和热管理。

评论
  •    通常BMS系统通常包括检测模块与运算控制模块。

       检测是指测量电芯的电压、电流和温度以及电池组的电压,然后将这些信号传给运算模块进行处理发出指令。所以运算控制模块是BMS的大脑。控制模块一般包括硬件、基础软件、运行时环境(RTE)和应用软件。其中最核心的部分——应用软件。对于用Simulink 开发的环境的一般分为两部分:电池状态的估算算法和故障诊断以及保护。状态估算包括SOC(State Of Charge)、SOP(State Of Power)、SOH(Stateof Health)以及均衡和热管理。

子级
无数据