生活在科技完善的今日,我们很容易忘记我们几年前那种“原始”的生活状态。那时候我们还会使用电话薄、纸质车票和DVD播放器等过气的产品。如果说电子产品的出现改变了我们的生活方式,那么电池技术的发展则改变了我们所钟爱的电子产品。

电池技术的演变与利用电池供电的设备和系统息息相关。由于人们已经习惯了移动计算和通信设备所带来的便利性,业界对于便携式电源也提出了更高的要求。然而,电池技术的进步反之又催生了各类全新的移动应用,有些应用甚至超出了我们的想象。

虽然电池技术在过去几年中发展相对较快,但其基本概念却没有太大的变化。1936年,考古学家发现了一个2000多年前的手工艺品,外表看起来像是一块电池。那么这个设备是否真的是一块电池呢?当今的大多数专家对这种看法表示质疑,不过也有部分人表示赞同。 如果回顾历史,我们会发现电池技术的发展在17至18世纪得到了飞速提升,最终在19至 20世纪成为了电灯和收音机等新兴电子设备的电源。而大约在100年前,“干电池”开始逐渐被人们使用,这种电池与我们现在使用的普通一次性电池非常相似。

随着时间的推移,锂离子电池在20世纪90年代初期实现了商业化,同时人们也开始追求更加精密的电子监视电路。由于全新的锂离子电池在能源和总体性能方面都有着很多优势,系统设计人员愿意投入大量的时间、精力和资金来开发专门的电池管理电路,以优化这些电池的寿命周期。

另一方面,随着人们对电池的依赖程度越来越高,电池技术及于其相关的技术也在不断发展。电池曾是早期移动设备中最另人头疼的组件之一,因为终端用户无法准确预计系统电量耗尽的时间。在那时候,几乎所有电子产品的电池都可以轻易的被移除或替换。而如今,由于技术的持续进步,电池已经可以无缝的嵌入到便携式设备中了。同时,得益于精确可靠的内置电池监视技术,用户现在可以随时准确地了解电池的状态。此外,用户还能够轻松、快速地给电池充电,而借助于无线电源技术,用户甚至不需要任何物理连接就能实现充电。

试想一下,几年之后,当我们轻轻点一下智能手表就能够登机旅行时,您会不会怀念现在的这些美好时光呢?

了解更多TI电池管理的相关信息:

  • BMS的状态估算技术才是BMS的核心技术。尽管已经过去了很多年,目前世界上仍然没有一家供应商能够做到这样的高精度和高鲁棒的水平来保证电池工作的万无一失。TI的技术,将使万无一失成为可能~~

  • 当下的科技发展很快,消费电子产品功能越来越好,越来越智能化,绿色环保的电动汽车也逐渐推广,给人们的生活带来便利。

    而这些产品都离不开电源的,通常都是用锂电源。从传统的小功率干电池,到可充电重复使用的铅酸电池,镍氢电池,再到现在

    的大功率锂电池;从传统的有线充电,到现在的无线充电方式,充电时间和效率提高很多,使用时间和寿命更长了,对比以前变化非常大,!这一切都和电池管理技术密切相关的!

  •    通常BMS系统通常包括检测模块与运算控制模块。

       检测是指测量电芯的电压、电流和温度以及电池组的电压,然后将这些信号传给运算模块进行处理发出指令。所以运算控制模块是BMS的大脑。控制模块一般包括硬件、基础软件、运行时环境(RTE)和应用软件。其中最核心的部分——应用软件。对于用Simulink 开发的环境的一般分为两部分:电池状态的估算算法和故障诊断以及保护。状态估算包括SOC(State Of Charge)、SOP(State Of Power)、SOH(Stateof Health)以及均衡和热管理。

  • 消费类电芯,因为用电器件需要电量相对较小,单体电芯的电量输出基本就能满足要求,所以很少需要几个电芯一起配合使用。单体电芯电量小,遇到电量输出较高的使用场合,比如电动汽车和储能等,就需要很多电芯进行串并联,获得比较高的输出电压/输出电量/输出电流/输出功率等。

  • 在我小的时候,那时候没见过什么锂电池,都是清一色的干电池,记得那时候感觉一节干电池还好贵,而且还用不了多久,那时候不知道电池要回收的。当然,即使到现在,说干电池回收,也没见有什么回收点,现在一般干电池用得少,都用上了效率更好,可以充放电的锂电池,这也是对环保的一直大的贡献,我想在以后,电池技术会越来越发展壮大,好比从以前的干电池,到现在的锂电池。技术是在不断进步的,设备需求更好性能的电池,是的电池的性能也在不断改进。