图1:基于功能和串联电池节配置的TI电池组选型指南
在为便携式应用选择锂离子电池组时,不论是智能手表还是电动自行车,这项任务并不像它看起来那么让人望而怯步。锂离子电池组有3个基本功能:保护、监视和电量计量。这3个功能通常由单个器件处理;然而,某些器件能够用集成度更高的解决方案来实现多个功能。事实上,由合适组件组成的电池组和这3个功能将提高系统性能、提供更多保护,并且能够实现更长的运行时间。在这个系列的第1部分,我将深入探讨电池保护。连同下面给出的信息,你一定要看一看上面的选型指南,以帮助你根据电池的大小来选择正确的器件,在这里1S表示1 = 1节串联,2S = 2节串联,等等。
保护
电池组器件包含多种特性;然而,保护是它们的主要功能,在选择器件时应该将其作为主要考虑因素。有两种不同的保护类型:
- 电压保护由内部比较器组成,它们持续测量单个电池节的电压,将其与过压 (OV) 和欠压 (UV) 阀值相比较。电压保护被认为是第一级保护,并且是任一锂离子电池组所必须具有的保护功能。
- 电流保护的工作方式与电压保护相似,不过它有一个计算流经电池组电流的感测电阻器,并且将这个电流值与电流阀值相比较,根据极性,检测过流或短路情况。如果电池的电流超过了阀值,那么一个充电 (CHG) 场效应晶体管 (FET) 或放电 (DSG) FET打开,以断开电池,并防止进一步损坏。
保护功能并不总是限于电压和电流方面;例如,某些高电池节数量应用需要开路检测 (OCD)。这个类型的保护确认监视器始终与每节电池相连。诸如bq76925的电池监视器器件,配备有OCD,是非常常见的电动工具应用。
在为你的电池组选择保护功能时,请考虑:
- 一个独立保护器(只提供硬件保护)。
- 具有硬件保护功能的监视器。
- 具有固件保护功能的电量计。
- 上述3者的组合。
为你的电池组选择具有所需保护功能的合适组件将取决于你的应用要求。
为了达到冗余的目的,诸如OV保护器的简单保护器提供最后一道保护功能。具有二级保护的应用包括笔记本电脑、电动自行车、电动滑板车和电工工具。在某些诸如智能手表和手机的单节电池设备中,由于只有一节电池,也就无需监视器了。在这些单节电池应用中,具有内置固件保护功能的电量计是不错的选择。如果你对固件保护情有独钟,那么与单节电池高级保护器配对使用的简单电量计,比如说bq29700,就更合适一些。
在硬件和固件保护二者之间,有几点需要注意。两种保护类型都是有效的,不过在选择其中任一保护类型时,你必须权衡,作出取舍。基于固件的保护常见于电量计或MCU,而硬件保护常用于独立保护器或监视器中,不过有几款电量计也具有硬件保护功能。两者之间的主要差异在于,硬件保护实际上使用的是内部电路(比如说比较器)来比较内部寄存器,或者保存阀值数值的电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM),以查看是否已经出现故障。基于固件的保护使用电量计的内部算法来比较电池节的测量值与代码中写入的阀值。有时也具有这两种保护类型来实现冗余。
一个锂离子电池组需要保护功能,在保持电池安全性的同时,确保应用的运行时间能够更长。通过防止电池性能降低或爆炸等更糟糕情况的发生,一个好的保护解决方案能够有益于你的系统运行。在本系列的第2部分,我将深入地谈一谈监视器和电量计,以及它们在电池组中所发挥的作用。
其它资源
- 访问ti.com/battery,了解一下电池,熟悉多种器件。
- 查看15节锂离子电池控制器模拟前端参考设计。
- 借助这款多合一电量计评估板,bq40z50EVM,你可以评估用于整个BMS解决方案的bq296103。
- 对于使用二级保护的工业应用,请查看bq771600。
- 查看bq296103,这是一款具有集成LDO的二级保护器。
- 在汽车应用领域,查看针对eCall等保护器应用的bq29209-Q1。