我经常感到的奇怪的是,我们的行业为什么不在加快氮化镓 (GaN) 晶体管的部署和采用方面加大合作力度;毕竟,大潮之下,没人能独善其身。每年,我们都看到市场预测的前景不太令人满意。通过共同努力,我们能够大大增加这项高能效技术的市场渗透能力。
如果GaN取得胜利,我们都是赢家。世界范围内的能效只需提高1%就足以关闭45个火力发电厂。在我们的日常生活中,我们已经目睹了GaN技术的部署和采用—在几个月之前,有些事情我还不太明白,直到我女儿问我GaN长得什么样子时,我才意识到,在家中的节日彩灯中有数百个GaN:GaN LED。
一个很不错的合作主题就是GaN可靠性。即使GaN晶体管现在通过了传统硅质量检测应力测试,或被称为“qual”,它的部署和采用仍然很慢。由于它是基于硅材料的,“qual”并不能提振低用户对于投入回报的信心。虽然通过“qual”测试对于器件的生产制造、质量和可靠性具有里程碑式的意义,但还不清楚它在器件使用寿命、故障率和应用相关性方面对GaN晶体管具有怎样的意义。开发人员有多种选择,即使硅材料解决方案体积更大且能耗更高,但是它们已经过了测试。
对于采用GaN的开发人员来说,他们需要对这一部件有信心,相信它们在预期的使用寿命内能够在应用中实现稳健耐用运行。在TI,我们始终在深入思考这意味着什么,并将其归结为图1中所表示的2个项目。首先,传统硅技术方法需要针对GaN和其故障模式进行拓展。第二,应力测试需要包括电源管理的开关条件,而这是传统硅材料qual测试无法解决的。
图1:GaN质量鉴定需要现有硅方法体系的扩展,并且需要增加实际使用情况下的应力测试
当一个行业携起手来共同开发标准时,这些标准就被认为是可信的。预测性的可靠性标准需要对技术和其故障模式的深入了解;以及在测试、质量鉴定和产品运行方面的知识。预测性标准的优势在于极大加快了市场普及,而第一步就是意识到现有技术的不足和缺陷。
我首先在一份白皮书中(一个鉴定GaN产品可靠性的综合方法)对这个问题进行说明。这份白皮书引发了业内的讨论,这也促使我们将这个对话延续下去,我们在今年3月召开的应用电力电子会议 (APEC) 上提交了一份行业对话论文,并且接受IEEE国际可靠性物理学讨论会 (IRPS) 技术委员会的邀请。我们希望本次对话能够进一步扩展至工作组层面,并且在其他人也针对这个重要话题发表看法时拓展工业领域的协作。
TI正在通过可靠且可信赖的GaN产品努力打造一个能效更高的未来,将数年的硅制造专业知识和先进器件开发才能引入到GaN中。TI一直充分利用我们现有的生产制造基础设施和能力,使我们的600V GaN工艺符合要求。为了确保可靠性和稳健耐用性,在对我们的器件进行测试时,我们所使用的GaN特定测试方法远远超过了传统硅质量鉴定做法。
借助于合格的器件,电源设计人员能够实现GaN的满功率运行,打破市场普及阻碍,而最为重要的一点是,使我们有可能生活在一个能效更高的世界中。
原文链接:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/03/22/let-s-gan-together-reliably


-
user3473280
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
user3473280
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级