术语“准备就绪”竟然有如此多不同的含义,真是有趣。若您儿孙满堂,“准备就绪”是指您需要轮流做许多准备;我们不会离开30分钟。在飞机上,“准备就绪”意味着收起您的手机;这样,飞机最终才能安全起飞。

我们已听到我们的行业代言人宣布,“GaN将迎来黄金发展时间。”这一公告似乎在暗示,GaN已准备好出现在广大听众、用户或为数众多的应用面前。这也表明,GaN技术已经如此成熟,不能认为它是一个有问题的技术。我会让您自己决定哪些东西是正确的。

因此,当我说“GaN已为数字电源控制做好准备”时,您懂我的意思吗?测试GaN的一种方法是查看采用GaN的电源的开发过程。多数情况下,电源设计人员使用数字控制来演示GaN应用。这可能是因为数字化控制的灵活性较好,能够让设计人员精确控制开关波形。也可能是数字控制可以提供克服任意GaN缺点的多个控制回路和保护电路。

我认为,“GaN已为数字电源控制做好准备”的含义比我上述提到的更丰富,但它也意味着数字控制也做好准备迎接GaN。对于做好准备迎接GaN的数字电源控制来讲,它需要时间基分辨率、采样分辨率和计算马力用于更高的开关频率、更窄的占空比和精确的死区时间控制。图1和2所示为硅(Si)MOSFET和GaN MOSFET的上升和下降时间。图中数字显示死区时间存在两倍的差异,硅 MOSFET速度更慢。此外,GaN MOSFET的上升和下降更加线性。这些属性使得更精细的边缘控制非常可取。

GaN可在无需支付后续费用的情况下增大开关频率。利用这一优点,可以在功率级中缩小无源元件尺寸,并加快瞬变响应速度。但是,要对这些较高频率进行所需的控制,控制电路速度必须更快。例如,采样和转换时间需要足够快,才不会限制占空比宽度或相位延迟。此外,接下来针对控制工作的计算需要足够快,以不限制开关速度。对于如今频率大于1MHz的开关电源,需要在少数100ns中完成采样和转换。计算延迟也必须处于这一范围。

幸运的是,多年来,我们生产的数字电源控制器一直具备这一能力。并非所有数字电源控制器都能满足这些需求,但是至少电源设计人员有选择权。

因此,GaN为数字电源控制做好准备了吗?我们得到的答案更多是数字电源控制已准备好迎接GaN。因此,随着GaN继续开发,并应用于高密度和高性能电源解决方案,我们不必等待开发控制器时要借助GaN带给行业的优势。因此,这就是“准备就绪”的含义:它是指“现在就开始”。

您对这个问题有什么看法呢?

 

图1:谐振LLC硅MOSFET死区时间

 

图2:LLC GaN MOSFET死区时间

 

更多信息:

-           LMG5200半桥功率级

-           GaN场效应管模块相较于硅的性能优势。

-           一种限定GaN产品可靠性的综合法。

-           通过GaN的承诺推进电源解决方案。


原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/03/20/gan-is-ready-for-digital-power-control

父级
  • GaN是一种已经成熟的半导体材料,广泛应用于LED照明,并在无线应用中发挥越来越重要的作用。目前,随着工艺的进步和缺陷率的不断降低,GaN在交直流电力转换、改变电压电平、并且以一定数量的函数确保可靠电力供应的电子电源中的优势越来越明显

    基于GaN的开关功率晶体管可实现全新电源应用,与之前使用的硅材料(Si)晶体管相比,在高压下运转时,性能更高,损耗更低。

    GaN的高频操作特性可以在保持高效率的同时提高性能

评论
  • GaN是一种已经成熟的半导体材料,广泛应用于LED照明,并在无线应用中发挥越来越重要的作用。目前,随着工艺的进步和缺陷率的不断降低,GaN在交直流电力转换、改变电压电平、并且以一定数量的函数确保可靠电力供应的电子电源中的优势越来越明显

    基于GaN的开关功率晶体管可实现全新电源应用,与之前使用的硅材料(Si)晶体管相比,在高压下运转时,性能更高,损耗更低。

    GaN的高频操作特性可以在保持高效率的同时提高性能

子级
无数据