bq77905 3S至5S高级可堆叠低功耗电池保护评估模块

 

涉及到任何类型的保护时,解决方案都应该很简单。保护应该是设计和设置好后而不必再担心的东西;至少应是如此。但是,当涉及到更多和更好的电池保护,设计人员可能会担心这可能会增加成本。

由于电池保护电路通常位于电池组内部并且看不到,通常不被认为是一个酷或新潮的新应用特征,设计工程师可能不会对其进行太多的思考。但是,从我们从最近的事件中了解到,如果不能做出合适的电池保护,可能会导致严重的问题。

通常,任何保护设备都希望设置简单:保护您的系统的IC,但是在高电流消耗方面没有巨大的“价格标签”。这是TI用于3至5系列等电池的bq77905系列电池保护器,通过最低功耗提供您系统需要的保护。

在电池应用中,总需要有一个主保护器作为第一道防线,任何之后的保护后将具有二次保护的作用。二级保护,简单地说,可以是最后的电池保护类型,这通常是简单的过电压保护。要了解有关电池保护的更多信息,您可以访问我的博客,了解您的电池组:第一部分。

bq77905是适用于电动工具;园艺工具;吸尘器;以及无人机、机器人吸尘器和机器人割草机等机器人应用的主保护器。这些类型的工业消费应用会对它们的电池组造成损害,因为消费者希望他们的电动工具或机器人吸尘器立即执行功能,就好像它是交流供电一样。这些应用的典型电流消耗可高达50A(电动工具)或低至(但仍然很高)15A连续电流(吸尘器)。除了支持高电流消耗,内部电池组电路需要实现超低功耗,以延长电池寿命和整体运行时间。这就是bq77905 6μA的平均电流消耗的方便之处。

工业消费应用通常包括3S(小型电动工具或无人机),4S(无人机),5S(专业电动工具),6S(工业无人机),7S(吸尘器),10S(园艺工具或电锯等更大的电动工具)甚至20S。为了适应这些不同的尺寸,创建用于电池组设计的公共平台消除了不重新设计和不同IC架构相关的工程成本。bq77905还提供堆叠功能,为您的设计提供电池数量灵活性。

一般而言,保护应该是直接、易于使用并且不应该消耗很多(功耗,价格,安全性)。此外,人们希望保护器件为设计提供灵活性,允许各种电池数量的可扩展方法,这有助于总体设计成本。保护不应该限制应用的功能。

其他信息:

原文链接:


Anonymous
  • 文章涉及的电池保护讲的很好,但是bq77905我觉得应用还是太局限性了,比如说现在都是智能时代,完全可以把它考虑量化用在智能家居和手机里面,现在哪还有人能离得开手机啊,如果最后能实现,我觉得TI在手机IC里面将会强势复出。

  • BMS系统通常包括检测模块与运算控制模块。检测是指测量电芯的电压、电流和温度以及电池组的电压,然后将这些信号传给运算模块进行处理发出指令。所以运算控制模块是BMS的大脑。控制模块一般包括硬件、基础软件、运行时环境(RTE)和应用软件。其中最核心的部分——应用软件对于用Simulink 开发的环境的一般分为两部分:电池状态的估算算法和故障诊断以及保护。状态估算包括SOC(State Of Charge)、SOP(State Of Power)、SOH(State of Health)以及均衡和热管理。

  • 电池保护很好,适用于电动工具;园艺工具;吸尘器;以及无人机、机器人吸尘器和机器人割草机等机器人应用的主保护器。

  • 个人觉得电池保护是非常重要的,这个还是比较认同作者的观点的,对于一个电路设计来说,尤其是对以电池供电的电路来说,MCU是电路的大脑,电池则是电路的心脏了。所以电池的保护是必须要有的,但是对于我们电路设计而言,能实现所要的需求方案当然是越简单越好了,bq77905电池保护器能大大减少电路的设计,为工程师提供了很大的便利。

  • 这篇文章分析的非常到位

    现在对于小型 手持等充电类设备电源 多采用锂离子电池或者锂铁聚合物电池,而对于这类电池的充电和放电等工作状态的检测和管理是非常重要的,这篇文章当中所提供的BQ76940资料恰恰能够为这些功用提供有力的支持。

    感觉这类IC如果再在超低功耗工作、保护时间更短等功能上面再更加完善进步,非常期待TI对于电源类IC的陆续推出