涉及到任何类型的保护时,解决方案都应该很简单。保护应该是设计和设置好后而不必再担心的东西;至少应是如此。但是,当涉及到更多和更好的电池保护,设计人员可能会担心这可能会增加成本。
由于电池保护电路通常位于电池组内部并且看不到,通常不被认为是一个酷或新潮的新应用特征,设计工程师可能不会对其进行太多的思考。但是,从我们从最近的事件中了解到,如果不能做出合适的电池保护,可能会导致严重的问题。
通常,任何保护设备都希望设置简单:保护您的系统的IC,但是在高电流消耗方面没有巨大的“价格标签”。这是TI用于3至5系列等电池的bq77905系列电池保护器,通过最低功耗提供您系统需要的保护。
在电池应用中,总需要有一个主保护器作为第一道防线,任何之后的保护后将具有二次保护的作用。二级保护,简单地说,可以是最后的电池保护类型,这通常是简单的过电压保护。要了解有关电池保护的更多信息,您可以访问我的博客,了解您的电池组:第一部分。
bq77905是适用于电动工具;园艺工具;吸尘器;以及无人机、机器人吸尘器和机器人割草机等机器人应用的主保护器。这些类型的工业消费应用会对它们的电池组造成损害,因为消费者希望他们的电动工具或机器人吸尘器立即执行功能,就好像它是交流供电一样。这些应用的典型电流消耗可高达50A(电动工具)或低至(但仍然很高)15A连续电流(吸尘器)。除了支持高电流消耗,内部电池组电路需要实现超低功耗,以延长电池寿命和整体运行时间。这就是bq77905 6μA的平均电流消耗的方便之处。
工业消费应用通常包括3S(小型电动工具或无人机),4S(无人机),5S(专业电动工具),6S(工业无人机),7S(吸尘器),10S(园艺工具或电锯等更大的电动工具)甚至20S。为了适应这些不同的尺寸,创建用于电池组设计的公共平台消除了不重新设计和不同IC架构相关的工程成本。bq77905还提供堆叠功能,为您的设计提供电池数量灵活性。
一般而言,保护应该是直接、易于使用并且不应该消耗很多(功耗,价格,安全性)。此外,人们希望保护器件为设计提供灵活性,允许各种电池数量的可扩展方法,这有助于总体设计成本。保护不应该限制应用的功能。
其他信息: