2017年最火热的话题是什么? 我相信智能家居设备是当仁不让的当红“炸子鸡”。你身边原本呆萌的电子产品,比如音箱、电视、冰箱、烟感等等一夜之间都成了从颜值一直武装到大脑的智能家居。智能是什么,体现在哪里呢?它要有很强的处理能力,感知身边的变化,还要有记忆能力,更重要的是它要能和人交流,要自带“光环”。
小光环往往有大智彗,简单的开关,和千篇一律的指示已经不能满足我们日益增长的颜值和互动的要求,那么到底什么样的光环才能叫实至名归的高大上呢?让我们一起看一下这些A+的答案。
一个好的“光环”是这样的:
- 它有漂亮的色彩,而且可以随着我的心情不断变化。
- 它有柔和的亮度,不要白天不懂夜的黑。
- 它有高雅的呼吸渐变的感觉。
- 它有行流水的动态变化。
- 它还需要绿色环保,省电省功耗。
- 它还要有智能检错的功能,LED有任何的问题都要第一时间通知控制器MCU。
所以,到底需要什么能拥有上面这么美好的LED光环呢?
简单来说,要实现上面的高大上的LED 光环,一个很智能的LED 驱动器就能解决上面所有的问题。
- 多通道并且带有I2C 或者SPI通信接口。
- 8位以上的每通道独立控制的PWM 调光可以帮你实现亮度的柔和变化。
- 电流调光可以帮助实现RGB三色的完美混色。
- 内置的engine control可以实现在MCU 待机的状态下LED 光环依然可以完美工作。
华山论剑,TI的LP55231是有口界碑的业界翘楚:9通道的恒流输出可以同时支持3组RBG LED 灯, 每个通道可以独立实现8 bit的模拟电流调光或者12 bit 的PWM调光,任何的颜色和亮度都可以轻松通过他们来实现。另外,调光是一个艺术活也是个体力活,LP55231内置的engine control可以储存常用的光环运行模式,即便是MCU在待机的状态下,LP55231芯片依然可以驱动LED 光环运转, 即省电也节省MCU和LED 驱动的数据交互量,典型的绿色环保无公害。
不仅是LP55231,TI拥有业界最完整的LED驱动芯片方案,更多的信息,请登录http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/led-driver-overview.page