C型USB改变USB生态系统的一种重要途径是通过USB电缆两端互换(不只是翻动)。这使得诸如膝上型电脑或智能手机的USB设备取决于其所连接的其它USB装置具有不同的行为,因为数据角色和功率角色可独立交换。USB开发者论坛已经发布了C型USB 1.2版本规格。其在1.1版本上做出几个关键变化,我将在此博文中总结,但最大的区别是用来描述这种新型USB生态系统的术语变化。您可能会说了C型USB术语通过此版本进行了“返工”。
新的术语更好地解释了这一新型USB世界,旨在澄清并强调数据角色和功率角色是彼此正交的(除了初始功率角色确定初始数据角色)。换句话说,USB完全融入这一新型二维生态系统。下述表格具有一些需了解的关键术语。
|
术语 |
说明 |
|
DFP |
朝下端口(数据角色) |
|
UFP |
朝上端口(数据角色) |
|
DRD |
双重角色数据,可以是UFP或DFP(需要USB PD) |
|
源码唯一 |
为USB连接器(功率角色)的VBUS引脚提供电源 |
|
汇唯一 |
耗费USB连接器(功率角色)的VBUS引脚电源 |
|
DRP |
双重作角色功率,可为源或汇 |
|
默认源 |
除非连接到一个源码唯一(功率角色),DRP连接作为一个源。 |
|
默认汇 |
除非连接到汇唯一装置(功率角色),DRP连接作为一个汇。 |
图1为许多可能的应用分类,并显示它们落在此二维网格中的位置。
图1:C型USB 1.2版的应用实例
USB供电启用交换或更改数据的作用。例如,可能有一个双角色数据(DRD)系统,该系统通常是一个动力源,但可以是DFP(主机)或UFP(装置)。或可能有一个双角色功率(DRP)系统,该系统是一个DFP(主机),同时采集功率,但在功率下降时不支持数据。讨论所有可能的应用是另一篇博文的主题,但在此博文中,我只是想强调数据角色和电源角色的分离。
初始功率角色和初始数据角色仍相关,因为它们总是一直处在C型USB中。初始化作为源的设备要么是DFP或无法获得数据;它可能不会作为一个UFP进行初始化。同样,初始化作为汇的设备要么是UFP或无法获得数据。为了在初始连接后交换数据角色,您必须使用USB供电消息DR_Swap。
C型USB具有两种特性,称之为默认源和默认汇。(1.2版增加了有关这些功能的澄清,之前的版本分别称之为试验源和试验汇。)默认源功能旨在用于主要提供电源、有时也会造成能量沉降的系统,如移动电源。除非它连接到源码唯一或其电池耗尽,否则移动电源应提供电源。默认接收器功能旨在用于主要造成能量沉降的系统,如智能手机,但若连接到一个源码唯一附件,其也可采集电源。这两个特征可以动态利用,也就是说,取决于它的电池电量或一些其它标准,该系统可变为仅用于汇唯一或默认源。下表总结了C型USB设备的不同种类的角色。
C型USB 1.2版还有哪些新功能呢?表1列出了其他一些变化。
|
变更 |
说明 |
|
最大源VBUS电容 |
在空插座的VBUS上,源电容不得超过10mF。实际上,A型端口的传统浪涌电容测试现在适用于所有C型端口。 |
|
调试辅助模式 |
这些鲜为人知的C型模式进行了全面修改。 |
|
C到传统A电缆 |
由于宣传不利,早期C到A传统电缆的构建并不恰当,而新的规格充分说明了如何正确构建这些电缆。 |
|
二进制频移键控(BFSK)引用 |
删除了参照非现存的USB供电1.0标准的BFSK。 |
|
接收器断开检测 |
当电压增加超过5V时,定义接收器如何检测逸出。这仅适用于电力输送汇。 |
|
IR压降(即,澄清电缆中的压降) |
在USB电缆电源线和接地线的IR压降后,澄清在什么电压水平条件下可以看到汇。 |
最大源VBUS电容变化仍值得商榷。它论证了USB-IF与传统USB相兼容有多重要。传统USB A型接口在VBUS上通常具有5V电压,即使未连接到任何设备也是如此。其结果是,当连接到一个USB B型端口时,在B型端口有一股浪涌电流涌入VBUS电容。USB-IF早已要求USB B型端口的电容不能超过10μF,以限制浪涌电流。
由于带插座的一个C型USB系统可连接到一个USB传统A型插座,所有C型USB插座也必须限制VBUS的电容不超过10μF。若不这样要求,传统A型USB系统可能无法提供浪涌电流,且其内部电压轨可能会下垂。如果下垂足够严重,可能会导致蓝屏。已知大浪涌电流若重复多次也会导致连接器损坏。
TI最新的C型USB电力传输设备,TPS25740与TPS25740A,都符合最新的C型USB 1.2版本要求。了解TI公司的C型USB解决方案的全系列产品。
其他信息
- 阅读博文,“为什么Iq对C型USB意义重大?”
- 为开始启动设计,请使用C型USB 5V / 12V / 20V控制卡参考设计和USB-C DFP,20V / 3A输出,通用AC输入参考设计进行设计
- 阅读博文,使用USB Type-C端口进行电力共享

-
luck_gfb
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
luck_gfb
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级