作者:David Abramson  德州仪器

 

您是 PoE 用户吗?您是否买过 PoE 设备?如果买过,您是否确定设备符合最新 IEEE 标准?如果您对最后一个问题回答是,那么我希望您再想一下。您怎么知道部件是否真正符合以太网 IEEE 标准?

在上次 IEEE802.3bt 任务组会议中、在讨论 PSE 中的可能故障检测方法时提出了该主题。与 USB 不同,USB 实施者论坛制定了合规计划,PoE 设备并没有类似计划。事实上,谁都可以在其说明书、市场营销信息或者设备上说其产品符合标准,但却没有任何支持依据。有些设备根本就没有有源组件,只是简单地将电源送到以太网线缆上,不做任何检测或分类。更糟的是,其中一部分设备甚至不提供发生故障时用来限流的电路。

 

显然,像我们这样为标准制定出过力的人非常看重合规性,而且很想看到为减少这种困惑所做的一些事。我相信正式合规计划对于 PoE 供应商与最终用户而言都将是最好的。用户可通过使用 USB 合规计划等正式徽标,立即知道某款产品是否通过了合规性测试。此外,PoE 供应商还可以到统一的地方去验证其部件是否能够按标准规定的方式工作。

 

目前,即使在合规计划出台之前(如果能出现),您也可以通过一些方式来确保获得合规的 PoE 部件设备。您可以检查部件是否通过 UNH 互操作实验室测试。UNH-IOL 可为 PoE 设备提供合规性与互操作性测试。此外,SIFOS 系统也可用来检测 PoE 部件和系统的合规性。但您可做的最重要的事情是从可靠厂商那里获得 PoE 设备。

 

您是否赞同制定 PoE 的正式合规计划?您是否愿意为具有正式认证的产品多花一点钱?您是否遇到过声称(或暗示)符合标准、实际上却明显不符合标准的产品?

 

****

欢迎在这里阅读我的所有博客,以及相关 PoE 的一些资源:

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/02/20/ieee802-3bt-the-question-of-compliance.aspx

Anonymous
父级
  • 老实说,我对TI总是有着莫名的好感,对于TI的活动我也是热于参加。但是有的时候,感兴趣的

    活动才是最好的活动不是嘛,当然如果能从活动中收获到知识和肯定,那我相信这种活动肯定是

    大家都热于参加的。而现在就有这样一个机会摆在我的面前,让我静下心来,静静的来阅读收获

    一些知识。

         TI一直对技术培训上面投入很多人力物力,这点是毋庸置疑的,就拿德州仪器在线技术支

    持社区的deyisupport来说,几乎是每天都会更新最新的技术资料,让大家浏览最新的技术前沿。

        可以说,TI在州仪器在线技术支持社区上更新的博文基本上每篇都可以算的上图文并茂,

    很生动很形象,也很利于理解,不愧都是大师写出来的文章,虽然很基础,但是无论你是初学者

    还是资深的工程师,你都可以从这里学到些什么,有知识,有文化,有规范等等。

评论
  • 老实说,我对TI总是有着莫名的好感,对于TI的活动我也是热于参加。但是有的时候,感兴趣的

    活动才是最好的活动不是嘛,当然如果能从活动中收获到知识和肯定,那我相信这种活动肯定是

    大家都热于参加的。而现在就有这样一个机会摆在我的面前,让我静下心来,静静的来阅读收获

    一些知识。

         TI一直对技术培训上面投入很多人力物力,这点是毋庸置疑的,就拿德州仪器在线技术支

    持社区的deyisupport来说,几乎是每天都会更新最新的技术资料,让大家浏览最新的技术前沿。

        可以说,TI在州仪器在线技术支持社区上更新的博文基本上每篇都可以算的上图文并茂,

    很生动很形象,也很利于理解,不愧都是大师写出来的文章,虽然很基础,但是无论你是初学者

    还是资深的工程师,你都可以从这里学到些什么,有知识,有文化,有规范等等。

子级
无数据