作者:Chris Glaser 德州仪器
采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此高亮度的照明时,调光可帮助用户减少光输出,进而降低电池电源消耗。调光与高效率功率转换相结合,可最大限度地延长智能手机和血糖仪等设备的电池使用寿命。
通过 a) 检测电阻器与 b) 功率级中的 MOSFET 对比 LED 电流调节。
使这些器件在驱动 LED 时更高效的进一步方法是提高开关功率级自身效率。每个 LED 驱动器中的重要损耗都是电流感应元件(通常是检测电阻器)损耗。作为电阻器,所有通过它的电流都会造成损耗,消耗电池。为了严格控制 LED 电流(与光输出成正比),通常将电阻器用作感应元件。LED 电流通过该电阻器路由,并通过 LED 驱动器测量和调节产生的电压。虽然简单,但遗憾的是对一个单 LED 驱动器来说,这也是相对较大的损耗。
在大多数开关电源中,在功率级中提供一个 MOSFET,其可代替电阻器感应 LED 电流。这种方法需要对电流信号进行更多的处理,但当将其集成至 LED 驱动器 IC 内部时,就可消除用户使用的复杂性。这种方案十分简便,可实现更高的效率效果。此外,设计中也不再需要使用可能成本更高的较大检测电阻器!例如,在使用检测电阻器或 MOSFET 感测 LED 电流时,我对 TPS61260 LED 驱动器的输入流耗进行了对比。如欲查看该设计的全面分析,请点击这里(LEDs Magazine 可能需要登陆才能查看),点击这里则可对其进行测试。

-
weicheng li
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
weicheng li
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级