TI shanghai FAE: Eric Xiong
在传统的消费类电子如手机的闪关灯的驱动中,LM3644被广泛使用,其单路独立输出1.5A,多种模式(闪光,照明,红外模式)可供选择,可以通过软件和I/O独立控制。配合相机使用时,LM3644可供选择的持续时间为毫秒级,LM3644可以软件设置10ms至400ms. 但是在工业扫描应用中,需要使用短时高亮的闪光配合扫描传感器以达到扫描速度和性能,其时序时间可以低至100us, 幅度可以达到1A。
为了达到完美的电流波形,传统的电路都是采用分立的电路方案(升压电路+大电容缓冲+运放恒流)来实现,但这会大大增加PCB面积,电路的成本以及控制方式也十分不灵活。
本文介绍如何采用单芯片LM3644 的方案来实现完美的短时高亮的电流波形。
1. 采用红外模式加速电流上升速度
传统的闪光模式,电流都是缓慢上升至目标值,这个时间大概为800us/0.5A阶跃,是不能变化的。
图1 传统闪光模式
而采用红外模式,电流是直接变化至目标值。图2是采用IR模式下能能达到的目标波形图,图3是具体的寄存器配置。
图2 红外模式(0.75A in 100us/ 16ms 周期)
图3 详细寄存器配置
2. 采用旁路模式减小升压电路的响应时间
工业设备常常采用电池设备供电,而且电池电压可能用至更低的电压如3.7V(4.2V电池),当VLED=3.4V时,此时VOUT=VLED+VHR 可能大于VIN,芯片工作在升压模式下。而在正常4.2V至3.7V时,芯片都是在旁路mode下。
图4 不同电压和模式下电流波形
|
IR Mode |
Rise Time (µs) |
|
3.7V Vin Pass Mode |
13.6 |
|
3.7V Vin Normal Mode |
134 |
|
4.2V Vin Pass Mode |
11.2 |
|
4.2V Vin Normal Mode |
9.6 |
表1 不同模式和VIN的上升时间
所以建议在电池供电时,建议采用旁路的IR模式来保证完美的电流波形,即使这会牺牲一点点电流的精度。
3. 采用合适的输入电容和输出电容来减小输入跌落
传统的电路中,常常使用300uF左右的缓冲电容来提供闪光瞬间的短时的高亮电流。LM3644也需要此来减小输入端电压的跌落,防止触发系统欠压保护。但需要兼顾输入Inrush和电路的稳定性。增加输出电容有利于更快速提供LED电流,减小跌落,但过大会导致芯片上电启动短路保护,不易过大。增加输入电容也可以减小跌落,但会增加上电的浪涌电流,所以需要综合平衡考虑,实验测试CIN=220uF; COUT=100uF的效果颇佳,可以大大减小输入电压跌落。
图5 实际测试电路

图6 无匹配电容时VIN 跌落0.52V 图7 有匹配电容时VIN 跌落 0.12V
4. 综述
LM364x 可以很好的实现快速高亮电流驱动,配合IR 和Pass模式可以获得很好的电流波形, 同时采用分配缓冲电容的方式有效降低输入电压跌落。