物联网并不是消费应用的专利,随着越来越多的传感器和设备连接到云,物联网将在工业领域发挥更大的潜能,同时提供更多的服务。值得注意的是,物联网和机器对机器(M2M)的概念并不能混为一谈,因为它们之间存在着巨大的差异。M2M通常是基于专有技术构建的封闭环境,而物联网则提供了一个开放的环境,并且能够利用标准网络的连接性以及其服务来运行,就如同我们人类一样。这种开放性可以使气体传感器在检测到问题时直接向操作员报告,而这在M2M系统中并不能够实现。
通过连接到云,工业市场上的很多应用都可以在IoT领域中发挥巨大作用。
- 智能制造:制造商已经开始为其产品和生产线添加无线连接功能以改善生产流程。通过集成的无线连接性,制造商可以更好地获知从工厂车间到云系统的信息,以保证在产品出厂之前及时发现并解决出现的问题。同时制造商也希望通过无线连接来搜集工厂设备的相关信息,这些信息能够帮助他们发现系统里的漏洞、监控生产设备,同时还可以实现软件和固件的无线升级,这在以前几乎是不可能实现的。
- 楼宇自动化:与工厂自动化类似,楼宇自动化能够根据住户是否在家而通过传感器来控制灯的开关,同时还可以对暖通空调系统进行动态控制,以保证能源使用达到最优化。此外,楼宇自动化的预见性维护也有利于确保服务及时完成,从而降低维护成本。
- 智能城市:将智能城市中的各种元素连接到物联网可以使城市生活变得更加美好。例如借助智能水电表来实现水电资源的高效利用,以达到节约能源的目的。同时,连接至网络的智能路灯以及连接至云的监控和交通控制监视器还有助于维持城市交通的畅通。此外,遍布城市的传感器可以实时监测气体和水管泄漏,以确保居民用气、用水的安全性以及设备的正常运作。
- 其他市场:物联网在其他市场也有很多的发展机遇。例如借助物联网可以提高员工在非工作场所的健康和安全。联网可穿戴设备和医疗保健监视器有助于提高人们在各个方面的健康指数。车联网不仅可以提供更多的信息娱乐功能,还可以使汽车变得更轻便、更高效节能,同时还允许车内电线更换并能提供预见性维护,从而为车主节省昂贵的维修费用。
以上提到的大部分案例同样也适用于消费市场。然而,工业物联网与消费应用却各有千秋。工业物联网需要通过采用不同的接口和协议以对抗类似于噪音、环境改变和控制延迟等诸多挑战,同时,根据不同的情况和应用,其还应具备极高的安全性。
此外,工业市场的发展与消费市场相比较为缓慢,因此在工业市场实现万物互联还需要更多的时间。由于预见性维护、监测以及数据分析能够改善输出与工作环境,同时市面上也已经出现了合适的硬件和软件方案,这使我们有充足的经济理由步入物联网时代,而所有的一切都仅仅是时间问题而已。