当你想到可穿戴产品时,浮现在你脑海中的是什么样的景象呢?也许是一个年轻女性在长距离奔跑中随时跟踪跑步的英里数。也许是一个中年人在健身游戏中随时查看下一个动作。或者是一名独自生活,想要生活能够自理的年长者。你是不是对最后一个情景感到有点儿惊讶呢?
在考虑老年人看护方面的其它可替代选择时,可穿戴技术表现出大量的商机。在认识到这一需求和商机后,Chris Skalka将他的创客才能付诸实施。用于年长者看护的老年人资产跟踪器 (EAT) 在老年人的运动速度突然加快,或发生“自由落体”时进行侦测,并且通过文本信息通知预先设定的亲属。此外,这款设计在器件的侧面特有一个按钮,自动唤醒系统,并将GPS坐标发送给设定的号码。图1中显示的这个可穿戴设备在使老年人亲属安心的同时,也使得年长者的生活能够自理。“我觉得这个设备不同于大多数目前的资产跟踪器,这是因为它使得用户能够提供他们自己的SIM卡/手机套餐,并不是通过资产跟踪器来强制定制一个服务套餐”,Chris说。
在设计器件时,Chris已经想到了控制器。“我曾经就职过的一家工程公司将他们的大多数设计的重点放在了TI的超低功耗MSP430G2553 微控制器 (MCU) 方面,所以我用一年的时间深入研究了MSP430 MCU,并把学到的知识融入我个人的电子器件项目中。”
Chris知道,如果控制器只在跌倒事件发生时才激活的话,他就需要一个支持较长空闲时间的控制器。Chris解释说,“[MSP430 MCU] 的低功耗架构非常适合于大部分时间处于深度睡眠状态的资产跟踪器。
价格低廉且随手可得的开发板使我能够在制造定制印刷电路板之前非常快的进行原型机设计。“
为了使MSP430 MCU的架构变得更加完整,Chris选择了SN74LV4052A复用器和TPS79333低压降稳压器。借助这款复用器,Chris能够将MSP430 MCU上的一个硬件UART变为4个UART—对于这么小巧而又复杂的器件来说,这可真是一件了不起的事情。在谈到为什么使用TPS79333时,Chris说到,“[这款LDO] 现在已经成为我的必备LDO。它价格不高、小巧,对于低功耗运行是再合适不过了。”
那么Chris下一步要做什么呢?住宅改进与提升—我们谈的可不是修理厨房水槽。“我已经研究ESP8266 Wi-Fi模块有一点时间了—所以,我将有可能将这个模块应用到我住所内的某些类型的传感器网络中。”除了是一名资深的设计人员外,Chris还是一名狂热的标靶射击爱好者、家庭酿酒师、焊工和园艺师。
老年人资产跟踪器在Hackaday上赢得了“Bluefruit LE Sniffers”奖。你可以在他的Hackaday简介中找到与Chris Skalka和EAT相关的更多信息。
其它资源
- 阅读MSP430G2553 MCU、SN74LV4052A复用器和TPS79333低压降稳压器的数据表。
- 阅读我们的博文“用生物感测技术实现健康生活。”
- 阅读我们的博文“为什么你的可穿戴产品个头小、但是功能强大?”
- 阅读我们的博文“可穿戴技术提供便利性和生产力。”

-
you feng yang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
you feng yang
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级