建立逼真的无线通道模型要考虑多径传播的影响。由于被发送的信号会在墙壁、其它物体表面等上发生反射和折射,所以在接收节点处将看到相位和振幅各异的信号。使用不止一根天线允许对不同的多径情况进行评估,以避免或减少衰减和干扰的影响。人们用分集来描述一种为发送或接收射频(RF)信号选择最佳路径的策略,旨在最大限度地增加数据包将被正确接收的可能性。
我们的WiLink™ 8模块能通过使用外部双极双投(DPDT)开关在5GHz频段支持两根天线来实现天线分集。这种开关可在下面的WiLink 8模块(WL1837和WL1807)上找到。
考虑到上述原因,用WiLink 8算法能研究和分析最佳信号路径,从两条用于发送和/或接收RF信号的路径中选择更好的一条,以便最大限度地增加数据包将被正确接收的可能性,并提高吞吐量。该决策机制依据的是接收信号强度指示(RSSI)水平。
产品具有5GHz天线分集功能,我可从哪些方面受益?
- 在城市和室内环境中,发射器和接收器之间存在目视障碍物。因此信号在最终被接收之前会沿着多条路径被反射。
每次这样的反射均能引起相移、时间延迟、衰减和失真 —— 它们会在接收天线的孔径处彼此进行相消干扰。
- 天线辐射模式把天线所辐射功率的变化定义为离开该天线的方向的函数。作为到达角度的函数,这种功率变化可在天线远场观察到。具有不同模式的两根天线之间的分集能解决相消干扰问题。
- 天线分集可显著提高性能以便符合Airplay标准,对那些致力于音频应用研发的人士大有帮助。
那么,为了让分集技术给我的生活添姿彩,我需要做什么?
这很简单,您只需拥有一个兼容的WiLink 8模块(WL1837或WL1807)并运行“configure-device.sh”,以便配置该器件的wlconf文件。在脚本中:将5GHz天线的数目设定为2,当被问及“您是否支持5GHz天线分集?”时,回答“是”。所有要做的就是这些!
其它资源:
- 具有5GHz天线分集功能的WiLink 8认证模块:
- WiLink 8工业双频段、2×2MIMO Wi-Fi、蓝牙与蓝牙低能耗模块(WL1837)
- WiLink 8工业双频段组合、2×2 MIMO Wi-Fi模块(WL1807)
- WL18xx 5GHz天线分集应用手册