工业应用领域正在不断增长,工业生态系统也始终需要更高的性能和更多样化的处理能力。而这正是Sitara™ AM57x处理器系列成为业内众多应用理想处理器解决方案的原因之一。凭借其独特的内核以及一个位于中央的高性能ARM® Cortex®-A15,该处理器系列为工业市场提供了一个拥有高性能和高灵活性的解决方案。
多核处理器是很多工业应用的理想选择,其中就包括可编程逻辑控制器(PLC)。PLC上的工业和可编程I/O选项需要处理器来实现与多种工业电机驱动器和工厂自动化设备的对接。由于网络互连与目前工程设计领域的融合度越来越高,可编程实时单元工业通信子系统(PRU-ICSS) 使得设计人员能够利用任何工业网络中的PLC。PLC对于任何用于标准I/O控制的复杂工程自动化系统而言都是必不可少,就好比驱动控制也是工业实时控制应用所必需的。目前的计算机数字控制(CNC)需要兼备高性能、实时控制以及由单个嵌入式处理器所实现的网络访问。虽然目前嵌入式处理器已经能够完美地应用于多种工业应用,但Sitara AM57x处理器所提供的视频与图形加速器使其在人机界面(HMI)的应用中大发异彩。ARM Cortex-A15可以运行诸如Linux等操作系统,而硬件视频与图形加速器则能够实现清晰的1080p显示和触摸屏反馈功能。视频与图形加速器还可以实现3D图像,这对目前的高端HMI十分重要,此外,凭借PRU-ICSS,还能够提供工业连通性。现在,让我们来看一看嵌入式处理器最适合的一些特定工业应用。
工厂自动化是目前工业领域的主要应用之一。AM57x处理器上的外设不仅可以解决很多针对工厂的应用挑战,它们也非常适合楼宇自动化应用。控制面板是楼宇自动化的核心,因为它将人机输入、实时监控以及控制集成在一起,同时还能为自动化设备提供I/O灵活性。楼宇自动化领域的物联网(IoT)应用目前正在持续发展,这使得在即使不考虑性能、实时能力和应用灵活性的情况下,AM57x处理器也是更好的解决方案。
工业以太网网关对于每个工业网络都是不可或缺的,而性能与能够可靠地将Gb以太网数据传输至工业网络的实时能力也是必须的。全新Sitara处理器系列的PRU-ICSS性能还可以被开发成适用于多种协议的工业交换机。
工业需求变得日趋复杂,对于性能的要求也越来越高,TI已经找到了通过单个处理器解决方案来满足行业需求的方法。相较于只支持ARM的处理器,Sitara AM57x处理器非常适用于工业通信和连通性应用,因此能够完成更加特殊的任务。DSP与ARM的混合架构,搭配PRU-ICSS的灵活性以及M4的实时控制,使得这一处理器系列几乎能够为任何工业应用提供解决方案,也为行业内某些最复杂的问题提供了一个平台级的解决方案。
如需了解更多信息,敬请访问:
- 了解Sitara AM57x处理器在智能电网中的应用
- 进一步了解Sitara AM57x处理器
- 查看关于AM57x处理器的TI Designs