随着越来越多的人青睐物联网 (IoT),音频应用将继续成为开发人员和用户所关注的一个领域。流媒体音乐在过去数年间受到了广泛的关注与喜爱,其中的很大原因就在于用户现在在他们的住所内有多个可供使用的联网设备。
虽然无线音频不是一个全新概念,不过多房间音频解决方案的设计会带来几个全新的设计挑战。Wi-Fi® 同步就是创建无线音频解决方案时的一个关键因素,而我在上一篇博文中已经讨论过这一话题。多房间音频系统的主要挑战在于如何无线分布多个音频扬声器,这些扬声器有可能位于住宅热点覆盖范围的边缘,或者完全在覆盖范围之外。
通常情况下,当一组无线扬声器在同一房间内,并且开始回放时,房间内的一个扬声器将负责将内容分配给其它扬声器,并且使它们同步(也许还需要从一个在线音乐流媒体服务中下载内容,或者从移动设备中获得内容)。这个扬声器将发起一个对房间中每一个扬声器的单播流,将合适的音频数据发送给这个扬声器。虽然这个音频流(处于IP层)是单播的—在链路层 (MAC) 上—所有数据必须穿越住宅内的热点,并且“反弹回”房间内的扬声器。因此,每个音频帧被发送两次,从而有可能加重无线网络负担,进而产生网络拥塞。
通过将“主控”扬声器用作一个软AP(无线热点),而剩余的扬声器作为Wi-Fi站设备来解决这个问题。与此同时,“主控”扬声器作为一个Wi-Fi站设备,连接至家庭网络,并从互联网上获得内容。
这可以通过使用WiLink™ 8模块的多用途功能实现。
虽然启用Wi-Fi的音频设备的范围较广—在某些部署和环境中,由于结构因素,某些房间也许Wi-Fi覆盖信号较差,或者根本就没有信号。覆盖信号不佳的无线音频设备通常以较低数据速率与家庭热点通信(这是因为较低数据速率能够确保连接的稳健耐用和更大范围)--这就降低了总体网络性能。因此,即便家庭网络架构基于高性能的802.11设备(比如说802.11ac)--总体网络性能将在某些器件的覆盖信号不佳时有所下降。
某些无线音频器件也许位于根本就没有Wi-Fi信号的房间内。传统上来说,在这样的情况下,或者需要在房子周围安装更多的热点(作为中继器),或者用以太网电缆连接这些房间内的扬声器。
诸如网状网络互联,高级802.11特性能够通过扩展家庭网络覆盖范围,并且减轻音频分配负担来满足这两种情况下的需求。这是我们正在添加到WiLink8中的一个特性,它可以提供更加稳健耐用的解决方案。
就在我们讨论多房间音频应用难题的同时,TI正在开发一个无线音频解决方案,使多房间音频应用的实现比以前任何时候都简单。我们全新的TI Design提供所有必须的硬件和软件框架工具,可以用我们的WiLink 8 Wi-Fi + Bluetooth® 组合连通性模块来立即开始开发工作。
要立即开始构建你自己的多房间无线音频系统,请下载我们的TI Design。
原文链接: