不知你想过没有,电容触摸会在电网基础设施领域内的高压和高功率应用中发挥重要的作用?
虽然常见的人机接口系统 (HMI) 主要用于个人电子设备和家电市场,不过,在电网基础设施中,由于电容触摸技术变得必不可少,所以对于此类系统有着实实在在的需要。
让我们从最大的电网基础设施细分市场入手,即智能电表应用;在这些应用中,公共事业部门感兴趣的是如何尽可能降低配电损耗,以及最大限度地回收用电资金。在这个市场内,智能预付费电表增长迅猛,并且正在使用小键盘来实现数字或令牌输入,以进行购电验证。
图1.智能电表示例
在这些应用中,用电容触摸替代机械按钮能够解决很多问题:
- 大型数字键的密封问题(尘土、水、抗潮湿等)
- 排除了Taser® 枪的放电,或其它已确定的攻击(电弧故障),以及电表人为破坏和盗电
- 部署室外时,暴露于电网内的嘈杂环境下
借助于我们MSP430™ 微控制器 (MCU) 上的CapTIvate™ 技术,由于以下特性,公共事业部门可以用非常有效的方法实际解决这些问题:
- 经IEC61000-4-6认证的解决方案的稳健耐用属性
- 抗潮湿和防水面板
- 需要多个按钮(多达64个按钮)
- 针对监视应用增加的MCU用例提高了总体智能性
此外,MSP430 MCU的超低功耗(每按钮功耗0.9uA)有助于在这些应用中保持所需要的10年电池使用寿命。
我们还见证了电网基础设施中,针对其它终端设备使用情况的增加,其中包括:
- 流量计
- 面板仪表(电压、电流、电源监视元件)
- 配电站控制面板
CapTIvate技术的特性使这些应用与众不同,并且有助于改进整个用户界面。
如需进一步了解我们的超低功耗MCU和我们的CapTIvate技术:




-
jianwei wu
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
jianwei wu
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级