不知你想过没有,电容触摸会在电网基础设施领域内的高压和高功率应用中发挥重要的作用?

虽然常见的人机接口系统 (HMI) 主要用于个人电子设备和家电市场,不过,在电网基础设施中,由于电容触摸技术变得必不可少,所以对于此类系统有着实实在在的需要。

让我们从最大的电网基础设施细分市场入手,即智能电表应用;在这些应用中,公共事业部门感兴趣的是如何尽可能降低配电损耗,以及最大限度地回收用电资金。在这个市场内,智能预付费电表增长迅猛,并且正在使用小键盘来实现数字或令牌输入,以进行购电验证。

图1.智能电表示例

在这些应用中,用电容触摸替代机械按钮能够解决很多问题:

  • 大型数字键的密封问题(尘土、水、抗潮湿等)
  • 排除了Taser® 枪的放电,或其它已确定的攻击(电弧故障),以及电表人为破坏和盗电
  • 部署室外时,暴露于电网内的嘈杂环境下

借助于我们MSP430™ 微控制器 (MCU) 上的CapTIvate™ 技术,由于以下特性,公共事业部门可以用非常有效的方法实际解决这些问题:

  1. 经IEC61000-4-6认证的解决方案的稳健耐用属性
  2. 抗潮湿和防水面板
  3. 需要多个按钮(多达64个按钮)
  4. 针对监视应用增加的MCU用例提高了总体智能性

此外,MSP430 MCU的超低功耗(每按钮功耗0.9uA)有助于在这些应用中保持所需要的10年电池使用寿命。

我们还见证了电网基础设施中,针对其它终端设备使用情况的增加,其中包括:

  • 流量计

  • 面板仪表(电压、电流、电源监视元件) 

  • 配电站控制面板

CapTIvate技术的特性使这些应用与众不同,并且有助于改进整个用户界面。

如需进一步了解我们的超低功耗MCU和我们的CapTIvate技术:

  • 进一步了解电网基础设施应用中的MSP MCU
  • 观看这部关于CapTIvate触摸微控制器的视频培训系列
  • 下载我们全新的低功耗玻璃触摸TI Design参考设计
  • 阅读我们其它与电容触摸有关的博客:    
  • 下载具有CapTIvate™ 技术的MSP430™ FRAM微控制器简介白皮书
  • 怎么说呢,感觉各有个的好处,电容屏确实有许多的好处,有时候电容屏触摸比机械式的键盘使用复杂,专门去学习如何使用它。但是我想说机械键盘也有很大的使用空间,有的时候我们调试使用时,特意制作一个简单的按钮式的机械键盘,很方便,摔坏也不心疼,自己用么,怎么简单怎么来。还有是机械键盘给我们带来的那种触感是电容屏无法带来了,特别是玩游戏和打字办公的人深有感触吧

  • 电容触摸在电子、工业控制等领域中应用广泛,用来取代机械式的按钮面板,是一种简单、方便、自然的人机交互方式。而在电网基础设施领域中,电容触摸还是比较少见的,面板仪表、配电站控制面板等都是以按键来进行操作,如果说在智能电表应用中,使用触摸屏进行人机交互,无疑是给用户带来方便。MSP430™ 微控制器 (MCU) 上的CapTIvate™ 技术,能够解决大型数字键的密封问题(尘土、水、抗潮湿等)、排除了Taser® 枪的放电,或其它已确定的攻击(电弧故障),以及电表人为破坏和盗电、电网内的嘈杂环境干扰等问题,而且功耗很低,最主要是成本不高,发展潜力巨大,在市场中的竞争优势明显!

  • 电网内的嘈杂环境,各种干扰,应用环境也比民用品的要恶劣的多,在这种环境下能稳定的工作是要求很高的。

    TI CapTIvate 触摸技术确实有很多独到的地方, MSP430™ FRAM微控制器 这个是经过市场认可的高性能MCU,超低功耗等,

    在智能电表上用到TI CapTIvate 触摸技术是个很好的选择。

  • 对于电容触摸的可靠性、准确性现在应该做的很好了吧,记得以前做流量计提议yoga电容触摸,可惜上司说可靠性不行,一定要用机械按键。搭配430用在电池供电的产品中应该会很有优势。

  • MSP430 MCU的超低功耗能够保证电网应用能够保持10年的电池使用寿命,非常强大,是其他MCU不具备的优势,人机接口系统配合MSP430完美结合,