当您听到“网状网”这个词,会想到哪项连接技术?ZigBee®?用您现有的Wi-Fi®基础设施创建一个相似的无线网状网络会怎样——很了不起,对吗?
随着对无线空间需求的不断变化,网状网催生了若干新用例和应用类型,这在以往使用“传统Wi-Fi”技术是无法实现的,因为这些用例和应用类型无需部署更多接入点和电缆即可连接至远程设备,如无线扬声器、智能电表、照明设备或安全摄像头。
传统Wi-Fi部署通常基于星型拓扑,实施起来非常简单,但始终需要一个中央实体,即接入点 (AP),才能在多个设备之间执行通信。由于所有通信量,即使是在两个邻近设备之间,也必须通过AP传递,这在AP上形成了极大的拥塞。此外,范围则限制为接入点范围。
然而,由无线电节点构成的Wi-Fi网状网络为网状拓扑结构,无需额外设备或线路即可扩展覆盖范围,适合各种各样的应用,包括音频、工业与家庭自动化应用。
除范围扩展外,Wi-Fi网状网络还具有如下特点:
- 通过自愈功能实现无缝连接
- 通过流经的路由流量卸载接入点
- 即使没有接入点仍可建立网络连接
- 易于网络管理的多跳能力
TI的Wi-Fi网状网络解决方案采用我们的WiLink™ 8 Wi-Fi 和Bluetooth®/蓝牙低功耗组合连接模块并基于802.11s标准。为确保此项解决方案简单且极易使用,我们的软件版本 (R8.7) 基于一个公开可用的开源包。此外,我们还采用开源软件,修复了几个错误并实施改进,旨在提供更为强劲与可靠的网状网解决方案。
- 增强型路径选择算法允许降低跳数并改善网络的整体性能。由于新设备可以无缝添加至网络,移除的设备由其它设备取代,路径则可自动优化,使可扩展性与网络健壮性也得以提升。
- 网状网时钟同步方案允许实现区域内高精度时钟同步,对于音频与工业应用意义重大。
- 网状网Explorer工具作为网状网解决方案的一部分,可实现网状网络及其属性的视觉呈现。
请通过WiLink™ 8评估平台对Wi-Fi®网状网进行评估 – 这是当今最新的element14 cape与BeagleBone Black!
其他信息: