现在,我们经常会听到关于物联网(IoT)的讨论,这背后的原因是什么呢?为什么大家都在关注物联网?
什么是物联网?
作为一项使能科技,物联网可以影响几乎所有的事物以及我们的做事方式。它将允许人们在一个前所未有的规模上进行决策。如果可以控制工厂内所有的机器设备,或是城市内的所有路灯,操作员就可以做出最明智的决策,从而提高效率,对安全和安保也大有裨益。但在过去,哪怕只是在小规模的工厂或城市,这样的决策都是无法实现的。物联网能帮助原始设备制造商(OEMs)在现有产品和服务的基础上创造更多的收益。在产品投入使用后,OEM厂商可以通过物联网与产品之间建立并保持联系,在了解客户对产品的使用方式后,OEM厂商还可以开发新的服务项目,提高产品附加值。而这只是物联网带给现有的商业模式和战略的诸多改变之一。
物联网是“人联网”概念的延伸。这个概念是由个人电脑和手机与互联网连接的变革引出的。由于互联网被广泛用作为人们提供服务的工具,一扇将更多的“物”连接至互联网、利用相同基础设施进行服务的大门已经敞开。物联网是以端对端的方式将“物”与计算机连接并通过计算机向云端传输数据,这个过程中涉及到的产品包括感应器和促动器。通过感应器感应客观世界,再利用促动器进行驱动,物联网将现实世界与云端的网络世界相互连接。它允许用户感应、储存、展示、分析数据,并在此基础上做出决策,帮助用户掌控周边世界。
困难与挑战
尽管物联网带来了全新的机遇,但想要真正地实现物联网,我们还面临着诸多困难。确定应用案例如工业、汽车、家庭自动化、个人电子设备或其它领域等,以及确定目标用户的预定用途,将为开发者的设计工作提供更多的决策依据。在每个设计节点,设计师们都会面临很多挑战,需要做出很多基于实际的权衡考虑,比如在有线连接和无线连接之间进行选择、在插头式供电、电池供电和能量收集解决方案之间做出权衡等。当然,决策的产生也要考虑到一些功能性的要求,如校正精度、信号调节、甚或是局部分析和要求的工业鲁棒性。实现沟通功能一直是我们面临的难题,尤其当我们想将物联网应用到更多的领域中时。为了能帮到OEM厂商,我们必须先确定并证明物联网的沟通功能和软件栈。同样也要考虑端对端的挑战,在这一方面,安全性是最关键的因素。部署物联网系统,要求有一个范围可以覆盖感应器、云端,及所有中间设备的解决方案。这就给我们带来的挑战,因为没有一家公司有能力独立解决这当中出现的所有问题,必须要求展开合作。
德州仪器(TI)正在解决这些问题。我们致力开发嵌入式设备和模拟设备,为感应、信号链、电源、处理器、有线及无线连接-从点到门再到云端,可以为所能想到的任何过程提供全套解决方案。在连接上的设计上,我们重点在于通过完整的预封装网络软件栈来降低物联网连接的复杂性。我们同时提供了专为工业和汽车应用设计的设备,以满足将这些领域与物联网结合的需求。TI的庞大云端合作伙伴网络,可助开发者们将设计与物联网以简单快捷的方式连接,并提供各类增值服务。
在推特话题聊天室向TI提问
现在能已经对物联网的概念有了初步了解,我们邀请能加入我们的物联网推特微访谈。能可以和TI的专家就物联网话题展开实时交流。向他们提问有关物联网的问题,谈谈物联网的发展趋势,告诉我们能的关于物联网的下一步发展想法。加入推特微访谈,6月1号8:00-9:30 a.m.(中央时区),向@TXInstruments就互联网话题提问。
了解物联网的更多内容
除了推特话题聊天室,TI将在5月29号这一周举办“物联网周”庆典。我们将讨论关于物联网的热门话题。请在全周锁定我们的频道,搜索话题#物联网周#,参与讨论。
更多博客、白皮书及其他关键资源,请见以下:
- 在我们的网页上了解更多TI在物联网中扮演的角色
- 使用小型充电电池为物联网设备供电
- 准备好迎接工业4.0了吗?
- 物联网面临的六大挑战-以及如何破解
- 使用Sub-1科技使物联网多元化
- 如何为物联网供电
- 工业物联网
- 如何运用自动化技术将物联网与老建筑连接
- 物联网和有源以太网完美配对
- 巧克力的挑战且看光谱学如何给能答案