作者:Holly Gu East China EP FAE
作者:Zhengxing Li East China Analog FAE
随着智能手机和平板电脑等个人电子设备的广泛使用和电子设备性能的不断提高,人们对电池容量的要求越来越高,移动电源也变得越来越流行。移动电源是使用电池储能,在需要的时候向外提供能量的设备。大部分移动电源使用锂电池并且集成电池电源管理功能,它们可以通过各种电源如AC适配器充电,并给外部移动设备供电。
传统意义上,5V的USB接口是给手机和平板电脑等设备充电的标准接口。由于mini USB接口的电流容量限制(一般最大2A),5V的电源接口最多可以提供10W的能量。随着移动设备电池容量的增加,越来越长的充电时间成为终端消费者的一个头疼的问题。为了优化用户体验,出现了高电压(>5V)的充电方案,这样同样的充电电流可以提供更大的电源功率,从而缩短充电时间。除了高电压充电,业内领先的移动电源供应商们也在努力研发比竞争对手更有竞争力的产品。一个趋势是移动电源智能化,这不仅能使消费者能了解移动电源的工作状态,比如知道充电和放电的时间长短,辨别移动电源的真伪,还能控制多种多样的移动电源配件等。最近,在某主流厂商中,成功应用了TI的智能移动电源方案BQ25895和CC2543。在这个方案中,输入需要支持12V/9V/5V适配器和最大4A的电池端充电电流,同时放电电流为5V/1.2A。
典型的智能移动电源框图如下图所示。CC2543是系统的主处理器和无线收发器,8051内核,有32KB的FLASH和1kB的RAM,并集成一个私有射频模块。该私有射频模块可用于实现非连接的低功耗蓝牙功能,与移动设备的APP之间实现蓝牙通信。BQ25895支持适配器的握手协议,从而支持高压充电。它的充电电流可以达到5A。在OTG模式下,它可以工作为一个升压电路输出一个稳定的5V电压(最大的输出电流可以达到3A)给智能手机等终端设备供电。TPS2514是一个专用的USB充电接口控制器,它可以和连接的设备进行握手来确保设备可以从移动电源中获得最大的充电功率。
CC2543芯片的关键优势:
- 使用非连接蓝牙协议,广播(broadcast)和观察者(observer)实现移动电源与手机间的数据交互。
- 芯片内部DIE ID + Wafer ID组合可作为设备唯一的身份识别码。
- 片内集成硬件AES模块提高数据交互的安全性。
- TI提供强大而方便的工具链,如Smart RF Studio,为客户开发提供便利。
BQ25895芯片的亮点:
- 内置多种握手协议,支持高压充电。
- 输入高压提高效率和充电电流。
- 内置I2C控制接口,提高应用的灵活性,并内置ADC可用于系统监控。
- 内置完整的保护。
- TI 良好的交货记录和可靠性保证
各家主流公司分别提出了各自的高压充电协议,越来越多的拥有高压充电功能的智能手机会进入市场。移动电源的市场也需要紧跟市场的导向。在如今激烈的竞争市场中,BQ25895和CC2543的组合可以给您的产品带来更多的价值和竞争力,是一个不错的选择。
References