Other Parts Discussed in Post: CC2640
日前,蓝牙技术联盟(Bluetooth® SIG)发布了全新的Bluetooth 5,这对于目前的蓝牙核心规格4.2(Bluetooth Core Specification 4.2)而言无疑是一次重大的升级。在覆盖范围、速度和无连接广播能力方面的巨大改进将把蓝牙技术进一步推向住宅和楼宇自动化市场,以及其它的物联网 (IoT)应用领域。凭借Bluetooth 4.2所提供的安全隐私升级,Bluetooth 5将成为低功耗移动个人网络及宽范围楼宇和IoT网络的理想无线RF协议。
德州仪器(TI)在无线连接领域拥有丰富的经验和宽泛的产品组合。凭借对于行业的深刻理解与洞察,TI能够为任何应用提供跨越所有主要标准和技术的前瞻性产品。2015年,TI推出了全新的高灵活性SimpleLink™ 超低功耗CC2640无线微控制器(MCU),并且在设计时充分考虑了Bluetooth 5将会带来的变革,因此,CC2640目前已经能够发射和接收具有更长范围和更快速度的物理RF调制格式。TI将在SIG正式发布Bluetooth 5核心规格时推出CC2640无线MCU的产品更新,以全面支持新的特性。对于希望通过Bluetooth 5简易升级通道来搭建灵活解决方案的开发人员而言,目前已经可以在CC2640无线MCU上进行开发。
那么,Bluetooth 5究竟将带来哪些新的优势呢?
- 更宽广的范围能够实现点对点和星型网络,从而为安保系统、照明、烟雾探测器和门锁等智能住宅应用提供可靠的全屋覆盖。TI的SimpleLink超低功耗无线MCU可提供业内领先的RF性能,相较于同类产品具备更宽泛的连接范围和更稳健的连通性,而Bluetooth 5将把目前的覆盖范围扩大四倍。在网状网络中,更宽泛的连接范围也是一个巨大的优势,能够减少节点之间传输数据包所需的跳数,同时也降低了网络拥塞且提高了稳定性。
- 更快的速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,并且可以实现诸如音频等全新的更高吞吐量应用。在医疗、体育和健身等应用中,传输大量数据时的速度也将会加快很多,从而提供更好的用户体验。结合Bluetooth 4.2所带来的数据长度扩展,Bluetooth 5将把Bluetooth 4.0的数据吞吐量提高500%。目前,TI的CC2640无线MCU已经能够支持这种数据长度的扩展,同时还支持高达5Mbps的通信速度。
- 增强的广播能力将允许信标台发射更加丰富和智能的数据,以实现轻松、无缝的位置和导航服务。
TI将根据Bluetooth SIG的日程安排发布相关的产品演示以及支持全新蓝牙低功耗(Bluetooth low energy)标准的软件开发套件 (SDK)。
欢迎阅读以下信息即刻开发低功耗应用:
- 了解TI SimpleLink蓝牙低功耗CC2640无线MCU产品组合。
- 订购蓝牙低功耗LaunchPadTM 开发套件或SensorTag套件。
- 利用Bluetooth Developer Studio以及TI的BLE-Stack SDK来快速开发蓝牙低功耗应用。
- 登陆德州仪器在线技术支持社区咨询相关工程师专家。
原文链接: