作者:Chen Yang, Benjamin Zhou, Strong Zhang
CLA(Control Law Accelerator)控制率加速器是一个独立可编程的32位浮点数字处理单元,为快速触发响应及数学运算而设计。CLA独立于C28x CPU工作,时钟频率与CPU相同,可执行算法以及周期性的计算工作。通过增加平行的处理单元CLA,拓展了C28x CPU的性能。当前C2000系列产品共有3种类型的CLA, 不同的C2000型号对应不同的CLA类型, 各类型的差别及对应的C2000器件型号详情如图1所示。Type 2型的CLA可直接读取ADC 结果寄存器,极大减小ADC采样至输出的延时,提高系统的响应并允许系统以更高的频率运行;并且可直接操作所有的Epwm,HRPWM,eCAP,eQEP,CMPSS,DACSDFM,PGA,SPI,LIN,FSI,PMBUS,CLB和GPIO数据寄存器;CLA可独立地响应外设中断。利用CLA执行一些周期性任务可以解放CPU,使其工作于其他系统任务。
图1 CLA类型及对应C2000器件
CLA的使用包括初始化设置和任务定义。初始化由CPU完成,包括程序内存和数据内存分配,任务的触发配置;Type 2型CLA提供 8个独立的任务(也可配置为7个独立的任务和1个底层持续运行的任务),这些任务类似中断服务函数,由中断触发并运行至任务结束,并且可配置在任务完成时产生中断, CLA 框图如图2所示。
图2 CLA框图
CLA可访问RAMLS0-LS7 区块的内存,并且每个块可以配置为CPU专用或CPU与CLA之间共享数据。这些内存块复位时默认分配给CPU,需要由CPU初始化后才可用于与CLA共享数据。如果这些内存块被配置为数据共享的,则可进一步配置为程序内存或数据内存,程序内存用于存放CLA的程序代码,数据内存用于存放供CLA程序使用的变量和系数,并且有专用的消息内存MSG RAMs用于在CPU和CLA之间传递数据, CLA的Memory及寄存器操作方式描述如图3所示。
图3 CLA Memory及寄存器操作
CLA的初始化是在软件初始化期间由CPU执行,主要包括6个步骤:
- 从Flash中复制CLA 任务代码至CLA 程序内存中
- 分配CLA数据内存
- 配置CLA寄存器:包括使能CLA时钟;分配CLA任务函数地址;选择任务触发源;根据需要使能软件触发任务;映射CLA程序内存和数据内存到CLA空间
- 在PIE中配置CLA任务完成中断的服务函数
- 在MIER寄存器中使能CLA任务触发
- 初始化触发源外设,使其能触发CLA任务
在CLA开发过程中,工程师往往专注于代码层面对CLA初始化,CLA_task的配置以及算法设计,忽略了更为底层的问题——CMD文件中CLA内存分配问题。不合理的内存分配可能会导致编译报错及内存溢出。
本博文将举例使用TI的TMS320F280049进行CLA开发时,由于内存分配错误导致的具体报错。
本例中在完成了CLA初始化,CLA_task的中断函数配置后,点击编译CCS报43个“#17003-D” warnings,如图4:
图4 #17003-D Warning
Description Resource Path Location Type:
#17003-D</a> relocation to symbol "CLAscratch_end" overflowed; the 6-bit relocated address 0xee is too large to encode in the 16-bit unsigned field (type = 'R_ABS16_OC' (107), file = "../xxxxxxx", offset = 0x00000312, section = "Cla1Prog")
警告显示CLAscratch_end内存溢出,问题定位至CMD文件,检查CMD中与scratch相关的内存分配, 如图5。
图5 CMD文件scratchpad描述
发现仅有.scrathpad分配至RAMLS1,并未找到CLAscratch_end以及对CLA_SCRATCHPAD_SIZE的定义。
于是,打开.map文件判断是否分配了__cla_scratchpad_end/start,在.map文件中搜索scratchpad,如图6所示。
图6 .map文件中cla_scratchpad_end描述
如图6,在.map中仅仅找到__cla_scratchpad_end,可以判断工程使用了scratchpad,但是并没有__cla_scratchpad_start的内存分配。
至此找到了问题原因,解决方案就是需要在CMD文件中对scratchpad进行相关配置, 如图7所示。
参考配置如下:
①在CMD文件的头部添加以下代码,如图所示
- CLA_SCRATCHPAD_SIZE = 0x100;
- --undef_sym=__cla_scratchpad_end
- --undef_sym=__cla_scratchpad_start
图7 scratchpad配置
②在CMD文件的SECTIONS{}代码部分的末尾添加以下代码
- CLAscratch :
- { *.lib(CLAscratch)
- . += CLA_SCRATCHPAD_SIZE;
- *.lib(CLAscratch_end) } > RAMLS1,
- PAGE = 1
再次编译,#17003-D警告已经消失,编译通过,结果如图8所示。
图8 修改CMD后编译结果
此时,再次查看.map文件,发现__cla_scratchpad_end/start以及CLA_SCRATCHPAD_SIZE已经成功分配,如图9所示。
图9 修改CMD文件编译生成.map文件图
以上就是关于“#17003-D warning”的解决方案,希望通过这个例子,让广大工程师在CLA开发时能够注意到CMD对CLA内存正确配置的重要性,防止在实际开发时遇到问题,难以排查。











-
jing980814
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
评论-
jing980814
-
取消
-
投赞成票
0
投反对票
-
-
登录以回复
-
更多
-
取消
子级